2024년 1월 11일 – 세계적인 반도체 선도기업인아나로그디바이스((나스닥:ADI )와 업계 유일의 특정 목적용 풀 스택 인공지능(AI) 플랫폼 제조사인 삼바노바 시스템즈(SambaNova Systems)는 ADI가 글로벌 AI 혁신을 주도하고 AI를 전사적으로 확대하기 위해 삼바노바 스위트(SambaNova Suite)를 배포한다고 발표했다.
초기 사업 전개 활동의 일환으로, ADI는 삼바노바 스위트를 활용해 자사 사업 전반에 걸쳐 현장 영업과 고객 지원을 가속화할 예정이다. 일례로, ADI는 고객이 ADI의 방대한 데이터 시트에 보다 쉽게 액세스 할 수 있도록 지원하고, 현장에서 고객에게 권장 사항을 전달하며, 고객과의 관계를 강화하는 데 이 생성형 AI 기술을 활용할 계획이다.
초기 사업 전개 활동의 일환으로, ADI는 삼바노바 스위트를 활용해 자사 사업 전반에 걸쳐 현장 영업과 고객 지원을 가속화할 예정이다. 일례로, ADI는 고객이 ADI의 방대한 데이터 시트에 보다 쉽게 액세스 할 수 있도록 지원하고, 현장에서 고객에게 권장 사항을 전달하며, 고객과의 관계를 강화하는 데 이 생성형 AI 기술을 활용할 계획이다.
삼바노바 시스템의 로드리고 리앙(Rodrigo Liang) 공동 설립자 겸 CEO는 “오늘날의 기업들에게는 ‘완전한 소프트웨어 및 하드웨어 AI 스택이 최고의 솔루션’이라는 우리의 비전이 이번 ADI와의 협력을 통해 더욱 공고해졌다. 이는 우리가 지향하는 방향이 올바르다는 것이 시장에서 입증된 것”이라며, “삼바노바 스위트 솔루션은 ADI가 생성형 AI를 전사적으로 배포하여 전 세계에 영향을 미칠 수 있도록 하는 더 빠른 방법을 제공한다. ADI와 협력하게 되어 기쁘다"고 말했다.
삼바노바 스위트는 기업을 위해 칩에서부터 모델까지 제공하는 최초의 풀 스택 생성형 AI 플랫폼이다. 기업의 자체 구축 솔루션(온 프레미스)이나 클라우드를 통해 제공되는 삼바노바 스위트는 최첨단 오픈소스 모델을 제공하는 완전 통합형 플랫폼으로서, 고객의 데이터를 이용해 학습을 강화하면 정확도를 더욱 높일 수 있다. 고객은 모델 소유권을 영구적으로 보유할 수 있어 생성형 AI를 가장 가치 있는 자산 중 하나로 활용할 수 있다.
컨스텔레이션 리서치(Constellation Research)의 R “레이” 왕(R “Ray” Wang) 설립자 겸 수석 분석가는 “기업이 비용과 시간이 많이 드는 통합 과정을 피할 수 있게 함과 동시에 기업에 데이터 프라이버시와 모델 소유권을 제공하여 투자를 보호하고 높은 투자수익률(ROI)을 달성할 수 있게 해주는 보다 완벽한 제품들로 인해 기업의 생성형 AI 도입이 점점 더 가속화될 것”이라며, “생성형 AI가 시험 단계를 넘어 엔터프라이즈 활용 사례로 발전한다는 것은 시장의 성숙도가 다음 단계로 넘어가기 시작했다는 신호”라고 말했다.
삼바노바 시스템즈의 마샬 초이(Marshall Choy) 제품 담당 수석 부사장은 “이번에 양사가 발표한 글로벌 계약은 산업 분야를 위한 중요한 기술적 진전"이라며, “이번 협력을 통해 우리는 엔터프라이즈급 환경에서 삼바노바의 통합 소프트웨어 및 하드웨어 역량을 보여줄 것이다. ADI는 포춘 500대 기업 중 혁신을 선도하는 기업으로, 우리 기술이 가지고 있는 잠재력을 잘 보여준다"고 말했다.
삼바노바 스위트에 대한 자세한 정보는 www.sambanova.ai/products/sambanova-suite에서 확인할 수 있다.
아나로그디바이스 회사 소개
아나로그디바이스(Analog Devices, Inc. 나스닥: ADI)는 인텔리전트 에지에서 혁신이 가능하도록 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 글로벌 반도체 선도기업이다. ADI는 아날로그와 디지털, 그리고 소프트웨어 기술을 솔루션으로 결합하여 디지털화한 공장, 모빌리티, 디지털 헬스케어의 발전을 촉진하고, 기후 변화에 대처하며, 인간과 세계를 안정적으로 연결한다. FY23에 120억 달러 이상의 매출을 기록하고 전 세계적으로 26,000명 이상의 직원과 125,000곳 이상의 글로벌 고객사를 보유한 ADI는 오늘날의 혁신가들이 가능성 그 이상(Ahead of What’s Possible)으로 앞서 나갈 수 있도록 한다. 자세한 내용은 홈페이지www.analog.com 과 LinkedIn 및 Twitter (X) 참조.
삼바노바 스위트 소개
삼바노바 스위트(SambaNova Suite)는 칩에서 모델에 이르는 최초의 풀 스택 생성형 AI 플랫폼으로 기업용 및 정부 기관용으로 최적화되어 있다. 지능형 SN40L 칩으로 구동되는 삼바노바 스위트는 기업의 자체 구축 솔루션(온 프레미스)이나 클라우드를 통해 제공되는 완전 통합형 플랫폼으로, 최첨단 오픈소스 모델과 결합되어 있어, 고객의 데이터를 이용해 쉽고 안전하게 미세 조정하여 정확도를 높일 수 있다. 고객의 데이터에 맞게 조정된 모델은 고객이 영구적으로 소유권을 보유하므로, 고객은 생성형 AI를 가장 가치 있는 자산 중 하나로 활용할 수 있다.
삼바노바 시스템즈 소개
삼바노바의 고객들은 사내에 최첨단 생성형 AI 기능을 신속하게 배포하기 위해 삼바노바를 찾는다. 특정 목적용으로 설계된 삼바노바의 엔터프라이즈급 AI 플랫폼은 차세대 AI 컴퓨팅을 위한 기술 중추이다.
캘리포니아 팔로알토에 본사를 둔 삼바노바 시스템즈는 2017년에 업계 유명 인사들과 썬/오라클(Sun/Oracle), 스탠퍼드 대학의 하드웨어 및 소프트웨어 설계 전문가들이 모여 설립했다. 소프트뱅크 비전 펀드 2호, 블랙록, 인텔 캐피털, GV, 월든 인터내셔널, 테마섹, GIC, 레드라인 캐피털, 애틀랜틱 브리지 벤처스, 셀레스타, 그 밖에 여러 기관들이 투자에 참여했다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 sambanova.ai 나 이메일 info@sambanova.ai,Linkedin에서 확인할 수 있다.
모든 상표와 등록상표는 해당 소유자의 자산이다.