2023년 7월 28일 – 세계적인 반도체 선도기업인아나로그디바이스(나스닥: ADI)는 미국 오리건주 비버튼에 있는 반도체 웨이퍼 팹 설비 확장을 위해 10억 달러 이상을 투자한다고 밝혔다. 1978년에 완공된 비버튼 팹은 생산 물량 기준으로 ADI의 가장 큰 웨이퍼 제조 시설로서 산업, 자동차, 통신, 소비가전, 헬스케어 등 핵심 산업 분야의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
이번 설비 투자로 클린룸 공간은 약 118,000 제곱피트(약 11,000 제곱미터)로 늘어나고, 180 나노미터 이상의 첨단 미세공정 노드에서 제작되는 ADI 자체 생산량은 거의 두 배로 증대된다. 이와 함께 수백 명의 장기 신규 고용 효과를 창출함으로써, 오리건주에서 근무하는 ADI 직원 수도 현재 약 950명에서 크게 증가할 것으로 예상된다.
총 투자의 10% 이상은 전반적인 효율을 높이고 보다 환경 친화적인 화학 물질을 활용하기 위한 최신 첨단 팹 장비 구매에 사용된다. 이 시설은 생산량을 거의 두 배로 늘리면서도 절대 온실가스 배출량은 약 75%, 생산 단위당 용수 사용량은 약 50% 줄이는 것을 목표로 하고 있다.
ADI의 빈센트 로취(Vincent Roche) CEO 겸 회장은 “ADI는 비버튼 팹 시설을 확장함으로써 핵심 산업 분야에서 생산 능력을 높이고, 반도체 지원법(CHIPS Act)의 취지에 맞춰 미국내 제조를 활성화하며, 자체 팹과 외부 파운드리를 함께 이용하는 ADI의 하이브리드 제조 모델의 글로벌 탄력성을 강화할 것"이라고 밝히고 “비버튼에 대한 우리의 투자는 ADI 기존 인력들의 놀라운 헌신과 재능, 오리건주의 강력한 인재 풀 활용을 통해 이러한 목표 달성을 촉진할 수 있을 것”이라고 말했다.
미국 오리건주 상원의원인 론 와이든(Ron Wyden)은 “아나로그디바이스의 이번 투자 발표는 본 의원이 법안 통과를 위해 노력한 연방 CHIPS 법안의 수혜를 오리건주가 온전히 누릴 수 있도록 하는 중요한 진전이다. 이번 발표는 실리콘 포레스트(Silicon Forest)와 그 일대에서 반도체 산업의 입지를 공고히 하고, 비버튼에 양질의 신규 일자리를 창출하여 주 차원에 영향력을 미치는 한편, 오리건주 경제 전반에 호재를 제공함으로써 오리건주의 대표 산업을 강화할 것”이라고 말했다.
ADI 비버튼 시설에는 반도체 장비 유지관리와 관련하여 각각 25명 내외의 학생들로 구성되는 그룹을 대상으로 8주 과정의 교육을 제공하는 인재 개발 교육 센터인 반도체 선행 제조 대학(Semiconductor Advanced Manufacturing University, SAMU)이 유치될 예정이다. ADI는 이 교육 센터를 통해 미군 퇴역 군인, 재취업 희망자, 기존 ADI 공장 작업자 등 지역 사회의 다양한 그룹에게 반도체 제조 기초 교육 및 전문성 심화 계발을 위한 커리큘럼에 대한 교육 기회를 제공할 예정이다.
ADI의 하이브리드 제조 모델은 자체 공장 및 외부 파트너로 구성되는 광범위한 네트워크이다. 이 모델은 경기 사이클에 따라 ADI 운영을 효과적으로 관리하고, 글로벌 공급망의 탄력성을 강화하며, 고객의 수요에 더 잘 대응할 수 있게 해준다. ADI는 자체 팹에 대한 운영 개선을 위해 2022 회계연도부터 2023 회계연도까지 과거 매출 대비 4% 수준에서 높은 한 자릿수 비율로 자본 투자를 늘렸다. 이러한 투자는 미국 워싱턴주와 매사추세츠주뿐만 아니라 아일랜드, 태국, 말레이시아, 필리핀 등 ADI 전 세계 제조 설비에 걸쳐 이루어지고 있다.
[사진 설명]
ADI는 미국 오리건주 비버튼에 위치한 반도체 웨이퍼 팹 확장을 위해 10억 달러 이상을 투자한다고 밝혔다. 사진은 빈센트 로취(Vincent Roche) ADI CEO 겸 회장(왼쪽)과 비벡 자인(Vivek Jain) ADI 글로벌 운영 및 기술 총괄 부사장의 테이프 커팅 장면.
아나로그디바이스 회사 소개
아나로그디바이스(Analog Devices, Inc. 나스닥: ADI)는 인텔리전트 에지에서 혁신이 가능하도록 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 글로벌 반도체 선도기업이다. ADI는 아날로그와 디지털, 그리고 소프트웨어 기술을 솔루션으로 결합하여 디지털화한 공장, 모빌리티, 디지털 헬스케어의 발전을 촉진하고, 기후 변화에 대처하며, 인간과 세계를 안정적으로 연결한다. FY22에 120억 달러 이상의 매출을 기록하고 전 세계적으로 25,000명 이상의 직원과 125,000곳 이상의 글로벌 고객사를 보유한 ADI는 오늘날의 혁신가들이 가능성 그 이상(Ahead of What’s Possible)으로 앞서 나갈 수 있도록 한다. 자세한 내용은 홈페이지 www.analog.com 과 LinkedIn 및 Twitter참조.
미래 예측 진술
이 보도자료에는 1933년 개정된 증권법 및 1934년 개정된 증권거래법에 따라 만들어진 면책 조항의 적용을 받는 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주될 수 있다. 이러한 진술은 ADI가 관여하고 있는 산업에 대한 현재의 기대, 추정, 예측, 전망과 경영진의 신념 및 가정을 기반으로 한다. '예상하다', '기대하다', '의도하다', '목표하다', '계획하다', '믿다', '추구하다', '추정하다', '계속하다', '~일지도 모른다', '~할 것이다', '~해야 한다', '할 수 있다', '노력하다', ‘전망하다’, ‘설계된’ 등의 단어와 이러한 단어의 변형 및 유사 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다. 또한 일자리 창출; 생산성 증대, 프로젝트 완료 시점, 사업 전략 및 계획; 설비 확장의 잠재적 영향력; 그 밖에 미래의 사건이나 상황의 특성 등을 언급하는 진술은 미래 예측 진술이다. 실제 결과가 미래 예측 진술에 기술된 내용과 크게 달라질 수 있는 요인에 대한 추가적인 정보는 ADI의 최근 10-K 양식의 연례 보고서에 포함된 위험 요소를 포함하여 미국 증권거래위원회에 제출한 자료를 참조할 수 있다. 미래 예측 진술은 작성일 현재를 기준으로 하며, ADI는 미래 예측 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 지지 않는다.
모든 상표와 등록상표는 해당 소유자의 자산이다.