2023년 3월 23일 – 아나로그디바이스(나스닥: ADI) 는 특허 받은 실리콘, 레이아웃 및 패키징 혁신 기술을 기반으로 하는 초저잡음 듀얼 출력 DC/DC μModule 레귤레이터를 출시했다고 밝혔다. 최대 40V 입력 전압으로 작동하는 LTM8080은 앞 단의 고효율 동기식 사일런트 스위처(Silent Switcher®) 스텝다운 레귤레이터와 여기에 연결된 2개의 개별 저잡음 LDO(low dropout) 레귤레이터들로 구성된다. 스위칭 잡음을 더욱 억제하기 위해 LTM8080은 패키징에 EMI 장벽 또는 실드를 통합하고 있다. 그 결과, 10Hz ~ 100KHz범위에서 1 µVRMS 미만의 RMS 잡음, 10KHz에서 2nV/√Hz의 스폿 잡음, 그리고 100KHz에서 80dB PSRR이라는 매우 낮은 잡음 특성을 실현했다. EMI 실드 처리가 되어 있지 않은 디스크리트 솔루션과 비교할 때 LTM8080은 출력 리플 전압을 최대 70%까지 줄여 보다 단순하고 조용한 설계를 구현할 수 있게 해준다. LTM8080은 데이터 컨버터, RF 송신기, FPGA I/O 및 클록, 연산 증폭기, 트랜시버, 의료용 스캐너와 같이 스위칭 레귤레이터 잡음에 민감한 디지털 부하에 전원을 공급하도록 특별히 설계되었다.
- 데이터 시트 다운로드, 샘플 주문 및 평가 보드:https://www.analog.com/LTM8080
- LTM8080 μModule 레귤레이터에 대한 동영상 시청: https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6322084180112.html
- 온라인 기술 지원 커뮤니티인 엔지니어존(EngineerZone™)에서 엔지니어 및 ADI 전원 제품 전문가와 연결: https://ez.analog.com/power/
LTM8080 µModule 레귤레이터에 적용된 통합 사일런트 스위처 아키텍처는 EMI 방출을 최소화하며, 이 디바이스가 입력 필터 없이도 CISPR22 Class B 및 CISPR25 Class 5규격 테스트를 통과할 수 있게 해준다. 가변 스위칭 주파수(200kHz ~ 2MHz) 및 선택 가능한 작동 모드는 매우 낮은 노이즈 계측 및 고속/고정밀 신호 체인 애플리케이션에 대한 주파수 간섭 위험을 최소화한다.
LTM8080의 주요 특징:
- 듀얼 500mA 또는 싱글 1A 출력 전류
- 출력 전압: 0V ~ 8V
- 전압 추적 기능으로 전력 손실 최소화
- 초기 정확도가 ±1%인 100μA SET 핀 전류
- 더 낮은 잡음과 더 높은 전류를 위해 디바이스 병렬 연결 가능
제품 가격 및 구매 정보
| 제품명 | 양산 공급 | 1,000개 주문 기준시 단가 | 패키징 |
| LTM8080EY#PBF | 공급 중 | $12.83 | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA |
| LTM8080IY#PBF | 공급 중 | $14.11 | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA |
아나로그디바이스 회사 소개
아나로그디바이스(Analog Devices, Inc. 나스닥: ADI)는 인텔리전트 에지에서 혁신이 가능하도록 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 글로벌 반도체 선도기업이다. ADI는 아날로그와 디지털, 그리고 소프트웨어 기술을 솔루션으로 결합하여 디지털화한 공장, 모빌리티, 디지털 헬스케어의 발전을 촉진하고, 기후 변화에 대처하며, 인간과 세계를 안정적으로 연결한다. 2022 회계연도 기준으로 120억 달러 이상의 매출을 올리고 전 세계적으로 25,000명 이상의 직원과 125,000곳 이상의 글로벌 고객사를 보유한 ADI는 오늘날의 혁신가들이 가능성 그 이상(Ahead of What’s Possible)으로 앞서 나갈 수 있도록 한다. 자세한 내용은 홈페이지www.analog.com 과LinkedIn 및Twitter참조.
모든 상표와 등록상표는 해당 소유자의 자산이다.