ADI驱动CES
ADI驱动CES
ADI改变日常通勤
互联、可持续、沉浸式。我们的日常通勤已不仅限于简单的交通工具。现在,它们是放松的场所,也可以提高驾驶效率和安全性。
兼顾时尚与安全的动态照明。
动态照明的炫目效果非常复杂,需要独立控制日渐增加的发光二极管(LED)装置。ADI的矩阵管理器和LED驱动器能够打造紧凑高效的设计,为下一代汽车外部照明解决方案提供动力。即刻使用ADI的前沿10BASE-T1S E2B以太网连接技术,支持实现分区架构转型。
汽车LED驱动器技术
ADI的LED驱动器技术侧重于集成先进的开关技术、LED调光、安全性和其他特性,以降低成本和缓解设计限制。
集成10BASE-T1S E2B的汽车以太网连接
了解ADI的E2B 10BASE-T1S技术如何作为汽车分区架构的一部分,实现以太网到边缘节点的连接。
汽车安全的智能方案。
ADI技术能够实现高效、紧凑、超薄的电源管理解决方案,从而改善经典汽车摄像头的连接。这项智能技术是主动安全和驾驶体验方面的巨大进步。
致力使每位乘客感到满意。
ADI实现千兆多媒体串行链路(GMSL)技术突破,助力汽车制造商部署3级自动驾驶。ADI通过连接高分辨率摄像头、雷达以及LIDAR传感器,为未来的运输行业制定了新的安全标准。
远离干扰。
安全驾驶。
稳健的驾驶员监控系统(DMS),需要适当的光照水平。该解决方案结合Seeing Machines的算法优势与ADI红外驱动器的强大功能,从而提供整体安全性提升的驾驶体验。
推动未来显示屏的发展。
ADI提供的GMSL可通过单线实现贯穿式大屏,促使系统满足驱动显示屏所需的各项分辨率及安全要求,从而带领我们走向未来。
弥合汽车显示屏高对比度和低功耗之间的差距。
ADI的局部调光LED驱动器和高带宽串行链路技术有助于打造更安全、更节能的汽车旅行,让您沉浸享受通勤时刻。
使汽车学会聆听。
ADI LISTN™嵌入式音频信号处理软件解决方案能够专注于特定乘客的声音,并在音乐、对话或路噪的环境中成功安全执行每项语言命令。
语音和声学信号处理
凭借数百万辆使用中汽车上配备的成熟IP,这款可靠的软件解决方案易于集成和调试,能够让您更快地将产品推向市场。
A2B®音频总线:更简单易用的音频设计解决方案
更好的设计体验。更具活力的汽车体验。ADI的A2B®技术让您二者兼得。
可扩展、成熟可靠的电动汽车解决方案,助力打造可持续未来。
ADI电池管理系统(BMS)具备有线和无线(wBMS)连接选项,以及持续壮大的生态系统合作伙伴网络的支持,从而确保电动汽车(EV)制造商能够响应行业需求、降低相关风险并缩短产品上市时间。
电驱动助力“自主”驾驶。
新型碳化硅(SiC)功率开关的出现改变了能源转换系统的设计方式。ADI技术集成于SiC系统能够提高效率、减小尺寸并提高安全性,从而有望长久改变我们的驾驶方式。
出众充电体验,让您告别困境。
里程焦虑是电动汽车推广所面临的一大挑战,因此推出安全、便捷、可靠的充电体验至关重要。ADI技术适用于您家中、通勤途中或工作场所的直流和交流系统。