语音UI:下达命令指挥您的电器
语音UI:下达命令指挥您的电器
真实世界是嘈杂而混乱的。ADI语音UI技术适用于可实现人与产品之间无缝交互的严苛应用。
语音UI:下达命令指挥您的电器
真实世界是嘈杂而混乱的。ADI语音UI技术适用于可实现人与产品之间无缝交互的严苛应用。
如果我们的设备能够无缝适应我们的声学环境?
ADI对用户及其环境的了解能够帮助我们创造新的更好体验,包括降噪、医疗监控和健身跟踪。
智能扬声器:无失真的声音
ADI的MAX98396 D类放大器配合Klippel控制声音算法,可以将智能扬声器声音提升到更高水平。凭借此软硬件组合,智能扬声器可以产生更响亮、更丰富的声音,并提供扬声器保护,同时轻松符合绿色能源标准。
如果从房间的任何位置都可以清晰地听到您的声音?
ADI系统级通信和协作解决方案搭配使用,无论在何处以何种方式举行会议,都能提高会议效率。无论您的环境背景如何,我们的音频处理解决方案都能确保所有听众可以听到您的声音。
如果我们能够使游戏与现实之间的界线模糊?
适合PC或控制台游戏的游戏扬声器能够解码杜比和DTS,并通过额外的后处理解锁逼真的完全沉浸式游戏体验。
如果我们可以坐在我们喜爱的媒体中间?
沉浸式娱乐的未来意味着在沙发上不会有一个“完美位置”来获得合适的音频。将由传感技术组合为房间里的用户塑造声音,无论他们坐在哪里,都可以将他们带入场景和舞台。Dolby Atmos和DTS:X解码器在那个“位置”提供真正沉浸式的对象音频渲染。
如果您可以像拿着画笔的艺术家那样改变现实?
随着数字世界和现实世界融为一体,ADI飞行时间技术有助于为我们周围的机器带来空间感知功能。
如果会议室能够为您提供贴心的服务?
ADI占用传感器确保随时都能知道在任何指定时间谁在您的空间内。而我们的空气质量传感器可确保该空间更清洁、更环保。
如果我们能够被带入观看的电影和所玩的游戏中?
ADI的ToF技术与ADI SHARC DS上运行的后处理算法相结合,将引领家庭娱乐的下一个发展方向。通过使用准确的听众位置跟踪,我们可实现一种具有逼真声场、无需耳机的3D音频体验。
如果您的房子能够始终准确知道您的位置?
ADI神经网络加速器可以让您的房间识别您,适应您的需求,响应您的命令并记住您的偏好。这种小巧、高效且支持数据安全的技术可以集成到您的任何家用产品中——音箱、电视、相机、恒温器,从而为智能化创造无限可能。
如果您的私人教练始终在家等着您?
ADI飞行时间解决方案可捕捉个人表现并提供实时反馈。同时,这些技术进步有助于Tempo智能家居健身房获得不断增长的健身市场的关注。
亲眼见证电池管理系统、数字座舱体验、手势感知、区域架构和乘员监控等领域的突破性创新技术,如何为我们打造一个更安全、更可持续、与时倶进的汽车未来。
真正的个性化医疗比以往任何时候都更加重要。加入我们,了解生物特征识别、床上生命感应、游戏化健康监测和数据管理如何将我们的家变成康复场所。