预览我们的CES汽车应用演示
从视觉到行动:面向SDV的集中式照明控制
了解ADI如何将控制逻辑转移到集中式计算单元,利用GMSL和E²B技术根据机器视觉输入来控制前照灯行为,从而为软件定义汽车(SDV)提供更好的支持。GMSL连接的摄像头将视频流传输到高性能计算单元,其中的软件可通过解译人体手势来触发照明命令。这种集中式设置能够实现动态、实时行为,并支持灵活的软件驱动特性。
利用先进的GMSL诊断功能,简化ADAS和IVI开发
如今的汽车ADAS和IVI系统都依赖由复杂通信设备构建的精密架构。ADI的这一解决方案提供强大的实时工具,有助于简化开发流程,并在系统生命周期的各个阶段,增强调试和诊断能力。先进的诊断功能通过一体化GMSL ADAS和IVI系统进行展现,其中配备了1200万像素高清四摄像头环视系统和4k显示屏。
A²B 2.0:信息娱乐连接的未来
在A²B 1.0的成功基础上,最近发布的A²B 2.0将车载音频网络升级为“互联网连接的信息娱乐高速公路”,带宽提升4倍,带来以前无法想象的座舱体验。A²B 2.0经过精心设计,可无缝融入SDV等持续演进的架构中,并支持以太网隧道技术,成为面向未来的解决方案,能轻松支持SDV中日益扩展的以太网骨干网络。该演示利用ADXL318 RNC加速度计捕捉道路噪声,并在ADI的SHARC音频处理器上,结合ADI LISTN降噪和波束成形算法组合,实现语音预处理。
支持SDV的前照灯,无需MCU
经典的ECU控制型前照灯变成了支持SDV的设备,由区域控制器通过以太网控制。该解决方案利用边缘以太网总线(E²B)和LED驱动器来处理灯矩阵。所有控制逻辑均在区域级别的软件中运行,从而实现灵活的软件驱动特性。在这一概念验证演示中,还包括其他必要的硬件功能,例如步进电机驱动器、风扇智能开关和安全认证器。
ADI LISTN:利用先进的音频功能提升座舱体验
借助ADI的A²B音频总线、软件驱动程序和自适应算法,ADI LISTN软件套件实现了路噪降噪、个人专属音区、车辆声学警报等功能,全面提升驾驶体验。该解决方案减少了对笨重无源阻尼材料的需求,有助于降低系统成本、重量和材料需求。ADI的高性能解决方案能够改善座舱体验,并将智能扩展到边缘,从而帮助客户更快地将产品推向市场。
通过区域SDV架构实现沉浸式视频和有效供电
深入了解SDV区域架构的高度灵活性。它支持通过USB Type-C接口,利用DisplayPort交替模式从便携式设备进行USB-PD充电。其中整合了GMSL、USB-C和DisplayPort技术,可在多个源之间分发数据,从而实现无缝数据传输,并支持多样的应用场景。屏幕上显示未压缩的1080p视频流,打造沉浸式体验。
区域化无线EV电池管理
ADI的电池管理解决方案,包括我们的量产就绪型无线BMS (wBMS),不仅能提升电动汽车电池的性能、可靠性和生命周期价值,而且能缩短产品上市时间,并支持多种电池化学体系。wBMS系统与E²B技术兼容,支持远程ECU定位和区域ECU配置,并具有出色的射频稳健性和快速装配特性,有效简化了制造集成流程。
View All Our CES 2026 Demonstrations
消费电子应用演示
沉浸其中,引人入胜,赋予力量
见证消费电子设备中的物理智能如何赋能新型应用,精准解读我们的感官信号,同时预测我们的意图。通过基于机器学习(ML)且具备情境感知能力的可听戴解决方案,滤除干扰并加强关键声音,还原生活本该有的听觉体验。体验沉浸式空间3D音频系统,以精简尺寸和超低功耗,呈现震撼音效。
机器人演示
物理智能的实际应用
抢先了解ADI的前沿技术如何重新定义现代机器人系统的自主性、精准度和智能水平。ADI的创新成果不仅提高了制造、医疗健康和物流等行业的生产力与安全性,同时也为自主化技术与人类无缝协作铺平了道路。随着机器人技术日益整合尖端硬件与精密算法,机器的能力边界正在被重塑,由此开启一个智能自动化深度融入日常生活和各行各业的新时代。
软件解决方案演示
嵌入和加速。
亲身感受ADI提供的工具、资源与支持如何加速嵌入式系统设计进程。通过整合软件、模拟和数字技术,我们助力客户不断创新,从而推动数字化工厂、智慧出行和数字医疗的发展,有效应对气候变化挑战,实现人与世界万物的可靠互联。