教育知识库
在线研讨会使用协议的条款和条件
使用Analog Devices, Inc.(简称"ADI公司")在线研讨会(简称"ADI研讨会")之前,请仔细阅读下列使用条款和条件。 一旦访问ADI研讨会,即表明您同意这些条款和条件。 如果您不接受这些条款和条件,请勿使用ADI研讨会。
所有权和使用限制
ADI研讨会是ADI公司的财产。 ADI研讨会以及ADI在此处提供或使用的软件、文本、图片、设计元素、音频和所有其他资料(简称"ADI信息")的所有版权、商标和其他知识产权和所有权均属ADI公司及其许可人所有。 事先未经ADI书面许可,不得以任何方式、通过任何形式或媒介复制、出版、改编、修改、展示、分发或销售ADI信息。
免责与免除担保
ADI信息及ADI研讨会均按"原样"提供。 尽管ADI希望ADI信息准确无误,但ADI不对ADI研讨会和ADI信息作任何担保,包括但不限于关于准确性和完整性的担保。 排字错误和其他失误都可能存在。 ADI不保证ADI研讨会能满足您的要求、准确、不会中断或不存在错误。 ADI不对适销性、特定用途实用性或不侵犯任何第三方知识产权作任何明示或暗示的担保。 对于因您使用ADI研讨会而引起的或与其相关的任何损害或损失,包括但不限于数据丢失或损坏、电脑病毒、错误、遗漏、中断、缺陷或其他故障,无论此等责任属于侵权、合同或其他,ADI均不承担任何责任。
责任范围
ADI或其供应商、代理人、许可人或承包商将不对任何类别的特殊、偶然、惩罚性、多重、间接或从属损害承担任何责任,即使ADI事先已被告知发生此等损害的可能性,且不限行为形式。 ADI对任何和所有条款的全部责任仅限于您为ADI研讨会所支付的价款或一百美元 ($100.00),取二者较高者。
遵循法律和出口管制
ADI公司不声明或保证ADI研讨会材料适合或适用于美国以外的地区。 您同意使用ADI研讨会时遵守所有适用法律和规章制度,并全权负责遵守与在美国境外使用ADI研讨会相关的所有当地法律。 您同意并认可所有来源于本ADI研讨会的ADI信息以及技术数据仅在获得授权以及符合美国法律法规许可的情况下才能出口或转口至美国以外地区。
适用法律和管辖权
ADI研讨会、通过ADI研讨会达成的各项交易以及因ADI研讨会引起的或与其相关的所有事项(包括有效性和解释)将受美国马萨诸塞州的法律管辖,并以此为依据进行解释和执行,与法律原则相冲突时除外。 您据此同意接受马萨诸塞州的联邦和州法院的专属管辖,并同意遵循适用传讯程序。 您同意放弃就不方便法院原则或缺乏属人管辖权而提出异议的权利。 如果您居住在美国以外的国家/地区,则有关各方同意《联合国国际货物销售合同公约》完全不适用。
索赔时限
针对ADI的任何索赔诉讼必须在索赔首次产生的一(1)年之内提出,否则视为放弃。
条款和条件变更
ADI保留随时更改ADI研讨会以及这些条款和条件的权利。 您继续使用ADI研讨会表明您接受任何新的条款和条件。
最后审核:2014年5月5日