Abstract
本应用笔记演示了使用DS1318历时计数器计算天数。软件实例中包括基本的操作程序,并给出了应用电路的原理图。
DS1318引脚配置
计数器概述
该应用笔记演示了如何使用DS1318历时计数器,DS1318具有44位计数器,可提供244µs的计时分辨率。44位计数器通过6个8位寄存器(图1)进行访问。
图1. DS1318的44位计数器配置
从概念上来说,44位计数器可以分成一个12位亚秒级计数器和一个分辨率为一秒的32位计数器(图2)。如果应用种不需要亚秒级分辨率,则可访问32位秒计数器。
図2. 12ビットのサブ秒カウンタと32ビットの秒カウンタ
在本应用笔记提供的示例中,软件子程序每秒一次连续读取32位秒计数器的数值,并通过8051微控制器(µC)的UART接口以ASCII码格式输出时间和日期。时间和日期基于从1970年1月1日,00:00:00起所经历的时间,单位为秒。00000000h对应的时间是1970年1月1日,00:00:00;42C924C0h对应的时间为2005/7/4 12:00:00。
另一子程序将器件配置成频率为1Hz的周期性中断,每次发生中断,中断处理程序读取计数器数据,将时间转换成日期格式,并通过URAT以ASCII格式输出数据。
我们还提供其它例程,在其它例程中可以对DS1318进行以下操作:可以将用户输入数据写入寄存器;将用户输入的时间和日期转换成自1970年1月1日起所经历的时间,单位为秒;向计数器写入数据。另一子程序用于读取DS1318寄存器,并以十六进制格式输出数据。
工作原理
本应用笔记中的硬件电路将DS1318的数据放入µC的数据存储空间。µC通过读、写正确地址的数据存储器访问DS1318寄存器。
本实例中采用DS80C323低电压、8051兼容微控制器。用户输入数据和程序输出数据都将传递到µC,通过PC终端仿真器的RS-232接口进行通信。有关本应用笔记中DS80C323微控制器的详细信息可从公司网站下载。
程序清单如图3所示,电路原理图如图4所示。
图3. 程序清单
下载(TXT、7K)
图4. 电路原理图
详细电路图 (PDF, 30K)