Abstract
用于MAX5072/MAX5073转换器的外部元件计算器是一个简单易用的设计工具,能够配置buck或boost转换器。该设计工具可计算主要的外部元件值、补偿网络类型(II或III)及其相关元件。
外部元件计算器包括两个用于设置buck转换器的计算工作表和两个用于设置boost转换器的工作表。每对儿工作表的第一个表用于计算主要的元件值,第二个表用于计算补偿网络类型(II或III)和相关元件。
工作表配置用于计算MAX5072和MAX5073第一路电源的元件值,由于两路电源的RDS(ON)、内部开关限流不同,在计算第二路电源设置时,需要更换RDS(ON)的数值,并且,还要仔细检查峰值电流和平均电流,确保它们在第二路电源的限制范围内。相关参数请参考MAX5072和MAX5073数据资料的EC表格和TOC曲线图。
注意:一旦计算单元被编辑成固定数值,自动计算将无法更新这些单元。在用实际元件值替代计算数值时,最好先对工作表进行备份。
得到基本的外部元件值(CIN、COUT、LOUT)后,可以利用密码‘maxim’取消工作表保护,将实际的电容ESR和电容值输入到相应的Max ESROUT和Min COUT绿色单元格内。从而使下一工作表内的数值更精确。所计算的电容值是有限制的,并非实际电容规格。
工作表内,可以编辑蓝色背景的单元格数值,这些数值是电源设计的关键参数。绿色单元格的数值是达到设计要求的计算结果。对于一些参数,可以检验其数值的有效性:如果参数超出了规范,单元格将变成红色,需要调整的参考变为橙色。
这一计算工具有助于加快用户设计,便于评估不同的设计方案。当然,该计算器并非开关电源设计的权威性工具,但提供了一些常规检测,利用标准的开关电源设计技术检验所有的元件值。
提示
- 从Configuration & Instructions页开始,设置所要求的开关频率。然后进入buck或boost电源页,如果将MAX5072/MAX5073设置成双路buck或双路boost转换器,则需保存第一路电源的备份和第二路电源的备份。
- 在补偿元件工作表中,有一个VOSC,对于MAX5072/MAX5073,该数值为1V并被锁存,避免由于疏忽而修改了该数据。
- 不担保该计算工具的准确性,该工具是依据我们所掌握的知识制作的,并未经过官方认证,也没有经过完全彻底的检验。所有计算取自MAX5072/MAX5073数据资料。
- 电感规格直接取自Pulse Engineering P0751数据资料,是由一个隐含工作表的查找功能选择的。另一个隐含工作表包含了Pulse Engineering PG0063电感的相关数据。PG0063电感价格略低,但指标也比较低。PG0063电感适合用在第二路电源电流较低的设计中。为了显示隐藏的工作表,可以利用以下步骤,选择Excel菜单:Format,然后选择Sheet,选择Unhide。必要时,用户可以将电感查找方程放置在该工作表内。
- 重要提示: 没有对所有限制或制约条件进行检验,因为在一个工作表内很难编程过多的制约条件。请务必检验所得结果的有效性,利用标准电源设计技术验证设计参数。
- 设计双buck或boost电源时,只需简单地备份工作表,配置第二路电源。