楼宇自动化系统

楼宇自动化系统在支持可扩展的情况下可较大限度提高舒适性、安全性和能效。从HVAC到照明,要充分提高工作性能,需要拥有一个能够提供精准数据和连接的复杂、可靠网络。随着楼宇控制系统逐渐本地化,可以节省时间和成本的平台解决方案应运而生,而低功耗和灵活性让楼宇更易于重新配置,以满足不断变化的需求。

ADI的楼宇自动化系统技术能够应对互联设备数量激增的挑战,为实现智能楼宇提供支持。这些更小巧、可扩展的低功耗解决方案支持使用楼宇控制平台方法,在本地或更高层面上监测、控制和重新配置。这些解决方案适合现有的楼宇网络拓扑和标准,还支持先进的新技术。

业界一款用于楼宇控制和工业自动化的软件可配置工业 I/O

传统的控制系统需要进行手动配置,这不但耗费财力,也需要耗费大量物力。ADI新推出的AD74412R和AD74413R支持使用可重构模块通道快速轻松地远程设计灵活的控制系统,同时无需进行大规模的重新布线。这极大地提高了制造商和工业运营商的实现速度和灵活性,并使其能够在不大量增加成本和停机时间的情况下进行更改。

阅读新闻稿

Engineer using a tablet in an industrial building's control room.

楼宇自动化:连接、隔离和扩展

了解集成隔离DC-DC转换器和I2C总线扩展器的隔离式CAN FD收发器如何用于工业和楼宇自动化应用,并满足高水平的IEC 61000-4-x ESD和EFT保护性能,以实现稳定工作。

特色产品

信号链

(2)

点击以下系统框图