汽车测试解决方案

在ADI公司,我们相信“如果没有经过测试,它就不起作用。”我们的汽车测试解决方案旨在通过确保被测设备满足或超过所有性能要求、遵守安全认证并成功通过软件回归测试等基准,来验证下一个突破并推动创新。

什么是汽车测试?

汽车测试不仅仅是字面含义。考虑一下一辆汽车中有多少系统必须经过彻底测试才能视为可以安全驾驶:车载充电、车内通信、ADAS系统、电子动力转向和悬架、逆变器、牵引电机、电池、模块和电池组……不胜枚举。

还要考虑在车辆投入生产之前对其进行的广泛研发工作,在生产过程中进行的所有测试,以及保持这些汽车正常运行所需的大量售后维修和诊断设备。

最后,考虑汽车以外的其他交通方式所面临的挑战:飞机、铁路、海运。各类交通工具的每个部件都必须在每个阶段进行测试,并且每个部件都需采用自己的方法和设备来完成测试。如果没有经过测试,它就不起作用。

Illustration of key subsystems in an electric vehicle
电动汽车关键子系统示意图

推动汽车测试创新的宏观趋势

对于汽车行业来说,这是一个激动人心的时刻。预计到2030年,电动汽车和混合动力汽车销量将达到所有汽车销量的40%,到2035年将达到80%。与此同时,电池制造能力猛增,使得电池价格远低于历史平均水平。电动汽车制造商也在投资提高安全性、缩短充电时间和延长续航里程。

随着所有这些趋势的大力发展,ADI已做好准备为这些创新技术提供测试支持。

Electric vehicle chassis with battery pack

传动系统电气化

随着电池、逆变器和功率设备技术的进步,以及充电基础设施的发展,电动汽车正迅速成为主流。面对电动传动系统中的高工作电压和开关速度挑战,必须通过高精度和功率解决方案,对逆变器、电动机、车载充电器、电子控制单元和电池系统进行测试来解决。需要动态电源、硬件在环仿真器和许多其他仪器来测试这些传动系统组件。


Car using auto braking and lane assist functions

先进的ADAS系统

安全法规和消费者对更强智能汽车功能的需求正在推动先进ADAS系统的创新。以前的高端功能,如自动紧急制动、自动巡航控制、盲点检测和3D可视化/停车辅助,正迅速成为汽车制造商的基准。ADI高性能解决方案支持测试ADAS技术,例如:

  • 24 GHz雷达
  • 77 GHz/79 GHz雷达
  • 摄像头
  • V2X
  • 超声

Autonomous cars sharing driving information on the road

全自动驾驶

随着技术和监管障碍不断得以克服,未来十年自动驾驶汽车行业的竞争和创新将更加激烈。如今能够实现全自动驾驶的新技术将更容易部署,先进的ADAS系统、人工智能和低延迟连接等功能,将很快成为新常态。ADI凭借我们值得信赖的传感器技术、人工智能软件和高性能电源管理技术保持领先地位。

ADI公司迈向汽车测试成功之路

随着汽车行业的快速发展,测试设备制造商和测试工程师需要能够快速开发新测试解决方案的可靠供应商。

ADI拥有丰富齐全的高性能产品组合。我们提供出色的射频/毫米波、数据转换、精密线性、隔离、电源和BMS解决方案,这些解决方案对于支持电动汽车市场的增长至关重要,此外还提供促进增长的测试和测量基础设施。我们能够在日益复杂的先进技术环境中满足对更高仪器性能的需求,ADI致力于为汽车行业带来高水平的性能和稳健性。

通过以下子类别探索用于汽车测试的ADI技术和技术资料:

Icon of concentric arrows going around a gear

硬件在环

一种用于测试复杂实时系统的技术,这些系统要求通过获取和激发精密信号来实现精度和速度,并针对信号带宽和尽可能低的延迟进行了优化。

Icon of an electric vehicle chassis with battery pack

高压传动系统测试

用于测试负责为车辆供电的高压系统的资源,包括动态电源和电池测试。

Icon of a spectrum analyzer device

协议分析工具

监控和记录用于诊断、维修或优化车辆的数字和模拟信号的设备,也称为数据记录器。

Icon of sound and vibration waves

噪音、振动和粗糙度 (NVH)

在研发过程中测量电机或机器的噪音、振动和粗糙度的技术。