航空航天和防务应用

逾50年来,ADI公司在航空航天和国防应用信号处理技术的创新方面始终处于前沿。ADI公司对性能、可靠性和可持续性的不懈追求使其成为美国和世界各国航空航天和防务机构的优选供应商。ADI在航空航天和国防工业面临的众多重要创新领域中独领风骚,包括SWaP+C、COTS、增强型产品(EP)和GaN。当今先进的航空航天和国防系统涉及雷达、通信、航空电子、军工电子等众多领域,因此需要更高水平的系统级性能。ADI公司出色的产品、广泛的产品系列和系统级知识将协助您应对各种设计挑战。


满足您对供应商的品质、承诺和信心要求

ADI在SWaP+C领域

机动性、便携性和灵活性有助于快速配置航空航天和国防系统,减少军用机负载并提高商用机燃油效率。此外,尺寸、重量和功耗以及成本(SWaP+C)也是选择设计元件和模块子系统过程中的重要考量因素。

ADI为广泛多样的信号链路提供元件,从原始数据采集到毫米波和返回,并凭借一贯的技术优势支持SWaP计划。例如,我们对多种制造工艺投资,包括氮化镓(GaN)、先进的SiGe和CMOS,从而提高功率和集成性,并不断缩小产品尺寸。先进的新一代高功率放大器(HPA)、集成式射频收发器、超宽带锁相环(PLL)和合成器充分表明,ADI一直不遗余力地开发优化SWaP+C技术,为航空航天和国防市场领域服务。


ADI在COTS和定制解决方案领域

现成商用(COTS)元件和模块的使用缩短了国防项目的研发周期,加快了将产品上市,使解决方案可以更快地配置到军用战机上。ADI提供商用以及定制解决方案,可满足航空航天和国防领域的广泛需求。

针对航空航天和国防系统进行优化

COTS的优势包括采用成本较低的元件,这些元件已通过在商业领域的运作建立了完善的大批量制造工艺和高可靠性,通过加固或连接器改造即可应用于国防领域。ADI对航空航天和国防领域的集中投入,确保了下一代设备具有满足下一代航空航天和国防系统严苛要求的特殊功能和特性。

ADI致力于帮助航空航天合作伙伴取得成功

ADI具有50年的技术优势和丰富经验,从原始芯片到用于快速原型开发的高速元件和连接器改造零件、到用于集成/定制化的模块,再到特殊子系统级设计和制造。在技术进步的过程中,ADI不断投入大量资金,支持航空航天/国防用户的长期需求。我们的产品包括定制显示屏、用于技术升级的引脚兼容替换件,以及用于恶劣环境的强化塑胶和全密封封装。

我们共享自己的知识,我们的航空航天/国防合作伙伴因此受益匪浅——包括ADI的下一代技术产品路线图、用户的设计、性能、产品寿命周期、采购和插件需求。ADI致力于强化彼此关系,为设计师和项目经理提供各种支持和工具,从新设计产品选择到未来升级换代规划,无所不包。

ADI在质量和高可靠性领域

ADI是高可靠性(Hi-Rel)半导体供应商,产品包括数据转换器、放大器、射频/微波和MEMS产品。我们高可靠性产品系列中的产品使用强化塑料(EP)封装和/或太空S级封装,具有超级耐高温和耐辐射工作范围。ADI也提供范围广泛的MIL-STD-883和已知合格裸片(KGD)产品。我们的航空航天和国防事业部不断投资于高可靠性半导体领域,为重要的航天航空和国防应用领域竭诚服务。凭借长期努力、出众的品质、贯穿产品生命周期的支持以及良好声誉,ADI成为美国国防部(DoD)及其他国家国防机构以及全球各地商业航空航天制造商的优选供应商。

ADI在GaN领域

ADI专注于为航空航天和国防领域开发先进的功率放大器解决方案。采用先进的氮化镓(GaN)工艺和电源组合技术,ADI为下一代雷达和通信系统提供宽带MMIC和高功率放大器(HPA)组件。氮化镓设备结温高,因此在频率、使用寿命和带宽规格内运行时对冷却能力要求较低。

ADI针对从S至Ka频段的极宽频段范围,对产品进行了性能优化。ADI在裸片安装和冷却、偏置及组合技术方面具有多年的丰富经验和历史,我们的目标是为用户提供高性能、可靠的氮化镓放大器解决方案。

当今氮化镓难题的解决方案

对于重点关注“有源电子扫描相控阵列”(AESA)和“多输入多输出”(MIMO)构架的下一代雷达和通信系统而言,功效和热管理无疑是重大难关。氮化镓的自身优势有助于提高雷达敏感性和可靠性,同时具备诸多系统级优势,如尺寸小、重量低、功耗低和成本低(SWaP+C)。其他优势还包括系统灵活性提高,支持多用途要求和添加多频带元件。ADI的氮化镓MMIC产品系列提供全面的高功效宽带解决方案,在VHF到Ka频段范围内支持最高100 W的功率。在最高18GHz的频率下,我们的固态氮化镓放大器/合并器解决方案尺寸更小、可靠性更高,可成为大型行波管(TWT)放大器的替换产品。

航空航天和防务产品立即查看

增强型产品

ADI公司致力于在关键产品领域推出新的增强型产品(EP)设备,以支持国防和航空航天应用。在将现有元件不断转换为增强型产品的同时,ADI也将增强型产品要求融入新设计当中。我们根据航空航天和国防用户的要求和市场情况来选择目标设备。作为增强型工艺的一部分,将在-55°C至+125°C或-55°C至+105°C范围检验裸片,然后在ADI的零缺陷装配线上进行组装。引脚表面处理默认采用NiPdAu,以降低锡须影响。这些设备在受控生产基地制造,包括一个装配基地、一个测试基地和一个加工基地。可以在适用的产品页面轻松找到单独的增强型产品(EP)数据手册。

了解有关供货产品的更多信息。

 

行业活动

ADI时刻准备帮助客户实现设计目标。如果您认为我们口说无凭,欢迎亲临我们所参加的活动现场,驻足观看我们的技术展台、与我们经验丰富的技术人员交流,获取更多信息,见证ADI是如何帮助用户实现工程设计目标的。查看所有ADI活动的完整列表。

商业无人机展览
ExCel,英国伦敦
2015年10月20-21日

2015防务通信展
美国弗罗里达州坦帕市
2015年10月26-28日

AOC(十二月)
美国华盛顿特区
2015年12月1-3日

防务能源创新
美国德克萨斯州奥斯丁市
2015年12月1-3日

IMS 2016
美国加利福尼亚州旧金山市
2016年5月22-27日