摘要
随着人工智能(AI)技术的快速发展,AI可以越来越多地支持以前无法实现或者难以实现的应用。本系列文章基于此解释了卷积神经网络(CNN)及其对人工智能和机器学习的意义。CNN是一种能够从复杂数据中提取特征的强大工具,例如识别音频信号或图像信号中的复杂模式就是其应用之一。本文讨论了CNN相对于经典线性规划的优势,后续文章《训练卷积神经网络:什么是机器学习?——第二部分》将讨论如何训练CNN模型,系列文章的第三部分将讨论一个特定用例,并使用专门的AI微控制器对模型进行测试。
什么是卷积神经网络?
神经网络是一种由神经元组成的系统或结构,它使AI能够更好地理解数据,进而解决复杂问题。虽然神经网络有许多种类型,但本系列文章将只关注卷积神经网络(CNN),其主要应用领域是对输入数据的模式识别和对象分类。CNN是一种用于深度学习的人工神经网络。这种网络由输入层、若干卷积层和输出层组成。卷积层是最重要的部分,它们使用一组独特的权重和滤波器,使得网络可以从输入数据中提取特征。数据可以是许多不同的形式,如图像、音频和文本。这种提取特征的过程使CNN能够识别数据中的模式从而让工程师能够创建更有效和高效的应用。为了更好地理解CNN,我们首先将讨论经典的线性规划。
经典控制技术中的线性规划
控制技术的任务是借助传感器读取数据并进行处理,然后根据规则做出响应,最后显示或发送结果。例如,温度调节器每秒钟测量一次温度,通过微控制器单元(MCU)读取温度传感器的数据。该数值用于闭环控制系统的输入,并与设定的温度进行比较。这就是一个借助MCU执行线性规划的例子,这种技术通过比较预编程值和实际值来给出明确的结论。相比之下,AI系统通常依据概率论来发挥作用。
复杂模式和信号处理
许多应用所使用的输入数据必须首先由模式识别系统加以判别。模式识别可以应用于不同的数据结构。本文讨论的例子限定为一维或二维的数据结构,比如音频信号、心电图(ECG)、光电容积脉搏波(PPG)、一维的振动数据或波形、热图像、二维的瀑布图数据。
在上述模式识别中,将应用通过MCU的代码来实现是极其困难的。一个例子是识别图像中的具体对象(例如猫):这种情况下无法区分要分析的图像是很早摄录的,还是刚刚由从相机读取的。分析软件基于一些特定的规则来判断图片中是否有猫:比如说猫必须有典型的尖耳朵、三角形的鼻子和胡须。如果可以在图像中识别出这些特征,软件便可以报告在图像中发现了猫。但是这存在一些问题:如果图像只显示了猫的背面,模式识别系统会怎么办?如果猫没有胡须或者在事故中失去了腿,会发生什么?尽管这些异常情况不太可能出现,但模式识别的代码将不得不考虑所有可能的异常情况,从而增加大量额外的规则。即使在这个简单的例子中,软件设置的规则也会变得非常复杂。
机器学习如何取代经典规则
AI背后的核心思想是在小范围内模仿人类进行学习。它不依赖于制定大量的if-then规则,而是建立一个通用的模式识别的机器模型。这两种方法的关键区别在于,与一套复杂的规则相比,AI不会提供明确的结果。AI不会明确报告"我在图像中识别出了一只猫",而是提供类似这样的结论:"图像中有一只猫的概率为97.5%,它也可能是豹子(2.1%)或老虎(0.4%)。"这意味着在模式识别的过程结束时,应用的开发人员必须通过决策阈值做出决定。
另一个区别是AI并不依赖固定的规则,而是要经过训练。训练过程需要将大量猫的图像展示给神经网络以供其学习。最终,神经网络将能够独立识别图像中是否有猫。关键的一点是,未来AI可以不局限于已知的训练图像开展识别。该神经网络需要映射到MCU中。
AI的模式识别内部到底是什么?
AI的神经元网络类似于人脑的生物神经元网络。一个神经元有多个输入,但只有一个输出。基本上,这些神经元都是输入的线性变换——将输入乘以数字(权重w)并加上一个常数(偏置b),然后通过一个固定的非线性函数产生输出,该函数也被称为激活函数1。作为网络中唯一的非线性部分,激活函数用于定义人工神经元值的激活范围。神经元的功能在数学上可以描述为
其中,f为激活函数,w为权重,x为输入数据,b为偏置。数据可以是单独的标量、向量或矩阵。图1显示了一个神经元,它拥有三个输入和一个激活函数ReLU2。网络中的神经元总是分层排列的。
如上所述,CNN用于输入数据的模式识别和对象分类。CNN分为不同的部分:一个输入层、若干隐藏层和一个输出层。图2显示了一个小型网络,它包含一个具有三个输入的输入层、一个具有五个神经元的隐藏层和一个具有四个输出的输出层。所有神经元的输出都连接到下一层的所有输入。图2所示的网络不具有现实意义,这里仅用于演示说明。即使对于这个小型网络,用于描述网络的方程中也具有32个偏置和32个权重。
CIFAR神经网络是一种广泛用于图像识别的CNN。它主要由两种类型的层组成:卷积层和池化层,这两种层分别使用卷积和池化两种方法,在神经网络的训练中非常有效。卷积层使用一种被称为卷积的数学运算来识别像素值数组的模式。卷积发生在隐藏层中,如图3所示。卷积会重复多次直至达到所需的精度水平。如果要比较的两个输入值(本例是输入图像和滤波器)相似,那么卷积运算的输出值总会特别高。滤波器有时也被称为卷积核。然后,结果被传递到池化层提取特征生成一个特征图,表征输入数据的重要特征,称为池化。池化层的运行需要依赖另一个滤波器,称为池化滤波器。训练后,在网络运行的状态下,特征图与输入数据进行比较。由于特征图保留了特定的特征,所以只有当内容相似时,神经元的输出才会被触发。通过组合使用卷积和池化,CIFAR网络可用于高精度地识别和分类图像中的各种对象。
CIFAR-10是一个特定数据集,通常用于训练CIFAR神经网络。它由60000幅32×32彩色图像组成,分为10个类别。这些图像是从各种来源收集的,例如网页、新闻和个人图像集。每个类别包含6000幅图像,平均分配在训练集、测试集和验证集中,使其成为测试计算机视觉和其他机器学习模型的理想图像集。
卷积神经网络和其他类型网络的主要区别在于处理数据的方式。卷积神经网络通过滤波依次检查输入数据的属性。卷积层的数量越多,可以识别的细节就越精细。在第一次卷积之后,该过程从简单的对象属性(如边或点)开始进行第二次卷积以识别详细的结构,如角、圆、矩形等。在第三次卷积之后,特征就可以表示某些复杂的模式,它们与图像中对象的某些部分相似,并且对于给定对象来说通常是唯一的。在我们最初的例子中,这些特征就是猫的胡须或耳朵。特征图的可视化(如图4所示)对于应用本身而言并不是必需的,但它有助于帮助理解卷积。
即使是像CIFAR这样的小型网络,每层也有数百个神经元,并且有许多串行连接的层。随着网络的复杂度和规模的增加,所需的权重和偏置数量也迅速增长。图3所示的CIFAR-10示例已经有20万个参数,每个参数在训练过程中都需要一组确定的值。特征图可以由池化层进一步处理,以减少需要训练的参数数量并保留重要信息。
如上所述,在CNN中的每次卷积之后,通常会发生池化,在一些文献中也常被称为子采样。它有助于减少数据的维度。图4中的特征图里面的很多区域包含很少甚至不含有意义的信息。这是因为对象只是图像的一小部分,并不构成整幅图像。图像的其余部分未在特征图中使用,因此与分类无关。在池化层中,池化类型(最大值池化或均值池化)和池化窗口矩阵的大小均被指定。在池化过程中,窗口矩阵逐步在输入数据上移动。例如,最大值池化会选取窗口中的最大数据值而丢弃其它所有的值。这样,数据量不断减少,最终形成各个对象类别的唯一属性。
卷积和池化的结果是大量的二维矩阵。为了实现我们真正的目标即分类,我们需要将二维数据转换成一个很长的一维向量。转换是在所谓的压平层中完成的,随后是一个或两个全连接层。全连接层的神经元类似于图2所示的结构。神经网络最后一层的输出要与需要区分的类别的数量一致。此外,在最后一层中,数据还被归一化以产生一个概率分布(97.5%的猫,2.1%的豹,0.4%的虎,等等)。
这就是神经网络建模的全过程。然而,卷积核与滤波器的权重和内容仍然未知,必须通过网络训练来确定使模型能够工作。这将在后续文章《训练卷积神经网络:什么是机器学习?——第二部分》中说明。第三部分将解释我们上文讨论过的神经网络(例如识别猫)的硬件实现,我们将使用ADI公司开发的带硬件CNN加速器的 MAX78000 人工智能微控制器来演示。
1 通常使用sigmoid、tanh或ReLU函数。
2 ReLU:修正线性单元。对于该函数,输入值为负时,输出为零;输入值大于零时,输出值为输入值。