仪表放大器可以调理传感器生成的电信号,从而实现这些信号 的数字化、存储或将其用于控制信号一般较小,因此,放大器 可能需要配置为高增益。另外,信号可能会叠加大共模电压, 也可能叠加较大直流失调电压。精密仪表放大器可以提供高增 益,选择性地放大两个输入电压之间的差异,同时抑制两个输 入中共有的信号。
惠斯登电桥是这种情况的经典例子,但像生物传感器一类的原 电池具有类似的特性。电桥输出信号为差分信号,因此,仪表 放大器是高精度测量的优选。理想情况下,无负载电桥输出为 零,但仅当所有四个电阻均完全相同时,这种情况方为真。假 如有一个以分立式电阻构建的电桥,如图 1 所示。最差情况差 分失调 VOS为
![]() |
(1) |
其中,VEX 为电桥激励电压, TOL 为电阻容差(单位为百分比)。

例如,在各元件的容差均为 0.1%且激励电压为 5 V 时,差分 失调可以高达±5 mV。如果需要 400 的增益来实现所需电桥灵 敏度,则放大器输出端的失调变成±2 V。假设放大器由同一电 源驱动,并且其输出可以轨到轨摆动,则仅电桥失调就可能消 耗掉 80%以上的输出摆幅。在行业要求电源电压越来越小的趋 势下,这个问题只会变得更加糟糕。
传统的三运放仪表放大器架构(如图 2 所示)有一个差分增益 级,其后为一个减法器,用于移除共模电压。增益施加于第一 级,因此,失调放大的倍数与目标信号相同。因此,将其移除的方法是在参考(REF)端施加反电压。这种方法的主要不 足在于,如果放大器的第一级已经饱和,则调节 REF 上的电 压并不能更正失调。克服这点不足的几种方法包括:
- 根据具体情况,以外部电阻对电桥分流,但对于自动化 生产来说,这是不现实的,而且在出厂后是无法调整的
- 减少第一级增益,通过微调 REF 上的电压来移除失调, 并再添一个放大器电路以实现所需增益
- 减少第一级增益,以高分辨率 ADC 完成数字化输出,并 在软件中移除失调
后两种选项还需要考虑最差情况下与原始失调值的偏差,从而 进一步减少第一级的最大增益。这些解决方案并不理想,因为 它们需要额外的电源、电路板空间或成本,来达到高 CMRR 和低噪声的目标。另外,交流耦合并不是测量直流或超慢移动 信号的一种选择。

间接电流反馈(ICF)仪表放大器(如AD8237 和 AD8420可在放 大之前移除失调。图 3 显示ICF拓扑结构原理图。

该仪表放大器的传递函数在形式上与经典三运放拓扑结构的 传递函数相同,其计算公式为
![]() |
(2) |
由于输入之间的电压等于反馈(FB)与参考(REF)端子之间的电 压时,放大器的反馈要求可得到满足,因此,我们可将该公式 重写为
![]() |
(3) |
这意味着,引入一个等于反馈和参考端子之间失调的电压,即 使在存在大输入失调的情况下,也可将输出调整为零伏特。如 图 4 所示,该调整可以通过以下方法实现:从一个简单的电压 源(如低成本 DAC)或者来自嵌入式微控制器的滤波 PWM 信 号,通过电阻 RA 将一个小电流注入反馈节点。

设计步骤
等式(3),1 与 R2 之比将增益设为:
![]() |
(4) |
设计师必须确定电阻值。较大电阻值可降低功耗和输出负载; 较小 值可限制FB输入偏置电流和输入阻抗误差。如果 R1 和 R2 的并联 组合大于约30 kΩ, 则电阻开始引起噪声。 表1显示了一些建议值。
表 1 各种增益的推荐电阻(1%电阻)
R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | Gain |
无 | 短路 | 1 |
49.9 | 49.9 | 2 |
20 | 80.6 | 5.03 |
10 | 90.9 | 10.09 |
5& | 95.3 | 20.06 |
2& | 97.6& | 49.8& |
1& | 100 | 101 |
1& | 200 | 201 |
1 | 499 | 500& |
1 | 1000 | 1001 |
为了简化 RA值的查找过程,假设采用双电源运行模式,有一 个接地 REF 端子和一个已知的双极性调整电压 VA。这种情况 下的输出电压可通过以下公式计算:
![]() |
(5) |
注意, 从VA至输出的增益为反相。 VA 的增加会使输出电压降低, 比值为R2和 VA reduces the output voltage by a fraction given by the ratio of resistors R2 and RA之比。此比值下,可以针对给定的输入失调,使 调整范围达到最大。由于调整范围指向增益之前的放大器输入, 因此,即使在低分辨率源的情况下,也可实施微调。由于 RA 一 般都比 R1大得多,因此,我们可以得到等式(5)的近似值:
![]() |
(6) |
为了找到一个 RA值以允许最大失调调整范围 VIN(MAX), 在给定调 整电压范围 VA(MAX)的情况下,使VOUT = 0 ,求 RA,结果得到
![]() |
(7) |
其中,VIN(MAX)为传感器预期的最大失调。等式(5)同时显示, 调整电路的插入会修改从输入到输出的增益。即使如此,其影 响一般也很小,增益可以重新计算为:
![]() |
(8) |
一般地,对于单电源电桥调理应用,参考端的电压应大于信号 地。如果电桥输出可以在正负间摆动,情况尤其如此。如果基 准电压源由一个低阻抗源(如分阻器和缓冲器)驱动至电压 VREF,如图 5 所示,则等式(5)变为:
![]() |
(9) |
如果相对于原始等式中的VREF取 VOUT 和VA ,则可得到相同 的结果。 VA(MAX) – VREF 也应替换等式(7)中的 VA(MAX)。
设计示例
假设有一个单电源电桥放大器,如图 4 所示,其中,用 3.3 V 电压来激励电桥并驱动放大器。满量程电桥输出为±15 mV, 失调可能处于±25-mV 的范围。为了取得所需灵敏度,放大器 增益需为 100,ADC 的输入范围为 0 V 至 3.3 V。由于电桥的 输出可以为正,也可以为负,因此,其输出指向中间电源或 1.65 V。只需通过施加 100 的增益,失调本身即会强制使放大器输 出处于–0.85 V 至+4.15 V 的范围内,这超过了电源轨。
这个问题可通过图 5 所示的电路来解决。电桥放大器A1 是一个 像AD8237 一样的ICF仪表放大器。放大器A2,带R4 和R5,将 A1 的零电平输出设为中间电源。AD56018 位DAC对输出进行 调整,通过RA使电桥失调为 0。然后,放大器的输出由AD7091微功耗 12 位ADC数字化。

从表1可以发现, 增益为101时, R1和R2 需为1 kΩ和100 kΩ。
电路包括一个可以在 0 V 至 3.3 V 范围内摆动,或者在 1.65V
基准电压左右摆动±1.65 V。为了计算 RA 的值,我们使用等式
(6)。其中,
从等式(7),我们可以算出额定增益值为 103。如果设计师希望 得到接近目标值 100 的增益值,最简单的办法是使 R2 的值降 低 3%左右,至 97.6 kΩ,结果对 RA 的值的影响非常小。在新 的条件下,额定增益为 100.6。
由于DAC可以摆动±1.65 V,因此,总失调调整范围可通过由RA 以及R1和R2的并联组合形成的分压器给定,其计算方法如下:
![]() |
(10) |
在±25-mV 最大电桥失调范围内,±32.1-mV 的调整范围可提供 28%的额外调整裕量。对于 8 位 DAC,调整步长为
![]() |
(11) |
对于 250-µV 调整分辨率,输出端的最大残余失调为 12.5 mV。
R3 和 C1 c的值可以通过ADC数据手册中的建议值或参考文献2 来确定。对于采样率为 1 MSPS 的 AD7091,这些值为 51 Ω 和 4.7 nF。在以较低速率采样时,可以使用较大的电阻或电容组 合,以进一步减少噪声和混叠效应。
该电路的另一个优势在于,可以在生产或安装时完成电桥失调 调整。如果环境条件、传感器迟滞或长期漂移对失调值有影响, 则可重新调整电路。
受其真轨到轨输入影响,AD8237 最适合采用超低电源电压的 电桥应用。对于要求较高电源电压的传统工业应用,AD8420 不失为一款良好的替代器件。该 ICF 仪表放大器采用 2.7 V 至 36 V 电源供电,功耗低 60%。
表 2 是对两款仪表放大器进行了比较。都使用了最小和最大规 格。有关更多详情和最新信息,请参见产品数据手册。
表 2 AD8237和 AD8420比较
技术规格 | AD8237 | AD8420 |
技术 |
CMOS
(零漂移)
|
双极性 |
静态电源电流 | 130 µA | 80 µA |
电源电压范围 | 1.8 V 至 5.5 V | 2.7 V 至 36 V |
输入电压范围 | –VS – 0.3 V 至 +VS + 0.3 V |
–VS – 0.15 V 至 +VS – 2.2 V
|
差分输入电压限值 | ±(VS – 1.2) V | ±1 V |
轨到轨输出 | 是 | 是 |
CMRR(G = 100,dc至60 Hz) | 114 dB | 100 dB |
失调电压 | 75 µV | 125 µV |
失调电压漂移 | 0.3 µV/°C | 1 µV/°C |
电压噪声频谱密度 | 68 nV/√Hz | 55 nV/√Hz |
增益误差(G = 100) | 0.005% | 0.1% |
增益漂移 | 0.5 ppm/ °C | 10 ppm/ °C |
带宽,–3 dB (G = 100) |
HBW 模式下为10 kHz
|
2.5 kHz |
封装 | MSOP-8 | MSOP-8 |
参考电路
1AN212 Application Note. Handling Sensor Bridge Offset. Honeywell International Inc., Rev 05-05.
2HMC1001/HMC1002/HMC1021/HMC1022 1- and 2-Axis Magnetic Sensors Data Sheet. Honeywell International Inc., 2008.
3Kitchin, Charles and Lew Counts. A Designer’s Guide to Instrumentation Amplifiers. 3rd Edition. Analog Devices, Inc., 2006.
4NPC-410 Series Data Sheet. GE Sensing, 2006.
5Product Training Module. Indirect Current Feedback Instrumentation Amplifier Applications Guide. Digi-Key Corporation.
6Walsh, Alan. “Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter.” Analog Dialogue, Volume 46, 2012.