ADI公司荣获通用汽车“杰出贡献奖”

2021-06-24 - 中国,北京
  • 29th Annual Supplier of the YearAnalog Devices, Inc. 在通用汽车第29届年度供应商奖项评选中荣获"杰出贡献奖" (Overdrive Award)。仅有26家公司获得2020年度"杰出贡献奖",ADI公司是其中之一。

    通用汽车的"杰出贡献奖"于2012年首次颁发,旨在表彰在通用汽车全球采购和供应链组织的关键领域中有杰出表现的供应商,这些关键领域包括可持续价值流、企业总成本和盈利能力、安全性、卓越的产品发布、加速创新和发展合作关系。

    ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roche表示:"长期以来,ADI公司都与通用汽车保持着富有成效的业务合作关系。我们非常高兴看到ADI的无线电池管理系统能够荣获 '杰出贡献奖'这一殊荣。ADI的这项技术为通用汽车的Ultium平台提供了极大的灵活性,助力通用汽车的电动汽车平台扩展至多种车型并实现量产。ADI团队十分期待未来与通用汽车的合作。"

    在此次年度供应商奖项评选中,通用汽车还向122家公司授予"年度供应商"奖,以表彰这些公司不断超越通用汽车的期望,为客户提供创新技术和汽车行业中极佳品质的产品。这一奖项是对供应商在2020年度出色表现的认可。

    通用汽车全球采购和供应链副总裁Shilpan Amin表示:"通用汽车致力于实现零事故、零排放和零拥堵的未来,我们非常高兴与全球各地富有创新和敬业精神的供应商合作,共同推动这一目标。"

    "在充满挑战的2020年,我们的供应商不畏艰难,始终致力于达成我们共同的目标:让我们的地球和我们服务的社区实现长期可持续发展,同时满足我们当下的需求,"Amin说道,"我们为过去一年合作取得的成就感到高兴,也期待着迎接未来的机遇。"

    "2020年度供应商"和"杰出贡献奖"的获奖者由通用汽车全球采购、工程、质量、制造和物流团队主管共同评选得出,所依据的标准包括:产品采购、全球采购和制造服务、顾客服务和售后服务、以及物流等。

    关于ADI的无线电池管理系统(wBMS)

    ADI公司的wBMS免去了使用传统线束的必要,节省了高达90%的线束和高达15%的电池组体积,提高了设计灵活性和可制造性,同时不会影响电池使用寿命内的里程数和精度。从电池组装到仓储和运输,再到安装、维护和梯次利用,wBMS在整个电池寿命周期中均可实现电池数据的远程监测。欲了解有关wBMS的更多信息,请访问:www.analog.com/cn/applications/markets/automotive-pavilion-home/vehicle-electrification.html

    关于通用汽车

    通用汽车(NYSE:GM)是一家全球性公司,致力于推进富有包容性、惠及大众的纯电动汽车未来。这一战略的核心是Ultium电池平台,它将为从大众市场到高性能汽车的所有车辆提供动力。通用汽车及其子公司和合资公司销售 雪佛兰(Chevrolet)别克(Buick)GMC凯迪拉克(Cadillac)宝骏(Baojun)五菱(Wuling) 等品牌的汽车。欲了解有关通用汽车及其子公司的更多信息,包括汽车安全和保障服务领先提供商 OnStar(安吉星),请访问 https://www.gm.com

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式