算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化

算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化

众多机器人团队最终都会面临同一个困惑:明明芯片性能表现出色、基准测试结果亮眼、技术演示也稳定流畅,可为什么从实验室原型到真正可部署的机器人产品,中间仍然需要长达18个月的时间?问题的关键往往不在处理器本身,而在处理器之外的一切。

如今自主机器人开发者面临的真正问题,并非哪款计算模块能提供最高的峰值吞吐能力,而是如何更快速地将一堆具有潜力的芯片,变成一台能工作、能验证、能量产的机器人。

从微控制器到AI赋能的计算:全新自主机器人技术栈

自主机器人架构正在发生变化。过去,系统运行在分布式微控制器上,每个微控制器只负责一小部分感知、运动或通信任务;而现在,这些系统正向更为集中的AI赋能机器人计算架构收敛。

AMD Kria™ AI机器人开发平台正是这种转变的体现。它为自主机器人开发提供了一个开箱即用、开放且完全一体化的平台,覆盖从工厂机器人、AMR(自主移动机器人)到移动机械臂和人形机器人的完整机器人谱系。Kria AI机器人开发平台能够加速开发者从概念到设计与原型的进程。算力由Kria AI SOM提供,该系统级模块在单一器件中集成了CPU、iGPU、NPU和统一内存资源。FPGA及ADI感知连接技术栈与之配合,构成完整解决方案。

该平台依托基于AMD ROCm软件打造的AMD机器人软件套件,提供一套开源运行时技术栈,包括开发者熟悉的Linux、ROS 2、PyTorch、TensorFlow、Docker及硬件加速感知库。

这种熟悉度至关重要。对许多机器人项目而言,x86 Linux非但不是妥协,反而是理想的开发环境。团队不用耗费时间学习专有SDK,研发推进速度自然会加快。

AdobeStock 475987792 resized

拖慢机器人项目的集成挑战

即使具备强大的计算平台,集成工作仍会耗费大量时间,而这些工作并不能提升自主能力。这类挑战已为业界所熟知,但每一次新的硬件设计都需要重新面对并逐一解决。在各类项目中,最为常见的有以下五大挑战:

1)多摄像头布线复杂性

依赖视觉感知的机器人通常需要四路、六路甚至更多的摄像头输入。管理如此多传感器的线缆,同时还要保持信号完整性、时间对齐、为每个摄像头供电,再把所有信号送回中央计算节点——这一切本身就是一道机械与电气设计难题。

2)真实环境下的定位问题

在摄像头和LiDAR(激光雷达)性能下降的场景中,比如在光线昏暗的仓库、反光地板、缺乏特征的走廊,惯性检测不可或缺。集成高稳定性IMU,并确保其时间戳准确、支持ROS 2驱动,绝非简单的采购选型决策,更是一项涉及校准和软件集成的系统工程。

3)深度处理开销

深度传感器产生的稠密3D数据必须实时地进行滤波、对齐,并与其他传感器流融合。若没有硬件加速流水线,这些工作会直接与导航和路径规划争夺主机CPU的计算资源。

4)安全关键系统的运动控制

精准的驱动执行,远不只是通过总线发几条速度指令那么简单。电机控制接口、隔离式现场总线连接、编码器反馈和电流检测——这些都必须作为一个完整系统加以集成和验证,并要经受真实部署环境中的振动和温度变化考验。

5)ROS 2启动时间

在任何机器人项目中,最被低估的成本是通过ROS 2开放硬件子系统接口所需的时间。每个传感器和执行器都需要驱动程序、硬件绑定、ROS 2节点、经过测试的消息类型以及经过验证的时序。采用通用开发板搭建系统的团队,所有这些都得自己写。

结果就是:团队耗费大量宝贵时间,逐次每个子系统地选择合适器件、构建载板硬件、移植Linux驱动、验证传感器时序、连接摄像头,并将接口开放给ROS 2。

为机器人提供一套“神经系统”,而不只是一个“大脑”

AMD正另辟蹊径支持自主机器人开发:将其全新的Kria AI机器人开发平台与ADI的解决方案相结合。传统方案往往聚焦于单一层面的优化,而将其余难题留给开发者。AMD与ADI的合作则着眼于机器人真正需要的东西:一个经过验证的系统级基础方案,就像一套神经系统一样运作,而不仅仅是一个大脑。

Kria AI SOM搭配一款由ADI赋能的开放式机器人载板设计。该载板集成了一个FPGA,并拥有各种常见机器人接口,包括采用千兆多媒体串行链路(GMSL™)(来自汽车领域的成熟解决方案)技术的高速摄像头连接、惯性检测、CAN-FD、RS-485、千兆和多千兆以太网、支持低延迟音频传输的汽车音频总线(A2B)、电池管理接口以及电机控制扩展接口。

标准化的COM-HPC风格架构,意味着开发人员不必绑定在特定的一次性载板设计上。当计算需求发生变化时,团队可迁移SOM,而平台的其余部分继续沿用。

随着自主机器人逐渐成熟并投入实际部署,安全性和可靠性不再是可有可无的选项。机器人必须能够应对视觉受限的环境,而这正是ADI的ADIS16607 IMU大显身手的地方。ADI在先进传感器融合方面的研究表明,将视觉与IMU进行多模态融合时,系统在主流数据集上的稳健性显著提升,展现出良好前景。

计算,远不止看TOPS(每秒万亿次运算)指标本身。机器人的工作负载是多样化的:既包括面向感知模型的低精度Transformer推理,又要兼顾高精度的经典算法、数值优化、校准和开发工作流程。AMD Kria AI SOM中的x86 GPU与NPU集成架构,正是为同时处理这两类任务而设计的。

ADI则为该平台贡献了机器人的物理接口能力,包括高稳定性惯性检测、确定性深度处理、长距离摄像头链路(基于单根同轴电缆的多路视频信号整合方案)、面向电机控制的隔离工业通信,以及适用于48 V机器人电源的电池管理参考设计。

从经过验证的基础出发,而非从一张白纸开始

该平台传递出的最重要信息非常简单明确:客户无需从一套空白的Linux环境开始构建。

AMD Kria AI机器人开发平台提供一个经过预验证的硬件和软件基础,并已集成ADI驱动程序。接口特性已经过标定,ROS 2环境已准备就绪,从开发套件到量产SOM,再到可部署机器人系统的完整路径都有文档可循。开发者可以从第一天就开始构建自主机器人,而不是把前几周时间花在载板启动适配上。

对于许多项目而言,这个先发优势可以用“月”来衡量。

迈向更加完备的系统

如今,部署在仓库、工厂和物流场景的机器人,其发展瓶颈并不在于计算性能。真正的制约因素,是围绕算力搭建完整系统所耗费的时间与成本。诚然,AI算力依然有提升空间,但底层架构长期处于东拼西凑的状态。

ADI和AMD正在打造一个能够解决集成难题的平台:一套面向机器人的“神经系统”,具备经验证的计算、感知、连接、电机控制和ROS 2软件能力,设计为从第一天起就支持协同工作。如果您的团队正从原型走向量产,我们希望能帮助您更快达成目标。更多信息,请访问:https://www.amd.com/en/products/system-on-modules/kria/ai/robotics-developer-platform.html


关于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字、AI和软件技术的解决方案,积极应对气候变化挑战,建立人与世界万物的可靠互联,并推动自动化与机器人、汽车、医疗健康、能源与数据中心等领域的持续发展。ADI公司2025财年收入超过110亿美元,助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问www.analog.com/cn。


所有商标和注册商标属各自所有人所有。