ADI公司和Keysight合作加快O-RAN解决方案开发

合作有助于简化行业向开放、虚拟化的无线电网络架构过渡

2021-06-21 - 中国,北京
  • Analog Devices and Keysight Collaborate to Speed Development of O-RAN SolutionsAnalog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS)今日宣布双方合作,以加快Open RAN无线电单元(O-RU)的网络互操作性和合规性测试。

    双方将合作构建一个强大的测试平台,以验证新O-RU的互操作性,包括ADI的low-PHY基带、软件定义收发器、电源,以及与Intel© FPGA集成的时钟。将Keysight的Open RAN仿真、信号生成和信号分析能力应用到广泛的用例中,以改善测试过程,降低复杂性和缩短测试时间。

    Keysight商用通信部副总裁兼总经理Kailash Narayanan表示:“我们很高兴与O-RU技术解决方案的领导者ADI合作,帮助服务提供商发挥O-RAN规范的全部潜力。Keysight和ADI提供技术和测试解决方案,在无线电单元和核心网络之间建立一个有效的桥梁,从而加速开发和互操作性测试。”

    Dell-Oro Group预测,到2025年,Open RAN技术将占整个无线电接入网络市场的10%以上。ADI和Keysight的合作帮助提供了该行业向开放、分立和虚拟化的RAN (vRAN)架构过渡的商业机会。

    ADI公司无线通信事业部副总裁Joe Barry表示:“通过将ADI和Keysight双方的技术、工具和设计资源整合在一起,我们能够为O-RAN生态系统提供鲁棒的平台,以加快开发可靠的O-RU。通过合作,我们为客户提供开发经济高效、节能且可互操作的支持O-RAN的O-RU的较快路径。”

    基于 O-RAN联盟开放式接口的Open RAN基础架构使移动运营商能够创建一个鲁棒的多供应商网络环境,以便为制造、财务、运输、物流和医疗保健企业提供先进的5G服务。从RAN边缘到5G核心部分(5GC),O-RU的性能验证和网络单元之间的互操作性测试,使移动运营商能在多供应商5G网络中高效部署O-RAN。

    观看本视频,详细了解ADI公司和Keysight之间的合作:http://www.analog.com/Pr210622/videos/6257441448001

     

    关于Keysight Technologies

    Keysight提供先进的设计和验证解决方案,帮助加速创新,以创建一个安全的互联世界。Keysight以速度和精度见长,结合软件驱动的洞察力和分析,在设计仿真、原型验证、自动化软件测试、制造分析,以及企业、服务提供商和云环境中的网络性能优化和可见性等领域,加快未来技术产品更快进入市场,。我们的客户遍及全球通信与工业生态系统、航空航天和防务、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。Keysight在2020财年创造了42亿美元的收入。有关Keysight Technologies (NYSE: KEYS)的更多信息,请访问www.keysight.com

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式