ADI推出长距离工业以太网产品,助力过程、工厂和楼宇自动化连接

2021-06-17 - 中国,北京
  • ADI-ACHEMA-PR-Image-RGB-250x250Title-Web_cnAnalog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) 今日推出长距离工业以太网解决方案,以扩展其ADI Chronous工业以太网产品系列。该解决方案可以提供从边缘至云端的长距离以太网连接,支持实时可配置,并能够降低能耗和提高资产利用率。新推出的ADI Chronous产品支持10BASE-T1L物理层以太网标准,可在工业设备和楼宇设施应用中从偏远和危险地方的边缘节点传送新的数据流。现在,我们可以通过网络无缝访问这些以前无法获取的数据,并使用它们来评估各种因素,例如资产健康状况、原材料使用情况以及过程参数,使制造过程更加洁净环保。

    ADI公司自动化与能源事业部总经理Mark Barry表示:"许多工厂和楼宇都难以提供运维要求的本地的稳定人工介入,从企业层面优化资产的能力非常有限。为此,我们提供了符合10BASE-T1L以太网标准的长距离工业以太网解决方案,让客户能够在更远的距离内实现可靠的通信,确保最后一英里连接得到保障。从而使客户能够无缝访问边缘数据和改善对远程资产的控制,从而真正享受数字化的优势。"

    新推出的ADI Chronous产品让客户能够加强对各种楼宇参数的控制,从而降低楼宇的能耗和总体碳排放量。ADI Chronous ADIN1100和ADIN1110工业以太网解决方案可以通过单根双绞线以太网电缆,将数据传输超过1.7公里或超过1英里(相比以前的以太网标准,距离大幅增加),从而有助于减小尺寸、重量并降低成本。与传统以太网电缆相比,这些电缆重量更轻,延展性更好,并支持重复使用现有的布线基础设施,进而降低了调试成本和复杂性。

    该新型工业以太网解决方案提供两种灵活选项:MAC PHY和PHY。MAC PHY (ADIN1110)可以实现超低功耗的系统,可以简化针对现场传感器或驱动器的以太网改造,并保留现有的软件和处理器技术投资。PHY (ADIN1100)提供标准以太网接口,可用在更复杂的设计中,例如现场交换机开发或楼宇控制器中。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式