ADI公司发布用于参考设计集成的16通道混合信号前端数字转换器

2021-04-12 - 中国,北京
  • Analog Devices Announces 16-Channel, Mixed-Signal Front-End Digitizer for Reference Design Integration

    Analog Devices, Inc.(ADI)今天推出一款16通道混合信号前端(MxFE)数字转换器,可用于航空航天和防务应用,包括相控阵雷达和地面卫星通信(SATCOM)。这款新型的数字转换器包含四个AD9081 或四个 AD9082 软件定义的直接RF采样收发器。该产品旨在通过提供参考RF信号链、软件架构、电源设计和应用示例代码来帮助客户加速开发进程。 ADI还推出了一款数字转换处理卡与之配合使用,方便执行系统级校准算法和演示上电相位的确定性。

    ADQUADMXFE1EBZ 16通道混合信号前端数字转换器主要特性:

    • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
    • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 提供MATLAB®应用脚本形式的特定应用示例和GUI
    • 灵活的时钟分配

    ADQUADMXFE-CAL数字转换卡主要特性:

    • 提供单独的相邻通道回送和组合通道回送选项
    • 通过SMA连接器提供组合Tx和Rx通道输出
    • 板载对数功率检波器,具备AD5592R数字转换功能

    报价与供货

    产品 说明 供货 起始单价 封装
    ADQUADMXFE1EBZ Quad-MxFE(第二奈奎斯特区Rx操作,采用AD9081) 现已供货 $12,000 箱装,配有电源和一些相关线缆
    ADQUADMXFE2EBZ Quad-MxFE(第一奈奎斯特区Rx操作,采用AD9081) 2021年6月 $12,000 箱装,配有电源和一些相关线缆
    ADQUADMXFE3EBZ Quad-MxFE(宽带版本,采用AD9082) 2021年6月 $12,000 箱装,配有电源和一些相关线缆
    ADQUADMXFE-CAL 16 Tx/16 Rx校准板 现已供货 $2,500 箱装,配有电源和一些相关线缆
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 欲浏览官方网站上的ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/Pr210413/news

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue《模拟对话》,请访问:http://www.analog.com/library/analogDialogue/


  • 联络方式