ADI公司推出面向具有挑战性关键任务通信应用的高动态范围RF收发器
2020-07-24 - 中国,北京
Analog Devices, Inc. (ADI)今日宣布推出具有极高动态范围的新系列RF收发器的一款产品,该新系列RF收发器适用于各种商业和防务应用。这款高性能ADRV9002 RF收发器非常适用于关键任务通信应用(如急救员无线电、专用长期演进(LTE)网络和卫星通信)。在这些应用中,尺寸、重量和功率都是关键的设计考虑因素。RF收发器是ADI屡获殊荣的RadioVerse™ 设计和生态系统的新产品。
- 查看ADRV9002产品页面、下载数据手册和申请样片:www.analog.com/ADRV9002
- 观看ADRV9002视频: www.analog.com/en/education/education-library/videos/6170462863001.html
- 了解更多关于ADI RadioVerse收发器的信息: www.analog.com/cn/applications/technology/sdr-radioverse-pavilion-home.html
ADI公司无线通信事业部副总裁Joe Barry表示:“关键任务通信网络对确保我们的安全至关重要。 随着无线电频谱的变得更加拥挤,这些通信网络辨识复杂信号的难度也相应提高。ADRV9002 RF收发器能够正确地解码严重拥挤频谱中的信号。这有助于客户开发功率和性能可根据各种商业和防务应用进行扩展的无线电平台。”
ADRV9002 RF收发器的特性及优势
- 业内较佳的动态范围,能够在单个器件内辨识宽带并应对窄带操作挑战
- 工作频率范围:30MHz至6GHz
- 可实现-150dBc/Hz的接收器动态范围以及高度线性化的发送器
- 这款设计用于支持12KHz至40MHz的窄带和传统宽带信号的射频收发器
- 能够处理语音、数据和图像或视频信号
- 采用数字信号无线电校正算法、AGC、DPD、跳频和信道滤波技术
- 能够对性能和功率进行动态调整
报价与供货
产品 供货 起始单价(千片订量) 封装 ADRV9002 现在 $257.40 12mm × 12 mm,196引脚芯片级球栅阵列封装
RadioVerse生态系统
ADI的RadioVerse生态系统包括能加速无线电开发的工具、设计资源以及技术支持。该生态系统包括快速原型制作平台、芯片级评估系统、参考设计、仿真工具和开发套件,以及全球合作伙伴网络的设计理念和RF平台资源,包括参考设计和解决方案模块。技术资源包括GitHub上的HDL和全系统级软件参考设计,兼容FPGA开发载体以及芯片级评估系统。
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao