ADI公司推出业界一款楼宇控制和工业自动化的软件可配置工业I/O

2020-05-29 - 中国,北京
  • ADI公司推出业界一款楼宇控制和工业自动化的软件可配置工业I/OAnalog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出用于楼宇控制和过程自动化的业界一款软件可配置输入/输出(I/O)产品系列,可帮助制造商和工业运营商提高控制系统的灵活性,同时降低产品的复杂性。传统的控制系统采用一组复杂的通道模块、模拟和数字信号转换器以及与操作面的机器、仪器和传感器进行通信的单独有线输入/输出,需要进行成本高昂且工作强度大的手动配置。 ADI新推出的AD74412R和AD74413R具有可重构的模块通道,从而可以快速、轻松地实现远程设计灵活的控制系统,同时无需进行大规模的重新布线。这极大地提高了制造商和工业运营商的实现速度和灵活性,并使其能够在不大量增加成本和停机时间的情况下进行更改。

    随着工业4.0的出现,消费者的行为和需求也发生了变化,因此,制造商需要更灵活的系统来快速轻松地适应不断变化的要求。为此,制造商不能再依赖为批量市场产品和可预测的需求设计的固定的大规模系统。 相反,他们需要灵活的系统,此类系统支持快速重新配置,而且需要的停机时间和资本投入也非常低。利用ADI的软件可配置I/O,制造商可更有效地实施新项目并实现更灵活的自动化控制,从而降低设计和安装成本,减少调试延迟。

    在使用软件可配置I/O时,制造商可开发一个平台来代替多个过时的固定功能I/O模块,或用于I/O随着每次安装而动态变化的多个客户应用中。对于传统上依赖于带多个I/O模块的控制柜且每个通道类型需采用指定布线的系统,由于最终用户现在可以安装可在控制室编程的单个模块类型,硬件的需求随之减少,从而有助于降低物流、制造和支持成本。由于软件可配置I/O可进一步用于需要更新至10BASE-T1L工业以太网系统的棕地装置,所以可将其用作为基于以太网的控制网络之间的连接桥梁。此外,它还支持开发标准化的可配置现场I/O单元,此类单元能够在已安装的支持HART的4-20mA传感器和执行器与10BASE-T1L或100M光纤回程之间进行转换。

    报价与供货

    产品 产品供货 起始单价(千片订量) 封装
    AD74412RBCPZ 现已面市 $7.47 64引脚LFCSP封装(9mm x 9mm,带EP)
    AD74413RBCPZ 现已面市 $8.55 64引脚LFCSP封装(9mm x 9mm,带EP)

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式