ADI公司推出帮助向工业4.0迁移时最大化电源效率并最小化辐射的隔离技术

2019-09-16 - 马萨诸塞州诺伍德
  • ADI公司推出帮助向工业4.0迁移时最大化电源效率并最小化辐射的隔离技术工业4.0技术优秀企业Analog Devices, Inc. (ADI)今日公布一款简单的电源解决方案,在客户向更高密度自动化迁移时,最大化运动系统的效率并最小化其电磁(EM)辐射。ADuM4122是一款采用iCoupler®技术的隔离式双驱动强度输出驱动器,使设计人员可以充分利用功效更高的电源开关技术的优势。

    按照国际能源署的数据,电机驱动系统消耗的电量占全球耗电量的40%,电机效率的提高将带来广泛的经济和环境效益。随着智能工厂中工业自动化和物联网的采用率不断提高,系统中需要采用更多的智能技术和功能来确保效率最大化。ADuM4122是一款实现这一点的简单解决方案,它通过在运行中控制MOSFETIGBT按照用户命令开启或关闭的速度来控制电机的电流。

    对于安全、互联的企业,灵活性和效率是两大关键。以前,典型的解决方案都选择采用栅级驱动器强度来确保在所有操作点都符合EM系统规定,这意味着系统通常都过度设计,但利用不足,”ADI公司的接口与隔离技术部总监Mack Lund表示。现在,用户可以动态地实现从较慢到较快开关的过渡,从而在不牺牲效率的情况下优化EM辐射。简而言之,当您尝试降低辐射和功耗时,不需要再牺牲性能。

    新型ADuM4122是一款简单的双驱动强度输出驱动器,可以高效地在数字信号控制的两个压摆率之间切换。与现在具有20个或更多引脚的分立式解决方案或复杂的集成式解决方案相比,ADuM4122的体积更小,仅有8个引脚,可以在多种工作条件下使用。

     

    ADuM4122进一步改善了系统的功能,具有高共模瞬变抑制性能和低传播延迟,适合运动控制、机器人和能源等高性能应用。

    价格与供货

    产品 产品供货 起始单价(千片订量) 封装
    ADuM4122 现已供货 每片2.53美元 8引脚SOIC
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式