ADI新型多通道混合信号 RF 转换器平台扩展通话容量和数据吞吐量
Analog Devices, Inc. 今日推出一款混合信号前端 (MxFE™) RF 数据转换器平台,该平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,适用于一系列无线设备,例如 4G LTE 和 5G 毫米波 (mmWave) 无线电。ADI 公司新型 AD9081/2 MxFE 平台允许制造商在与单频段无线电相同的占板面积上安装多频段无线电,使当今 4G LTE 基站的通话容量提高 3 倍。凭借 1.2 GHz 通道带宽,新型 MxFE 平台还支持无线运营商为其蜂窝塔增加更多天线,以满足新兴 mmWave 5G 的更高无线电密度和数据速率要求。
通过将更多频率转换和滤波处理从模拟域转换到数字域,AD9081/2 为设计人员提供了软件配置能力来定制其无线电。新型多通道 MxFE 平台可满足 5G 测试和测量设备、宽带有线视频流、多天线相控阵雷达系统、低地球轨道卫星网络中其他宽带应用的需求。
- 查看 AD9081/2 产品概述:
https://www.analog.com/cn/products/ad9081.html
https://www.analog.com/cn/products/ad9082.html - 了解更多有关 ADI 公司 MxFE 产品组合的信息:
https://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-converters/mixed-signal-frontends.html - 了解更多有关 RF 数据转换器的信息:
https://www.analog.com/cn/applications/technology/rf-converters.html
"基于其必须支持的天线数量,蜂窝塔正接近饱和,我们的客户需要更轻的多频段无线电以适应当今的无线电外形尺寸。" ADI 公司高速混合信号部总经理 Kimo Tam 表示,"他们还要求具有可配置性和可扩展性的软件定义 RF 平台,从而使得一个平台可以在多种地形和多种使用场景中使用。"
AD9081 和 AD9082 MxFE 器件分别集成了 8 个和 6 个 RF 数据转换器,采用 28 nm CMOS 工艺技术制造。这两款 MxFE 产品均实现了极宽的瞬时信号带宽 (高达 2.4 GHz),由于减少了频率转换级的数量和放宽滤波器要求,从而简化硬件设计。与其他器件相比,这些更高集成高度的器件通过减少芯片数量来解决无线设备设计人员面临的空间限制问题,使得印刷电路板 (PCB) 面积缩小 60%。
MxFE 平台能处理更多的 RF 频段,并在片内嵌入了 DSP功能,从而使用户能够配置可编程滤波器和数字上、下变频模块,以满足特定无线电信号带宽要求。与在 FPGA上执行 RF 变频和滤波的架构相比,它能节省10倍的功耗,同时释放宝贵的处理器资源,或允许设计人员使用更具成本效益的 FPGA。
报价与供货 产品 RF 数据转换器 样片供货 全面量产 千片批量的起始价 封装 AD9081 4 通道 12 位 4Gsps ADC
4 通道 16 位 12Gsps DAC2019 年 9 月 2020 年 3 月 每片 $1,487 324-BGA 耐热增强型
JESD204B、JESD204CAD9082 2 通道 12 位 6Gsps ADC
4 通道 16 位 12Gsps DAC2019 年 9 月 2019 年 12 月 每片 $1,500 324-BGA 耐热增强型
JESD204B、JESD204C- 查看 AD9081/2 产品概述:
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao