24 GHz至44 GHz宽带集成式微波上变频器和下变频器助力28/39GHz 5G收发器实现高性能小尺寸
Analog Devices宣布推出ADMV1013 和 ADMV1014,它们是高集成度微波上变频器和下变频器。这些IC在24 GHz至44 GHz的极宽频率范围内工作,提供50 Ω匹配,使得在构建的单一平台上可以支持所有5G毫米波频带(包括28 GHz和39 GHz),从而有助于简化设计并降低成本。此外,该芯片组能够提供平坦的1 GHz RF瞬时带宽,支持所有宽带服务以及其他超宽带宽收发器应用。每个上变频器和下变频器均高度集成,包括I(同相)和Q(正交相)混频器,片内可编程正交移相器可配置为直接变频至/自基带(工作频率范围:DC至6 GHz)或变频至IF(工作频率范围:800 MHz至6 GHz)。片内还集成了电压可变衰减器、发射PA驱动器(上变频器中)和接收LNA(下变频器中)、集成4倍倍频器的LO缓冲器和可编程跟踪滤波器。大多数可编程功能通过SPI串行接口控制。通过此端口,这些芯片还为每个上变频器和下变频器提供独特功能以纠正各自的正交相位不平衡,因此可以提高通常难以抑制的边带发射性能,从32 dBc典型值改善10 dB或以上。这样,可提供无可匹敌的微波无线电性能。这些特性组合提供前所未有的灵活性和易用性,同时将外部元件减至最少,支持实现小型蜂窝等小尺寸系统。
- 查看ADMV1013和ADMV1014产品页面,下载数据手册,申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/ADMV1013 和http://www.analog.com/ADMV1014
高度集成的ADMV1013微波上变频器和ADMV1014微波下变频器非常适用于工作在28 GHz和39 GHz 5G无线基础设施频带下的微波无线电平台。这些转换器具有1GHz带宽,以及OIP3高于20 dBm的上变频器,可以支持严苛的调制方案(如1024QAM),可支持多Gb无线数据。此外,该芯片组也支持其他应用,如卫星和地面接收站宽带通信链路、航空无线电、RF测试设备和雷达系统。其卓越的线性度和镜像抑制性能尤其适合提升微波收发器范围。
ADMV1013提供40引脚、6mm x 6mm LGA封装,ADMV1014提供32引脚、5mm x 5mm LGA封装。近期开始申请样片和量产。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/ADMV1013 和http://www.analog.com/ADMV1014
ADMV1013集成式微波单边带上变频器
- RF输出频率
- I和Q基带带宽
- LO频率(0 dBm驱动时)
- 边带抑制
- 高输出IP3
- 转换增益
- 电压可变增益范围
- 载波泄漏
- 24 GHz 至 44 GHz
- DC 至 6 GHz
- 5.4 GHz 至 10.25 GHz
- 32 dBc (典型值)
- 23 dBm (28GHz)
- 18 dB
- 35 dB
- -20 dBm(典型值,28 GHz)
ADMV1014集成式微波镜像抑制下变频器
- RF输入频率
- I和Q基带带宽
- LO频率(0 dBm驱动时)
- 镜像抑制
- 输入IP3
- 级联噪声系数
- 转换增益
- 电压可变增益范围
- 24 GHz 至 44 GHz
- DC 至 6 GHz
- 5.4 GHz 至 10.25 GHz
- 30 dBc (典型值)
- 0 dB
- 5.5 dB
- 17 dB
- 19 dB
价格与供货
产品 产品供货 起始单价(千片订量) 封装 ADMV1013 现已供货 每片90.79美元 40引脚、6mm x 6mm CSP封装 ADMV1014 现已供货 每片88.37美元 32引脚、5mm x 5mm CSP封装 - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao