ADI公司推出用于新型ADI Chronous™系列工业以太网解决方案的鲁棒、低延迟PHY技术

2019-11-13 - 中国,北京
  • ADIN1200_ADIN1300-RGB-300x300-NoTitle-Web_cnAnalog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出新型可靠的工业以太网物理层(PHY)产品,以帮助制造商应对关键的工业4.0和智能工厂在通信上的挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性。ADIN1300是一款具有行业较领先功耗和延迟特性的低功耗、单端口以太网收发器,主要设计用于高达千兆速度的时间关键型工业以太网应用。随着工业自动化对以太网的采用率不断提高并推动数据速率突破界限,ADIN1300可在恶劣的工业条件下在扩展的环境温度范围内可靠工作。

    ADI公司将在德国纽伦堡智能产品解决方案(SPS)展会(2019年11月26至28日)上展示ADIN1300和其他工业以太网解决方案。ADIN1300是专为ADI最新扩展的工业以太网解决方案Chronous™而开发的最新技术。ADI Chronous以太网解决方案包括用于当今实时工业以太网网络的低功耗单端口10/100鲁棒型以太网PHY ADIN1200,这些解决方案还包括一系列先进的工业以太网技术,从实时以太网交换机、PHY收发器和协议处理到完整的网络接口产品。

    ADIN1300定位于运动控制、工厂自动化、楼宇自动化、测试与测量和工业物联网(IIoT)等工业以太网应用,提供以下特性:

    • 10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE® 802.3™兼容MII、RMII和RGMII MAC接口
    • 330mW功耗1000BASE-T
    • 290ns 1000BASE-T RGMII延迟(Rx + Tx)
    • EMC测试标准:
      • IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
      • IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT) (±4 kV)
      • IEC 61000-4-2 ESD(±6 kV接触放电)
      • IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V)
      • EN55032电磁辐射(A类)
      • EN55032传导辐射(A类)
    • 使用多电平引脚绑定的非托管配置
    • 帧起始检测支持IEEE 1588时间戳
    • 40引脚、6mm x 6mm LFCSP封装

    "在工业环境中,即使一毫秒的通信延迟也可能会对制造商的产品质量、吞吐量和效率产生负面、成本高昂的影响。ADIN1300致力于解决部署具有低延迟和较小封装尺寸的工业以太网连接方面的重要挑战,以确保实时可靠的工业通信,从而缩短工业以太网网络周期时间。" ADI公司工业自动化业务部总经理Brendan O'Dowd表示,"我们还推出更新版ADI Chronous以太网解决方案套件,从而为工业以太网速度、可扩展性和一系列多协议支持设立新标准,所有这些都源于ADI对长生命周期的产品供货和支持的承诺。"

    2019年11月26至28日SPS展会期间,ADI将在德国纽伦堡的NurnbergMesse GmBH活动中心(5.129号展位)展示ADIN1300和其他ADI Chronous以太网系列解决方案。

    欲了解更多信息,请访问:

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式