60V、双路、两相升压控制器能够级联输出以调节超过 200V 电压
2018-09-26 -中国,北京
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™ LTC7840,这是一款两相异步升压控制器,可驱动两级外部 N 沟道功率 MOSFET 。该器件可以配置为单路或双路输出升压稳压器,或者如需提供较高的电压,则第一个通道的输出可以馈入第二个通道的输入,从而产生一个超过几百伏的输出电压。LTC7840 的一种典型应用是利用第一个通道将 12V 输入电压提升到 48V,第二个通道将 48V 升压至 240V 并提供高达 700mA 的输出电流,因而使其非常适合汽车、工业和医疗应用。
- 查看 LTC7840 产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/LTC7840
LTC7840 在 5.5V 至 60V 的输入电压范围内工作,并根据外部组件的选择来调节输出电压。可对多达 4 个功率级采用异相时钟,以最大限度降低输入和输出滤波要求。外部 MOSFET 以一个固定的频率 (设置范围为 50kH 至 425kHz) 执行开关操作,并可同步至一个外部时钟。LTC7840 的每个通道还可以配置为 SEPIC 或反激式拓扑,从而使其拥有高度灵活性。其他特点包括可调最大占空比、可调最短导通时间,以及峰值电流模式控制下的过载和过压保护。
LTC7840 有现货供应,可提供两种耐热性能增强型 28 引脚封装:扁平 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封装。E 和 I 级器件规格在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围,而 H 级器件的工作温度范围为 –40°C 至 150°C。如需更多信息,请登录 www.analog.com/LTC7840.
特性概要:LTC7840
- 宽 VIN 范围:5.5V 至 60V
- 单路或双路输出两相操作
- 用于满足高 VOUT 应用的多相级联
- 可调最大占空比
- 可调最短导通时间
- 通过打嗝模式实现过流保护
- 输出过压保护
- 可设置和可锁相工作频率:50kHz 至 425kHz
- 可调电流限制
- 用于栅极驱动器的内部 10V LDO 稳压器
- 两个 RUN 引脚和双通道电源良好监视器
- 异步拓扑 / VOUT 仅受限于外部组件的选择
- 适合于升压、SEPIC 和反激式的灵活拓扑
价格与供货 产品 量产供货 千片批量的起始价 封装 LTC7840 现已供货 每片 3.20 美元 耐热性能增强型 28 引脚 QFN 和 TSSOP - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao