ADI 公司自校准电能计量 IC 简化嵌入式电能计量

2018-07-23 -中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (ADI) 今日宣布推出一款在单相电能计量应用中可自动校准的电能计量IC。这款新型ADE9153A采用mSure®技术,可自动校准计量系统,显著降低校准所需的时间、人力和设备成本。ADE9153A是目前市面上唯一一款具有自动校准功能的电能计量IC,使得智能照明、数据中心、电动汽车充电以及工业应用的设计人员能够在其产品中轻松集成计费级的精确电能计量功能。传统的电能计量IC进行校准需使用昂贵的外部基准电压源和电流源,而ADE9153A采用了mSure技术,基于计量系统电能计量信号路径的直接测量来校准系统。如果产品的工程设计中使用了ADE9153A,则可在生产过程中自动校准,无需在生产车间构建、维护和部署精密的校准架。



    ADE9153A支持有功电能标准,包括IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、 OIML R46和ANSI C12.20。同时也支持无功电能标准IEC 62053-23和IEC 62053-24。ADE9153A具有电能质量测量功能,比如过零检测、线路周期计算、角度测量、突降和突升、峰值和过流检测以及功率因数测量。


    ADE9153A 产品聚焦:

    • 基于计量信号路径的直接测量实现快速自动校准
    • 无需外部基准电流和电压源
    • 支持 0.5 级和 1级电能计量精度
    • 3 个 SNR 为 88 dB 的高性能ADC,以及一个高增益电流通道
    • 高级计量特性:Watt、VAR、VA、Zx、突降、突升、峰值、过流等

    报价与供货

    产品 全面量产 起始单价 (千片订量) 封装
    ADE9153A 现已供货 $2.97 32ld LFCSP (5x5x0.75mm)
    ADE9153A Arduino 扩展评估板 现已供货 $110.00 61.214 x 110.471 mm
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • mSure 是 ADI 公司注册的商标


    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue《模拟对话》,请访问: http://www.analog.com/pr0724/analogDialogue



  • 联络方式
与我们保持联络