38VIN、10A 升压型 µModule 稳压器非常适合驱动 LED
2018-07-03 -中国,北京
Analog Devices.(ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM8005 升压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,这是专为驱动 LED 而设计。LTM8005 将一个 DC/DC 控制器、电源开关、肖特基二极管和电流检测电阻器置于一个 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封装中。LTM8005 可在 5V 至 38V 的输入电压范围内工作,并能在高达 38V 的输出电压下提供高至 1.6A 的稳定电流。采用了一个外部电感器,因而使得 LTM8005 能够利用一个耦合电感器容易地配置在不同的操作模式,包括升压、降压-升压、降压和 SEPIC 拓扑。
- 查看 LTM8005 产品页面、下载数据手册、订购样片和评估板:www.analog.com/LTM8005
高可靠性 H 级版本可在 –40°C 至 150°C 温度范围内正常工作。宽输入电压范围和 150°C 的工作温度使这款 µModule LED 驱动器非常适合汽车和工业照明应用。
工作频率可在 100kHz 至 1MHz 范围内调节,内置的扩展频谱频率调制改善了电磁兼容性性能。LED 的亮度可通过模拟 CTRL 引脚和利用调光范围高达 3000:1 的 PWM 调光进行控制。LTM8005 拥有诸多安全特性,如输出断接短路保护、开路 LED 保护、可编程输入电流限制、以及输入和输出电流报告。
LTM8005 的 E 和 I 级版本工作温度范围为 –40°C 至 125°C,H 级版本的工作温度则高达 150°C。欲了解更多信息,请访问 www.analog.com/LTM8005.
特性概要:LTM8005
- 宽输入电压范围:5V 至 38V
- 40V、10A 内部电源开关
- 3000:1 True Color PWM™ 调光
- 用于 PWM 和输出断接的内部 40V 开关
- 内部扩展频谱频率调制
- 具 OPENLED 标记的开路 LED 保护
- 具 SHORTLED 标记的短路保护
- 输入和输出电流报告
- 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封装
价格与供货
产品 按生产量供货 千片批量的起始价 封装 LTM8005 现已供货 每片 9.95 美元 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封装 - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao