ADI公司最新安全隔离式CAN FD收发器提供面向未来的12 Mbps网络
2018-11-07 -中国,北京
为了应对工业和楼宇自动化、能源系统、军用/航空网络对速度、功能、隔离和性能的需求,ADI公司近日宣布扩充其用于灵活数据速率控制器局域网络(CAN FD)的收发器产品线。电流隔离iCoupler®数字隔离ADM3055E IC系列不仅符合,而且远远超过5 Mbps的行业标准,提供12 Mbps性能以支持未来需求,同时保持与现有CAN和CAN FD设计完全向后兼容。增强型ADM3055E还具有新型低辐射isoPower®隔离式DC/DC转换器以及增强的稳健性,使CAN节点的设计导入更容易,加快产品上市时间,并实现充分安全隔离。
- 查看产品页面和下载数据手册:http://www.analog.com/cn/ADM3055E, http://www.analog.com/cn/ADM3056E, http://www.analog.com/cn/ADM3050E
- 了解有关ADI公司CAN收发器技术和产品的更多信息:http://www.analog.com/iCoupler
- • 通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:https://ez.analog.com/community/interface-isolation
新一代CAN FD ADM3055E系列具有很低的环路延迟(最大150 ns)和扩展的共模范围,设计人员可以实现更高的数据速率和更长的电线长度。集成隔离式DC/DC转换器无需为隔离总线侧提供单独的电源。高集成度、易于获得辐射和ESD认证以及集成隔离电源相结合,使设计人员能够最大限度地降低开发成本、减小PC板面积和整体解决方案尺寸,同时避开现有隔离产品和方法的局限性。具有较低隔离额定值的版本即将推出。
ADM3055E系列产品亮点:
- 双层PCB符合EN 55022/CISPR 22 B类辐射标准
- IEC61000-4-2 4级ESD额定值(±8 kV接触放电/±15 kV空气放电)
- CAN总线引脚提供±40 V总线故障保护
- ±25 V共模范围。
- 5V逻辑侧VCC和隔离侧VIO选项,支持1.8V、2.5V、3.3V和5.0V电源
报价与供货 产品 isoPower 隔离额定值 全面量产 起始单价(千片订量) 封装 ADM3055E 是 5 Kv 现已供货 $5.95 20引脚SOIC_IC ADM3056E 否 5.7 kV 2018年12月 $2.55 16引脚SOIC_IC ADM3050E 否 5.7 kV 2018年11月 $2.25 16引脚SOIC_W - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao