ADI公司宣布推出工业自动化解决方案助力加速迈向工业4.0
Analog Devices, Inc. (ADI) 近日在其先进工业4.0发展规划中公布了一系列解决方案,旨在帮助工业设备OEM加速迈向工业4.0。这些新型解决方案为现有工厂基础设施提供新一代的灵活性、连接能力和效率。
"我们的客户希望快速迈向工业4.0,但也需要确保其投资属于可行的长期计划。"ADI公司工业自动化业务部总经理Brendan O'Dowd表示,"鉴于目前的创新速度,这可能非常难实现。我们专注于一系列解决方案,利用这些解决方案客户可以快速抓住机会让现有老旧基础设施走上工业4.0的快车道。我们今天宣布的每个解决方案都是这些战略的关键构建模块,包括确定性以太网、安全性和状态监控。"
- 了解有关ADI如何加速迈向工业4.0的更多信息:www.analog.com/industry4.0
ADI公司新型工业4.0解决方案:
设备级安全性和时间敏感网络(TSN)交换功能
ADI现提供基于硬件的新型身份识别解决方案,可在工厂控制环路内实现网络边缘的安全性,并改善现场设备的安全状况以满足安全标准和要求。这些新功能与具有TSN特性(包括时间同步(802.1AS)抢占(802.1Qbu/br))的实时以太网多协议交换芯片集成,以通过OPC-UA控制工业应用。通过将安全功能与TSN特性相结合,ADI在工业网络边缘实现了最先进的现场设备通信解决方案,以易于使用的模式加快客户产品上市和工业4.0的采用。欲了解此主题的更多信息,请阅读:https://www.analog.com/cn/technical-articles/tsn-in-automation-where-are-we-currently.html
适用于状态监控(CbM)的ADcmXL3021模块
ADcmXL3021模块是基于ADI屡获殊荣的微机电系统(MEMS)传感器技术的完整检测系统,其通过监控机械疲劳和故障的早期指标来提高生产效率并减少设备维修,适用于各种工业设备和运输车辆。这种三轴振动传感模块将MEMS传感器与多种信号处理功能结合在一个紧凑的外形中,可简化开发过程并节省CbM系统中智能传感器节点的大量物料成本。查看产品页面、下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/ADcmXL3021
适用于工业应用的高精度雷达传感器
Symeo GmbH现为ADI公司的一部分,最近推出了60GHz工业雷达传感器系列LPR®-1DHP-200。这些下一代定位系统提供高度精确且强大的一维距离测量,精度达到毫米级,适用于先进自动化、运输和生产过程。点击此处了解更多:https://www.symeo.com/en/products/distance-measurement/new-radar-product-family-lpr-1dhp-200/index.html
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao