ADI公司收发器通过现有车载电缆和连接器基础设施实现高清视频

2018-11-01 -中国,北京
  • C2B-PR-Graphic-RGB-300x300-Title-Web_cnAnalog Devices, Inc. 近日宣布推出一系列收发器产品,可通过现有非屏蔽双绞线和非屏蔽连接器实现高清(HD)视频。这使OEM厂商可以轻松地将标清摄像头升级为高清摄像头,并提供当今汽车摄像头应用所需的优异分辨率和图像质量。与其他汽车链路解决方案相比,新型ADV7990和ADV7991发送器与ADV7380和ADV7381接收器使用ADI公司的车用相机总线(C2B™ )技术,可显著降低重量、体积和成本,并减少电缆布线限制。



    C2B收发器专为汽车应用而定义和设计,这意味着除了在非屏蔽基础设施上实现出色的视觉质量以外,还特别注意利用片内EMC/EMI缓解技术使之完全符合业界关于EMC、EMI和ESD稳健性的严苛要求。创新的电缆补偿设计性能出色,支持带多个在线连接的30米长电缆,分辨率高达200万像素(30 Hz时)或100万像素(60 Hz时)。


    "C2B已被证明是一种极具成本效益的解决方案,支持主流低分辨率NTSC无缝过渡到高清相机,可降低线束成本和重量,为汽车制造商创造巨大价值",Denso公司驾驶舱系统业务部先进硬件开发部门总经理Motoki Kanamori表示,"Denso很高兴与ADI公司合作,使用其C2B技术在我们的车辆产品线中实现可扩展的摄像头和视频连接解决方案。"


    ADV7990/91和ADV7380/81收发器的延迟可忽略不计,支持无压缩传输。双向控制通道使用同一电缆,因此不会产生额外成本。这些器件支持75 MHz像素速率(75 MHz Y、75 MHz C)"冻结帧"检测,同时双向控制功能支持I2C、中断/状态和通用I/O (GPIO)。


    报价与供货
    产品 样片供货 产品供货 起始单价(千片订量) 封装 技术规格
    ADV7990 现已供货 2019年1月 $3.60 32-LFCSP 10位并行输入总线-40°C至+105°C
    ADV7991 现已供货 2018年11月 $4.00 40-LFCSP 16位并行输入总线-40°C至+105°C
    ADV7380 现已供货 2019年1月 $6.00 48-LFCSP MIPI-CSI2发送器−40°C至+105°C
    ADV7381 现已供货 2018年11月 $6.00 48-LFCSP 16位并行输出总线−40°C至+105°C
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络