ADI公司的多功能50 Mbps RS-485收发器系列在恶劣环境下保护通信
Analog Devices, Inc. 今天宣布推出两款50 Mbps RS-485/RS-422收发器,适合在各种恶劣环境下使用,包括工业自动化、电机控制、军事和航空电子行业。ADM3065E和ADM3066E收发器将IEC61000-4-2第4级静电放电(ESD)保护和高速数据通信结合在一起,支持1.8 VIO逻辑 (ADM3066E),可在工业温度范围内工作,并采用节省空间的封装。这些特性提供了设计灵活性,同时简化了标准RS-485通信链路的实施,改进了性能。与HBM(人体模型)静电放电相比,系统级IEC静电放电具有很高的放电水平,其峰值电流和电压远高于前者。ADM306xE的IEC静电放电水平保护为在工业环境中运营的客户提供了鲁棒的解决方案。接收器具有故障安全特性,其应用不受常见实际故障的影响,例如导致断路或短路的接线错误。接收器的故障安全特性可保证数据总线处于正常状态。当电路板插入上电的背板时,无脉冲干扰的热插拔功能可以实现无错误数据通信,提供有效的数据,确保电机得到正常控制,仪表被正确读取,设备顺畅运行。RS-485收发器还符合多种广泛使用的协议,例如Profibus、BACnet和Modbus,以支持各种不同的网络拓扑。
- 查看产品页面并下载数据手册:ADM3065E | ADM3066E
- 查看产品页面并下载数据手册:http://www.analog.com/en/products/interface-isolation
- 通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:https://ezchina.analog.com/community/interface-isolation
ADM306xE收发器系列在3 V至5.5 V的电源电压范围内工作。ADM3066E集成了VIO逻辑电源,从而实现了灵活的数字接口,能够在低至1.62 V电压下工作,允许直接连接到低功耗处理器和在1.8 V电压下工作的FPGA。除了接收器短路、断路、浮点输入故障保护之外,整个ADM306xE收发器系列还在总线引脚上提供IEC61000-4-2静电放电保护。它还提供高速电机控制应用所必需的高数据速率–最高可达 50 Mbps,可在从-40°C至+125°C的扩展工业温度范围内工作,为总线上的128个节点提供连接。
报价与供货
产品型号 供货 起始单价(千片订量) 封装选项 ADM3065E 现已供货 1.26美元 8引脚3mm x 3mm MSOP
8引脚窄体SOICADM3066E 2017年5月 1.28美元 10引脚3mm x 3mm LFCSP
10引脚3mm x 3mm MSOP- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao