ADI公司的28纳米数模转换器为下一波宽带软件定义系统树立新的性能基准
2017-05-02 -中国,北京
(ADI)最近推出了一款28纳米数模转换器,属于新的高速数模转换器(D/A转换器)系列。AD9172可满足千兆赫兹带宽应用的需求,并且可实现更高的频谱效率以满足4G/5G多频段无线通信基站和2 GHz E-band微波点对点回传平台的需求。其设计还有益于针对多标准直接RF信号合成的生产仪器仪表。此外,AD9172还可为要求较大侦测范围的防务电子应用提供解决方案。基于28纳米CMOS技术,这款器件可提供远优于其他解决方案的一流动态范围、信号带宽以及低功耗,因此树立了新的性能基准。AD9172及整套新模数转换器产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。
- 访问产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/AD9172
- 通过ADI的中文技术论坛EngineerZone®联系工程师和专家:https://ezchina.analog.com/community/data_converters
双通道、16位、12 GSPS AD9172可提供高达6GHz的直接RF信号合成,省去了IF至RF的上变频级和LO生成。这样可简化整体RF信号链,同时降低系统总成本。AD9172能在这些RF频率上保持卓越的线性度和噪声性能,为系统架构师提供最高水平的可配置性。独立数控振荡器(NCO)模块、数字增益控制、每个输入通道具有多种插值滤波器组合,这为设计师提供了一系列丰富的信号处理选项,便于其灵活处理模拟域和数字域之间的信号链分割,进一步帮助系统设计师成功开发软件定义平台。可与同期推出的28纳米模数转换器(A/D转换器)AD9208,配合使用。
AD9172产品聚焦
- 支持单频段和多频段无线应用,每个RF DAC具有3个可旁路复数数据输入通道,最大复数数据输入率达1.5 GSPS。每个输入通道具有1个独立的NCO
- 可选插值滤波器提供高达8x的可配置数据通道插值,提供高达12x的可配置主通道插值,以支持全套输入数据速率
- 主通道48位NCO可在DAC速率下工作,支持高达6GHz的频率合成
- 灵活的8通道15 Gbps JESD204B(子类0与子类1)接口,也支持适用于更大数据吞吐量的12位高密度模式
- 高性能、低噪声片内锁相环(PLL)时钟倍频器支持12 GSPS DAC更新速率,并提供分频比可选的观测ADC时钟驱动
报价与供货 产品 全面量产 起始单价(千片订量) 封装 AD9172 现已供货 $240.00 10 mm x 10 mm 144引脚BGA-ED - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao