28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统,并树立新的性能基准

2017-05-02 -中国,北京
  • AD9208-cmyk-300x300-notitle-print_cn(ADI)最近推出AD9208,属于新的高速模数转换器(A/D转换器)系列。这款模数转换器专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G/5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求。该器件也能达到多标准生产仪器仪表降低运行时间的目标,并为防务电子应用提供更大侦测范围和更高灵敏度。基于28纳米CMOS技术,AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数。它还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点,而功耗仅为其他解决方案的一半。AD9208及整套新产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。



    双通道、14位AD9208针对大带宽输入、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化,具有行业标准接口,便于设计师灵活选择处理器平台,并使用ADI宽带RF数据采集技术进行信号处理。这款新型模数转换器的采样速度高达3.0 GSPS,便于实现直接RF信号处理架构,并且还提供高速过采样功能。这样可简化前端滤波,从而降低接收机的设计复杂度和系统总成本。AD9208可实现6 GHz以上宽带信号的直接RF采样,灵活性更高,可省去混频器,通过内部时钟分频器和可选RF时钟输出简化系统设计。同期推出的28纳米数模转换器(D/A转换器)AD9172, 是与其对应的RFDAC。


    AD9208产品特点


    • 超宽的全功率模拟输入带宽,支持高达9GHz的IF信号采样(-3dB点)
    • 多达96个抽头的可编程有限脉冲响应(FIR)滤波器模块,可针对通道均衡和/或正交误差校正进行配置
    • 四个集成宽带抽取滤波器及48位NCO模块,支持多频段接收机
    • 相位相干快速NCO切换可通过GPIO引脚使能
    • JESD204B(子类1)编码串行数字输出:支持通道速率最高达16Gbps/通道
    • 用于改善系统热管理的片内温度二极管。

    报价与供货:
    产品 全面量产 千片订量报价 封装
    AD9208 现已供货 $1326.00 12 mm x 12 mm 196引脚BGA封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络