ADI公司发布两款双通道模数转换器

AD7902和AD7903 PulSAR®模数转换器为工业应用提供稳定、灵活的同步采样解决方案

2014-06-23 -中国,北京
  • AD7902_03_PRADI最近发布了两款16位、1 MSPS模数转换器AD7902和AD7903,分别提供伪差分差分输入选项。AD7902双通道伪差分和AD7903双通道差分PulSAR® 模数转换器实现了同步或独立信号链,从而可在同一封装中提供两种采样解决方案。每个模数转换器消耗12 mW(1 MSPS时),功耗比最接近的竞争产品低70%。功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。这两款模数转换器都具有高达+/-0.5 LSB和94 dB SNR,可提供出色的准确度和精确度,非常适合广泛的高性能多通道应用,包括I/Q解调、电机和电源控制、自动测试设备、数据采集和医疗仪器仪表。

    这两款模数转换器都集成一个多功能串行接口端口,并且在物理上实现了隔离,能够实现充分考虑功能安全的稳定信号链设计。物理隔离还提供验证和备用测量功能,从而可实现终端系统故障检测。

    报价与供货

    产品 样片 供货/全面量产 分辨度 输入 千片订量报价 封装
    AD7902 现在 16位
    伪差分 15美元/片
    20引脚QSOP
    AD7903 现在 16位
    差分 15美元/片
    20引脚QSOP

    这两款模数转换器可以与ADI公司的ADA4841-1ADA4941-1ADA4940低噪声、低失真、轨到轨输出放大器,ADP7104低噪声LDO以及ADR4525基准电压源系列一起运用于针对数据采集应用的电路设计。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • 联络方式
与我们保持联络