ADI推出紧凑型多轴MEMS振动监控器

MEMS ADIS16228 iSensor®振动监控器,提供更高效的振动检测,不断帮助工业设备设计人员改善系统性能,降低维护成本。这款全集成振动分析系统内置一个嵌入式可编程处理器,提供方向感测和频谱分析,识别每个振动源并加以归类。

中国,北京 (2011年10月24日) - ADI最近推出MEMS ADIS16228 iSensor®振动监控器,提供更高效的振动检测,不断帮助工业设备设计人员改善系统性能,降低维护成本。这款全集成振动分析系统内置一个嵌入式可编程处理器,提供方向感测和频谱分析,识别每个振动源并加以归类。借助这种振动监控器,用户将能在第一时间检测、识别并隔离振动源,避免因设备和轴承磨损导致运行错误和损失巨大的设备停机。ADIS16228振动监控器噪声性能额定值仅为248 µg/ √Hz,动态范围为±18g,可设定为0 g至1 g/5 g/10 g/20 g。通过嵌入这种小型振动监控器,包括风轮机、精密工厂自动化和组装设备在内的各种应用都能从自动振动剖面分析中受益。

ADI公司MEMS/传感器团队iSensor业务开发经理Bob Scannell表示:“MEMS加速度计非常适合振动监控应用,但集成度通常较低。凭借数十年的传感器处理集成经验,ADI成功地将MEMS加速度计改造成具有可编程嵌入处理能力的3轴振动分析仪。从此工业设备设计人员有了一把利器——低噪声、操作简单、价格低廉、功能齐全,而且结构紧凑、可直接嵌入的振动分析仪。”

ADIS16228 iSensor振动监控器集成了以前只有较大型手持式监控器才拥有的智能和分析能力,却没有后者的培训要求,使人们彻底告别了依赖分立器件开发振动解决方案的繁琐和风险,开辟了更广阔的应用空间,通过ADIS16228,开发人员便可利用行之有效的振动检测功能,凭借其频域处理编程和调谐技术来更加迅速有效地隔离振动源。ADIS16228采用15 mm × 24 mm × 15 mm铝制模块封装,提供法兰、M2机械螺孔和灵活的连接器,支持简单易行的用户接口和安装。

有关ADIS16228 iSensor数字振动监控器的更多信息

ADIS16228 iSensor®是一款三轴数字振动监控器,集业界领先的iMEMS®传感器技术、ADI数据转换、传感器信号处理技术与便捷的数据捕获和串行外设接口(SPI)于一体。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问传感器数据。ADIS16228采样、处理并存储x、y和z轴加速度数据,并执行快速傅里叶变换(FFT)处理,其中包括时间戳。可编程数字滤波器提供低通配置选项;在数据捕获事件中,内部时钟驱动数据采样系统,无需外部时钟源。数据捕获功能具有三种不同的模式,可满足众多不同应用的需要。ADIS16228还提供集成的数字温度传感器和数字电源测量功能,并具有数字自测特性,有助于它在目标应用中可靠地执行嵌入式操作。工作温度范围为−40°C至+125°C的宽温度范围。欲了解更多信息,请下载数据手册

更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/

ADIS16228主要特性和优势

  • 嵌入式频域处理、512点实值FFT算法和片上存储器能够识别各种振动源并进行归类,监控其长时间的变化,并根据可编程的阈值做出反应。
  • 额定248 µg/ √Hz的低噪声性能大幅提高正常运行时辨别不必要振动的能力。
  • 可编程的报警频段支持对全频谱进行分析,以及配置6个频段、报警1(警告阈值)和报警2(故障阈值),从而更早、更精准地发现问题。
  • 片内数据捕获功能具有三种模式,提供多个选项,以满足不同应用的需要。
  • 用户可配置的多种操作模式(包括实时捕获模式),更精确地评估甚至最细微的振动曲线变化。

报价与供货

产品 供货 工作温度范围 千片订量报价 封装
ADIS16228 现在 -40°C至+125°C $159.00/片 15 mm x 24 mm x 15
铝制封装、柔性连接器

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iSensor和iMEMS是ADI公司的注册商标。 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/pr1020/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭