ADI公司推出最新基于MEMS的振动传感器,有助于保持工厂设备正常运转
| ADI公司的ADXL001是首款iMEMS®宽带宽的振动与冲击传感器,提供可靠的系统故障报警,满足工业应用的成本要求 |
中国,北京 (2008年06月10日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款宽带宽的MEMS振动传感器ADXL001,可以更好的监控工厂设备性能,缩短因不可预测的系统故障造成的高成本宕机时间。ADXL001工业振动与冲击传感器基于ADI公司的iMEMS Motion Signal Processing™(运动信号处理)技术,使工业过程控制仪器设计人员采用简单的传感器解决方案就可实现高性价比、高性能且可靠的宽带振动监控。
在当今工厂环境中,振动分析逐渐成为重要的预防性维护工具。然而,对于许多工业运行而言,振动分析成本很高,或者仅能定期进行。现在,新款ADXL001允许在不中断设备正常运行的情况下进行连续的振动监控。凭借着在汽车应用的高可靠性与恶劣环境条件方面积累的专业技术,ADI公司开发的单芯片、精密振动传感器能够适应工业应用的苛刻环境,而成本仅为同类传感器的1/3 。许多其它振动传感器的工作带宽在5 kHz以下,这个频率范围只有在设备出现故障后才释放出来。ADXL001对马达-轴承振动与不规则的早期检测最高可以达到22 kHz带宽,使系统操作人员可以尽早识别故障设备,避免重大损失。新款iMEMS振动传感器采用5 mm × 5 mm 陶瓷封装,可以很容易的设计到马达控制电路中或安装在现有工厂设备的测量点上。
ADI公司微机械产品部产品线总监Rich Mannherz 指出:“灾难性的设备故障可能给生产带来数十万美元的损失,对任何生产运行来说,这都是最糟糕的情况。尽管减轻系统故障的各种检测技术已经使用多年,但它们都没有实现尺寸、性能、成本与可靠性的完美结合,因此无法在工业应用中广泛地实现实时、持续不断的设备正常运转监控。这正是我们的 ADXL001产品正在填补的差距。”
关于ADXL001工业振动与冲击传感器的更多信息
ADXL001振动与冲击传感器的3个满量程动态范围是±70 g、± 250 g和 ± 500 g,其灵敏度适于各种应用。所有3个加速度范围都具有宽带宽 (谐振频率22kHz) ,且频率响应可降低到直流。此外,该传感器具有0.2%满量程范围的出色非线性度。ADXL001还提供优异的抗电磁干扰(EMI)与射频干扰(RFI)影响特性,扩展工作温度范围为–40°C ~ +125°C,适合苛刻的工业环境。ADXL001采用3.3 V或5 V电源供电。
ADXL001无需校准,非常适合与ADI公司的精密数据转换器协同工作。ADXL001还可以与ADI公司的SigmaDSP™ 处理器以及SigmaStudio™图形用户界面一起使用,为设计人员提供易用的编程环境。通过SigmaDSP处理ADXL001的输出,系统设计人员可以利用SigmaStudio软件完成各种不同的处理技术,包括滤波以及放大。
供货和报价
ADXL001可于2008年5月提供样片,8月开始批量生产。ADXL001千片订量报价为35美元/片,采用8引脚LCC陶瓷封装。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/ADXL001。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI公司)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,在此基础上已成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,他们事实上代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为高性能模拟集成电路(IC)制造商庆祝公司在此行业全球领先40多年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,全球员工约8900人。公司拥有遍布全球的30个产品设计中心以及位于美国马萨诸塞州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、爱尔兰和菲律宾的多个造基地。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
编辑的联络信息:
冯军 先生
86 21 2320 8000
86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com