中国,北京 (2012年03月29日) - ADI最近推出一系列双核,1GHz处理能力的Blackfin处理器。ADSP-BF608和ADSP-BF609针对嵌入式视觉应用进行了优化,并均配备一个称为“流水线视觉处理器(PVP) ”的高性能视频分析加速器。PVP由一组可配置的处理模块构成,设计用于加速多达5个并行图像算法,从而实现极高的分析性能。这些处理器是许多应用的理想之选,如高级汽车辅助驾驶系统(ADAS)、工业机器视觉和安防/监控系统等。
ADSP-BF606和ADSP-BF607是不含PVP的处理器,旨在灵活地用于各种不同的通用数字信号处理应用,如无线通信、工业过程控制和电网监控/保护等。
这四款新型处理器均具有两个500 MHz内核及Blackfin系列中最大容量的片内存储器,并且针对低功耗工作进行了优化。其它针对低功耗而优化的特性包括:新的高带宽数据交换结构、丰富的外设和安全特性。低功耗可带来许多好处,如高温工作、尺寸更小、系统成本更低等。ADSP-BF609的典型功耗为400 mW。
嵌入式视觉联盟(www.Embedded-Vision.com)创始人Jeff Bier表示:“嵌入式视觉技术使得电子产品更加智能、响应能力更强。“视觉算法对计算能力的要求非常高,而且差异甚大。因此,高性能、高性价比可编程处理器对这些应用至关重要。ADI公司针对嵌入式视觉应用推出了一种功能强大的架构,我要为ADI公司引领市场的勇气而鼓掌。”
ADI公司市场营销总监Colin Duggan表示:“该PVP加速器每秒能执行250亿次以上的数学运算,其结合两个Blackfin内核,为强大且灵活的处理器奠定了基础。我们推出这些新型Blackfin处理器的目的是以实惠的价格和非常低的功耗实现高级分析功能,从而使嵌入式视觉系统能得到更广泛的应用。”
CrossCore® Embedded Studio——适用于ADI公司处理器系列的世界一流软件开发工具链——支持Blackfin ADSP-BF60x处理器。这款基于Eclipse™的高度可视化、直观易用的IDE,同时支持专有和开源工具与技术,包括ADI公司C/C++编译器、Micrium µC/OS-IIITM、Linux和GCC。ADI公司与Micrium密切合作,将其业界领先的µC/OS-IIITM实时操作系统、USB驱动程序和文件系统集成到CrossCore Embedded Studio中。
ADSP-BF60x系列处理器千片订量报价从15美元/片起,现可提供样片。Cross Core Embedded Studio、ADSP-BF609 EZ-KIT开发板和一系列仿真器现已面市,可帮助设计师利用这些新型Blackfin处理器进行开发。有关更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/processors-dsp/blackfin/products/index.html
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
Blackfin、CrossCore和EZ-Extender是ADI公司的注册商标。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com