中国,北京 (2009年11月11日) - Analog Devices, Inc.(简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出可用于高性能、低功耗通信、便携式设备、仪器仪表和医疗保健应用 的26款 ADC (模数转换器),扩充了其低功耗数据转换器产品组合。
在16位 ADC 中,这个数据转换器组合的技术处于业界领先:
-- ADI 的 AD9269 ,业界首款具备正交误差校正 (QEC) 的16位80MSPS、低功耗、双通道 ADC。
-- ADI 的 AD9265 ,业界首款单通道、16位低功耗 ADC,采样速率从80至125MSPS。
-- ADI 的 AD9266 ,业界首款最小的单通道16位低功耗 ADC,采样速率从20至80MSPS。
这些节省空间、引脚兼容的新款 ADC 产品系列为设计人员提供了一个灵活的、面向未来的平台,通过提升分辨率或带宽支持,可实现系统的差异化,并且无需改变核心设计。此外,这些新产品的节能特性可在不影响系统级性能的前提下显著改善功耗。
除了 AD9269、AD9265和 AD9266旗舰转换器产品及其各种速度级别版本,ADI 还同步推出了23款单通道低功耗 ADC,使 ADI 公司过去半年内推出的低功耗数据转换器种类达到了44款 * 。相比性能可媲美的同类竞争产品,这些 ADC 器件可节省高达87%的功耗。
业界领先:每通道消耗不到100 mW,低功耗、双通道 ADC,采样速率从20至80MSPS
AD9269是一款单芯片、双通道、16位、20/40/65/80 MSPS 的 ADC,每通道仅消耗93 mW,相比竞争产品下降了6.5倍,内置高性能采样-保持电路和片上电压参考。它也是业界首款内置 QEC 和直流偏置数字处理模块的16位 ADC 系列。这些模块可动态地将同相/正交(I/Q) 复数信号接收机系统中的误差降至最小。通过使用 QEC 模块,系统设计人员可以减少元件不匹配导致的增益和相位误差,轻松满足匹配需求,进而实现更加鲁棒的接收机设计。此外,直流偏置算法可最大限度地减少直流耦合应用中常见的失调电压。该产品采用具备输出误差校正逻辑的多级差分流水线架构,可提供16位精度、80MSPS 数据采样速率,并保证在整个工作温度范围无失码。 它采用1.8 V 电源电压,并具备实现最大灵活性和最低系统成本的多种特性,如可编程时钟、数据校准和可编程数字测试图形生成等。这款产品现可提供样片,2010年1月实现量产。
业界领先:低功耗、单通道16位 ADC 时钟,采样速率最高达125 MSPS
AD9265是一款单通道、低功耗、16位 ADC ,设计用于支持要求低 BOM 成本、小尺寸和灵活性的通信应用。它的功耗仅有370 mW,较之竞争性产品,这一突破性的低功耗解决方案可节省51%。这款ADC的内核采用了多级差分流水线架构和输出误差校正逻辑,还集成高带宽差分采样-保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围;内置的电压参考可简化设计考虑;占空比稳定器可用于补偿 ADC 时钟占空比的波动,使转换器能够保持出色的性能;输出数据可以是1.8 V CMOS 或者1.8 V LVDS (DDR)。当需要时,灵活的省电选项可大幅降低功耗。设置和控制的编程通过3位 SPI 兼容串行接口来实现。这款产品现已量产。
业界领先:最小的16位低功耗、单通道 ADC,采样速率从20至80 MSPS
AD9266是一款单通道、16位、低功耗 ADC ,采用小型5 mm x 5 mm 封装,引脚输出支持10至16位分辨率。这款低功耗、多级 ADC 的内核是基于一种专有的高性能采样-保持电路和片上电压参考。它采用了差分流水线架构和输出误差校正逻辑,可提供80 MSPS 的数据采样速率、16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。此 ADC 具备实现最大灵活性和最低系统成本的多种特性,如可编程时钟、数据校准和可编程数字测试图形生成等。其数字测试图形包括内置的确定性和伪随机图形,以及通过 SPI 输入的用户自定义测试图形。差分时钟输入控制所有内部转换周期。可选的 DCS 能补偿时钟占空比的较大波动,同时保持出色的整体 ADC 性能。数字输出数据格式为偏移二进制码、Gray 码或二进制补码,采用双数据率低电压 CMOS 电平。所提供的数据输出时钟 (DCO) 可确保适当的锁存时序和接收逻辑。这款产品现可提供样片,2010年1月实现量产。
报价、工具与配套产品
| 产品 | 通道数 | 分辨率(位) | 采样速率(MSPS) | 千片订量报价 | 封装 | 功耗(mW/通道) |
| AD9269 | 2 | 16 | 20 | 49.00美元/片 | 64引脚 LF-CSP | 42 |
| 2 | 16 | 40 | 59.50美元/片 | 64引脚 LF-CSP | 57 | |
| 2 | 16 | 65 | 73.66美元/片 | 64引脚 LF-CSP | 80 | |
| 2 | 16 | 80 | 84.09美元/片 | 64引脚 LF-CSP | 93 | |
| AD9265 | 1 | 16 | 80 | 48.33美元/片 | 48引脚 LF-CSP | 241 |
| 1 | 16 | 105 | 56.67美元/片 | 48引脚 LF-CSP | 322 | |
| 1 | 16 | 125 | 65.00美元/片 | 48引脚 LF-CSP | 370 | |
| AD9255 | 1 | 14 | 80 | 33.00美元/片 | 48引脚 LF-CSP | 241 |
| 1 | 14 | 105 | 45.00美元/片 | 48引脚 LF-CSP | 322 | |
| 1 | 14 | 125 | 59.93美元/片 | 48引脚 LF-CSP | 370 | |
| AD9266 | 1 | 16 | 20 | 28.00美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 56 |
| 1 | 16 | 40 | 35.00美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 72 | |
| 1 | 16 | 65 | 43.33美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 97 | |
| 1 | 16 | 80 | 48.33美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 110 | |
| AD9649 | 1 | 14 | 20 | 12.00美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 47 |
| 1 | 14 | 40 | 15.13美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 58 | |
| 1 | 14 | 65 | 23.35美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 77 | |
| 1 | 14 | 80 | 25.00美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 87 | |
| AD9629 | 1 | 12 | 20 | 5.25美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 46 |
| 1 | 12 | 40 | 6.85美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 56 | |
| 1 | 12 | 65 | 12.08美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 76 | |
| 1 | 12 | 80 | 16.70美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 85 | |
| AD9609 | 1 | 10 | 20 | 3.50美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 44 |
| 1 | 10 | 40 | 3.75美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 55 | |
| 1 | 10 | 65 | 4.17美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 70 | |
| 1 | 10 | 80 | 4.50美元/片 | 32引脚 LF-CSP | 78 |
上述所有 ADC 产品现在均可提供样片。
配套产品包括 ADI 公司的:AD9517时钟发生器 ;ADP1872降压控制器;ADL5562 RF/IF 差分放大器;ADP2114 DC-DC 稳压器和ADA4937差分ADC 驱动器。
点击 http://www.analog.com/zh/tools-software-simulation-models 了解 ADC 设计工具。
欲获知更多产品信息,请访问:
数据转换器:连接模拟与数字世界
在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖 ADI 公司。ADI 公司拥有业界领先的模数转换器 (ADC) 以及数模转换器 (DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI 公司提供了在线评估工具,有助于用户迅速地评估、选择最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。欲浏览 ADI 公司 ADC 产品选型指南,请访问 http://www.analog.com/zh/ADCsearch 。欲了解 ADC 驱动器,请访问 http://www.analog.com/zh/ADCdrivers 。欲浏览 ADI 公司 DAC 产品选型指南,请访问 http://www.analog.com/zh/DACsearch 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问http://www.twitter.com/ADI_News。
*ADI 公司是全球领先的数据转换器供应商,占据全世界45%的市场份额。来源:Databeans:2008模拟市场份额,模拟半导体市场--全球,2009年4月更新
谢莉小姐
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574
Vivian.Xie@analog.com