中国,北京 (2010年05月12日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近开发出高性能、低功耗、数字输出的ADXRS450 iMEMS® 陀螺仪,专门用于恶劣环境中的角速率(旋转)检测,以满足不断提高的精度、稳定度和抗振动抗冲击需求。MEMS(微机电系统)运动传感器在工业自动化、医疗和仪器市场的应用得到不断发展。与设计用于消费类应用的运动传感器相比,这些市场的MEMS传感器需要提供更高得多的性能。iMEMS® 陀螺仪是基于ADI公司前三代业界领先的MEMS陀螺仪开发的第四代器件,采用先进的差分四传感器设计,可在强烈冲击和振动状态下精确地工作。目前还没有其它MEMS陀螺仪能在这些恶劣条件下达到如此高的性能。这种MEMS陀螺仪具有鲁棒性能和仅6mA的低功耗特性,可有效地用于多种应用,如机器人、工业仪器、航空以及用于高速列车的平台稳定系统。
“我们的客户非常信赖ADI的iMEMS品牌,因为我们的运动检测产品具有很高的性能和可靠性,这些产品将创新的MEMS传感器设计和ADI公司领先的模拟信号调理电路有效地结合起来,实现了绝佳的传感检测解决方案。”ADI公司MEMS与传感器技术部副总裁Mark Martin表示,“ADXRS450 iMEMS 陀螺仪是一款采用单个封装的完整角速率陀螺仪,是ADI公司新一代高性能MEMS陀螺仪中的首款器件,采用了创新的差分四传感器设计。”
这种新的四传感器设计可消除线性加速带来的影响,能使ADXRS450工作在特别恶劣的环境中,比如存在冲击和振动、可导致普通陀螺仪测量误差的环境。ADXRS450是极其稳定、抗振动的MEMS陀螺仪,对线性加速度的敏感度指标只有0.03 °/sec/g,加速校正仅为0.003 °/sec/g2,噪声速率密度指标低至0.020°/sec/√Hz,在典型工作条件下的功耗仅为6mA。其它特性包括在扩展工业范围内的内部温度补偿和可选的陶瓷垂直安装封其它特性包括在扩展工业范围内的内部温度补偿和可选的陶瓷垂直安装封装,这种封装无需子板就能在单块PCB上独特地实现三轴检测。
Martin补充道,“MEMS陀螺仪一直以来是最难设计和制造的MEMS器件,特别是当许多新兴工业自动化和仪器仪表应用要求高性能和低功耗时。与市场上的其它高性能MEMS陀螺仪相比,新款iMEMS 陀螺仪功耗仅为竞争性器件的十分之一,而且可以提供更高的稳定性和抗振性能。”
ADXRS450高性能角速率陀螺仪可以检测高达±300°/sec的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,属于32位串行外设接口(SPI)消息的一部分。ADXRS450提供腔体塑料SOIC-16封装或兼容SMT的垂直安装封装,能够工作在宽电压范围(3.3V至5V)和温度范围(-40°C至 105°C)。欲下载ADXRS450的数据手册,请访问:www.analog.com/pr/ADXRS450ds。
高性能ADXRS450 iMEMS陀螺仪现可提供样片,计划在2010年12月量产。ADXRS450提供小型16引脚塑料SOIC封装或兼容SMT的陶瓷垂直安装封装,千片订量报价分别为43.16美元/片和57.07美元/片。欲了解更多信息,请访问: www.analog.com/zh/ADXRS450。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
iMEMS 是ADI公司的注册商标。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574