ADI 助力 NORTHERN POWER SYSTEMS 的风轮机产生清洁能源

--Northwind 100 风轮机利用 SHARC 数字信号处理器和其它的 ADI 精密元器件来最大限度地提取能量并且优化系统控制
Northern Power Systesms Northwind 100

中国,北京 (2009年12月23日) - Analog Devices, Inc.(简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新宣布 Northern Power Systems 公司已选择 ADI SHARC(R) 数字信号处理器 用于其旗舰产品 Northwind(R) 100 社区级风轮机中。Northern Power Systems 公司的 Northwind 100 风轮机采用高级”数字动力传动系统”,可为诸如学校/大学、企业、农场和政府机关等社区级风能应用提供100千瓦的额定功率。Northwind 100 的永磁直驱 (PMDD) 设计借助 SHARC 处理器、数据转换器 和其它先进的 ADI 元器件来确保高性能系统工作,省去了以往完整功率转换器所需的变速箱。ADI 公司在新一代能源基础设施领域的专业经验可确保像 Northern Power Systems 这样的公司在整个信号链中采用先进的元器件,以提升其系统设计的价值、性能和创新性。

“正像我们创新的无传动装置风轮机设计可帮助客户实现尽可能最高的能量输出和投资回报一样,ADI 公司一流的信号处理平台同样帮助我们在无需提高成本的情况下实现了显著的性能提升,” Northern Power Systems 公司首席控制/嵌入式工程师 Kiran Kumar 表示。

Northwind 100 发电机的电力流由功率转换器调节,以对可变风速进行补偿,从而有助于最大限度地提取能量。这种能力使 Northwind 100 风轮机能够为本地电网提供稳定的清洁电力流,从而可简化电网并网基础设施,维护电网稳定。

这个系统的核心是 ADI 公司的32位浮点 SHARC 21363 数字信号处理器,此处理器运行实时闭环控制算法,可部分根据嵌入在数据采集硬件中的 ADI AD7656 16位模数转换器 (ADC) 以及固定在风轮机发动机舱的 ADI 双轴 iMEMS(R) ADXL203 加速度计配件 所提供的输入数据,来有效控制 Northwind 100 的发电机和功率转换器子系统。SHARC 21363 处理器采用增强型单指令多数据 (SIMD) 架构,具有高达333 MHz/2 GFLOPS 的内核处理性能并支持 IEEE 32位/40位浮点和32位定点运算,可提供保证这些子系统精确协调地工作所需的实时处理带宽和强大性能。

SHARC 21363 处理器具有集成式 3 Mb SRAM/4 Mb ROM 片上存储器和丰富的外设集,可提供范围广泛的配置选项。Northwind 100 的数据采集平台采用了 ADI AD7656,该器件可提供馈入系统实时闭环控制算法的高速信号采样和数据转换。SHARC 21363 的六个高速串口 (SPORT) 为此提供了便利,可产生无缝连接的信号链,有助于将设计复杂度降到最低。

“将高性能 ADI 元器件用作 Northwind 100 风轮机的核心,Northern Power Systems 公司可确保客户获得能够减少能源费用并将社区环境污染降到最低的超高效发电系统。” ADI 公司产品行销经理 Tim Resker 表示,“对于电力设施和消费类应用,ADI 公司也能使 Northern Power Systems 这样的技术开发商设计出可提升能效并在清洁和可再生能源上获得最高投资回报的智能系统。”

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

SHARC 和 iMEMS 是 ADI 公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭