ADI IMEMS运动检测技术助掌上手术导航一臂之力

OrthAlign全新 KneeAlign® 2系统采用ADI运动传感器提高全膝关节置换术精度

中国,北京 (2011年09月27日) - 中国,北京—Analog Devices Inc. (NYSE: ADI)最近宣布,OrthAlign公司已经选定ADI高性能iMEMS®惯性运动检测技术,将应用于全新的便携式手术导航系统,实现膝关节手术的股骨对准控制。KneeAlign® 2系统采用ADI iSensor® 数字IMU(惯性测量单元),还能提供精确的胫骨对准。在全膝关节置换术中,整形外科医生凭借此单元能够快速测定出病人股骨的旋转中心,并精确计算出切骨角度。

KneeAlign 2系统结构紧凑,既能达到计算机辅助大型外科手术设备的对准精度,又具有传统仪器的简单性。KneeAlign单元仅手掌大小,其配套切除仪器能与全膝关节成形术中使用的所有植入系统兼容。该手术是去除整个膝关节,然后植入假体。

ADI公司医疗保健部副总裁Patrick O’Doherty表示,“全膝关节成形术的成功与否取决于膝关节对准是否精确。”使用ADI iSensor IMU后,KneeAlign 2能实现精确对准,相当于基于摄像机的大型导航系统。该系统要昂贵得多,已证实其膝关节置换对准精度接近91%,而传统外科手术设备仅有68%。病人膝盖经完整动作扫描后,外科医生依靠ADI IMU捕捉到的定位与动态数据,可以快速测定股骨切割块的精确方位。”

美国医疗保健研究与质量管理署提供的数据显示,2009年约有675,000位美国人实施了全膝关节置换术。预计到2030年将有350万人进行该手术。*目前,估计约30%的全膝关节置换术植入对准不佳。**

OrthAlign公司企业发展部门副总裁Darius Kharabi表示:“在KneeAlign 2系统的设计中,ADI公司的iSensor IMU担当了重要角色。这个月,美国各大膝关节外科中心限量采用KneeAlign 2进行股骨和胫骨导航,完成了约50例全膝关节置换术,结果令人鼓舞。公司计划在2012年第一季度将KneeAlign 2系统投放市场,同时继续在纽约特殊外科医院、加州斯克里普斯格林医院以及其他研究中心开展临床研究。”

关于KneeAlign 2系统所使用的iSensor IMU

KneeAlign 2系统所采用的ADI iSensor IMU内置三个加速计和三个陀螺仪,能分别感应出直线运动和角向运动,从而完成六自由度测量。 iSensor IMU能够准确跟踪所有轴上的仪器运动,甚至在极为苛刻的手术条件中也能做到。IMU器件结构紧凑,能通过标准SPI数字接口读取经校正和动态补偿的传感器数据,还能进行数字调谐传感器滤波与处理,以适应不同应用情形。

OrthAlign是一家私有医疗器械公司,位于美国加州艾利索维加。OrthAlign为整形外科医生提供精确对准、便于使用、质优价廉的手术导航产品。

协助医疗保健客户实现突破

针对医疗成像病人监护医疗仪器仪表家庭护理产品,ADI公司提供丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术。以领先的设计工具、应用支持和系统经验作为后盾,ADI公司的产品和技术在医疗设计中具有举足轻重的作用,有助于为诊断和监护设备以及健康与保健器件奠定未来发展基础。有关ADI公司医疗保健应用产品的信息,请访问:http://healthcare.analog.com/zh/segment/health.html.

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。

更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/

* 《骨与关节外科杂志》,“美国2005 - 2030年初步修正髋、膝人工关节的预测”,由Steven Kurtz(博士)、Kevin Ong(博士)、Edmund Lau(硕士)、Fionna Mowat(博士)和Michael Halpern(公共卫生硕士、医学博士和理科博士)合作撰写。

**《关节成形术杂志》2007年第22卷第8期,“关于计算机辅助全膝关节成形术的对准效果的元分析”,由J. Bohannon Mason(医学博士)、Thomas K. Fehring(医学博士)、Rhonda Estok(注册护士,护理学士)、Deirdre Banel(文学士)和Kyle Fahrback(博士)合作撰写。

iMEMS和iSensor是ADI公司的注册商标。

KneeAlign是OrthAlign公司的注册商标。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/index.html

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭