新闻与最新动态

ADI公司的256通道、16位X射线数字模拟前端具有业界最佳的噪声、功耗和图像质量组合性能 (12年11月27日)

寻找理想的传感器——采访汽车业务部副总裁Mark Gill (12年11月01日)

在2012德国慕尼黑国际电子元器件博览会 (electronica) ADI展台进行德国公司Aaronia和Inova Semi-conductors GmbH部分的创新产品展示 (12年10月09日)

首款具有最小/最大失调温度灵敏度的MEMS加速度计可预测并量化性能 (12年10月03日)

ADI推出业界功耗最低、尺寸最小的单导联心率监护仪模拟前端 (12年08月06日)

中文技术论坛New
--中文技术论坛精华帖(2011年第一季)
--参与论坛大赛可获得样片及资料
--ADI官方高速信号布线技巧指南





(11年05月09日)

新闻发布:
ADI在线基础课程即将招生开课啦
(11年05月05日)

研讨会:
在线:变电站自动化中的电流和电压监控(6/28)
现场:长沙工业/医疗电子研讨会(6/14)



(11年01月24日)

技术期刊:
《模拟对话》:2011年5月刊
解决方案通报:第11卷 • 第4期






(11年01月20日)

ADI公司推出业界首款完全隔离式工业CAN收发器 (10年10月15日)

ADI公司以超低成本、800 MMAC DSP扩展BLACKFIN®系列
(10年09月14日)

在线研讨会:通信应用中的差分电路设计技术(时间: 2010年10月26日10:00-12:00)
(10年09月03日)

WLED电荷泵背光驱动器使便携式设备无需利用处理器进行背光控制
(10年09月01日)

ADI公司的MEMS运动检测技术帮助实现掌上型CPR救援设备
(10年08月31日)

ADI 公司的混合信号前端 IC 能够降低无线通信设备的功耗、缩减 PC 板空间
(10年08月27日)

新型开关确保高压应用无闩锁现象,并提供业界领先的ESD保护性能
(10年08月20日)

ADI中文在线研讨会:PCB(印制电路板)布局布线指南( 时间: 2010年9月9日10:00-12:00 )
(10年08月03日)

ADI公司的JESD204A数据转换器可减少高速数据和通信应用的功耗及电路板空间
(10年08月03日)

ADI公司16位双通道ADC的功耗仅为竞争产品的一半,噪声性能业界领先
(10年08月02日)

ADI中文在线研讨会:过程控制I/O模块的系统级模拟架构( 时间: 2010年8月12日10:00-12:00 )
(10年07月29日)

20 V 异步降压DC-DC调节器可简化中间电源总线及负载点供电设计
(10年07月29日)

ADI公司通过采用Xilinx FPGA的混合信号、数字预失真开发平台简化无线基础设施系统设计
(10年07月28日)

单通道1500MA LED 闪光灯驱动器改善照相手机的图像质量
(10年07月22日)

ADI公司引领全球数据转换市场
(10年07月22日)

ADI公司扩展多功能同步降压型控制器系列
(10年07月21日)

高集成度降压型DC/DC同步调节器支持高密度负载点设计
(10年07月14日)

ADI公司推出业界首款内置动态功率控制的数据转换器
(10年07月07日)

HDMI 1.4发送器支持便携式多媒体设计,为家庭娱乐系统提供完美高清视频
(10年07月02日)

ADI公司的战术级陀螺仪传感器将工业设计的性能提升到一个新高度
(10年06月18日)

RMS检波器可准确测量3G和4G设备中的大波峰因数信号
(10年06月18日)

ADI公司ADP8860荣获2009年度电源产品奖
(10年06月09日)

ADI解决方案通报(本次更新: 测试与仪器仪表IC——第10卷 • 第4期)
(10年06月02日)

ADI面向中国市场倾情打造简化下一代电力线监控系统设计的模数转换器
(10年06月02日)

集成冷结补偿的精密热电偶放大器提供精确温度测量功能
(10年06月01日)

5 GHz差分放大器驱动千兆采样ADC,静态电流仅60 mA
(10年05月28日)

ADI 公司iMEMS 陀螺仪提供至关重要的惯性和位置信息,用以增强直升机飞行安全
(10年05月27日)

ADI 公司16位精密转换器增强远程工业应用的连接能力和系统效率
(10年05月26日)

时钟 IC 改善通信基础设施时序信号链的性能
(10年05月24日)

ADI推出面向微波点对点和专有移动无线电应用、内置高压电荷泵的新型PLL频率
(10年05月21日)

ADI 发布针对 RF 设计的新版 PLL 频率合成器设计软件
(10年05月21日)

ADI MEMS运动检测技术走进好莱坞:《钢铁侠2》和《爱丽丝漫游奇境》借助ADI公司和XSENS TECHNOLOGIES的技术增强动画特效
(10年05月20日)

ADI公司的第四代高性能低功耗MEMS陀螺仪支持恶劣工业环境的应用
(10年05月12日)

ADI 公司推出低功耗射频预分频器
(10年05月11日)

ADI 公司发布集成 ICOUPLER 数字隔离技术的4A 双通道栅极驱动器
(10年05月06日)

ADI 公司推出高性能射频混频器
(10年05月05日)

业界首款可以在多天线无线基站中实现更高速度、性能和设计效率的四通道 DAC 问世
(10年04月28日)

ADI 公司为宽带通信设备开发提供具有突破性集成度的射频 IC
(10年04月27日)

ADI 公司推出用于高保真音频回放、VOIP 和语音识别的高性能 MEMS 麦克风
(10年04月23日)

在线研讨会点播:ADI浮点处理器SHARC再推新品–高性能ADSP-2148X和低功耗ADSP-2147X系列
(10年04月13日)

ADI 公司最新推出 SHARC DSP 产品组合在高性能、低功耗浮点处理精度方面实现飞跃
(10年04月08日)

ADI 公司的 D 类音频放大器可减少便携式电子产品的设计复杂度,并提高音质
(10年04月07日)

ADI公司最新推出用于能源、工业和汽车应用的锂电池监控和保护系统
(10年04月02日)

三菱汽车公司在下一代电动汽车设计中采用ADI的低功耗隔离技术
(10年04月02日)

ADI 公司为复杂图像和视频处理应用开发人员提供免费图像处理软件模块
(10年04月01日)

ADI 公司表彰在符合其严格制造标准方面整体表现卓越的战略供应商
(10年03月31日)

ADI 公司扩充恒定导通时间、同步降压型控制器产品线
(10年03月25日)

20V 降压型 DC/DC 异步稳压器可简化中间电源总线和负载点电源设计
(10年03月24日)

ADI 的数据转换技术可以使 MRI 系统生成优异的图像质量
(10年03月15日)

ADI 公司推出面向工业、科学、医疗应用中短距离无线系统的高性能射频电路 (10年03月12日)

Silentium 公司将基于Blackfin 处理器的有源噪声消除技术推广到各种应用
(10年03月08日)

ADI面向中国市场推出高性能、低成本的CMOS 运算放大器
(10年03月01日)

ADI 公司数据与电源隔离电路获得混合动力汽车电池管理质量认证
(10年02月05日)

ADI 新款精密模拟微控制器集成了片上数据转换器,可简化光模块设计
(10年02月01日)

ADI 公司最新 Blackfin 处理器树立工业应用的高性价比新标杆
(10年01月19日)

用于实现汽车、航空、工业和通信应用中灵活、高性价比雷达系统的 PLL 合成器
(10年01月12日)

ADI 推出最大动态范围的中频增益模块放大器
(10年01月11日)

ADI公司ADSP-2146x荣获《电子技术应用》颁发的MCU&DSP优秀电子产品奖
(10年01月08日)

ADI 向广大通信客户推出适合 3G 和 4G 移动终端使用的最佳功率管理器件 -- RMS 功率检波器
(10年01月07日)

业界最小尺寸双通道降压型稳压器可减少便携式系统中的元件数量和电路板空间 (09年12月24日)

ADI 助力 NORTHERN POWER SYSTEMS 的风轮机产生清洁能源 (09年12月23日)

KARMELSONIX 公司推出基于 ADI 技术的疾病管理设备
(09年12月16日)

ADI电力检测方案交流会
点击报名 (09年12月15日)

2010 ADI 医疗电子专题研讨会(深圳:2010年1月26日)
点击报名
(09年12月15日)

低至150美元的高性能 BLACKFIN 仿真器在中国全面上市
(09年12月15日)

ADI 用于医疗、工业和科学设计的单芯片解决方案实现高清图像采集
(09年12月15日)

ADI 公司的电能计量IC可为计费及电能质量检测应用提供极高精度 (09年12月10日)

三菱电机选择 ADI 公司的 SHARC 处理器用于其汽车数字处理中心 (09年12月09日)

新款数据转换器为便携式工业及医疗设备提供新的噪声性能水平,并实现低功耗运行 (09年12月08日)

具有高开关速度和过温保护功能的 MOSFET 驱动器可提高效率 (09年12月02日)

ADI 最新任命多位高管,优化组织架构 (09年11月27日)

ADI 视频交叉点开关和多路复用器具备业界最高带宽和低功耗特性,可用于专业音视频系统设计 (09年11月19日)

2009 ADI中国大学创新设计竞赛圆满落幕 (09年11月13日)

ADI 公司新推26款高速 ADC 产品,扩充其低功耗数据转换器产品组合
(09年11月10日)

ADI 公司成立大中华区客户服务中心
(09年11月03日)

ADI 中国大学创新设计竞赛复赛结果正式揭晓
(09年11月03日)

ADI 公司的6通道视频滤波器帮助高清媒体播放器实现出色的图像质量 (09年10月22日)

高性能数据转换器使多标准、多载波通信系统得以现实 (09年10月20日)

KIVA SYSTEMS 将采用 BLACKFIN 的‘智能’机器人用于仓库导航
(09年10月15日)

ADI 推出用于4G 蜂窝基站的突破性射频电路
(09年10月14日)

业界首款用于消费类音视频设计的 HDMI 1.4收发器可提供超快速切换技术,同时降低设计复杂性和成本
(09年10月11日)

医疗保健网站: 成像,病人监护,仪器仪表,消费/家庭护理产品以及植入式产品。
(09年10月02日)

《模拟对话》(2009年9月): “有源滤波器的相位响应”,“精密电流源的心脏:差动放大器”。 (09年09月03日)

集小尺寸、低价格与高性能于一身的微型差动放大器
(09年08月21日)

Intronics与ADI公司合作: 提供从1 W到350 W功率的全系列AC-DC和DC-DC转换器。
(09年08月14日)

SHARC处理器将TrueMotion™技术引入视频游戏: 观看Sixense Entertainment的视频演示。
(09年01月15日)

ADI在线技术论坛
--参与论坛大赛可获得样片及资料
--ADI官方高速信号布线技巧指南 (09年01月15日)

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭