content here.
content here.

新闻

普源精电选择 ADI 的 BLACKFIN 处理器,在其获奖的测试与测量设备中实现了强大功能
-- Blackfin 的汇聚信号与控制处理能力降低了普源精电的 DS 系列示波器和新型 DSA1030A 频谱分析仪的系统复杂性,加快了上市时间

微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI 公司的新型监控电路系列可降低电源要求,从而延长移动应用中的电池续航时间。

精密JFET输入运算放大器可在更宽的工业温度范围内实现业界最低的失调和漂移
-- ADA4627 JFET 输入运算放大器可提供同类产品最佳的信号采集和快速建立时间。

集小尺寸、低价格与高性能于一身的微型差动放大器
ADI 公司的 AD827x 高性能差动放大器为高功效、鲁棒的过程控制和电机控制应用缩小电路板空间。

ADI 公司的 BLACKFIN 帮助年轻发明家在 ROBOCUP 2009比赛上赢得青少年组冠军
一对德国兄弟在全球最大的智能自主机器人赛事上利用 Spoerle 的嵌入式平台概念和 Blackfin 胜出

用模拟时钟IC替代昂贵的高频率VCO,改善抖动性能
ADI公司的AD9552和AD9547时钟IC精简了设计,降低了HDTV、数据采集、无线基站、测试与测量、网络与通信应用的成本。

通用型双通道降压型 DC/DC 稳压器可为高性能负载点应用提供更高的效率
-- 高度灵活的双通道降压型稳压器 ADP2114 的工作频率高达2 MHz,具有经过优化的栅极压摆率,同时可提供高达95%的高电源转换效率。

具有内部补偿的高集成度降压型 DC/DC 同步稳压器可简化负载点电源设计
-- 高精度开关稳压器 ADP2118具备跟踪和同步功能,可提供高达96%的电源转换效率

PreSonus 借助 SHARC(R),融合数字音频混合与多通道录音能力
ADI 公司的 SHARC 处理器驱动新的 PreSonus StudioLive 系统,可实现专业的音频性能、效果处理和非凡的音质

ADI 发布业界最小的四通道数字隔离器
-- 新型 iCoupler(R) 数字隔离产品可提供有效值为1kV的隔离等级,并将电路板空间减小70%,成本降低20%。

APM AUTOMATED SOLUTIONS 公司的 3DLEVELSCANNER 测量精度超越传统技术
-- Blackfin(R) 为高性能、低成本设备提供核心动力

ADI 公司高精度监控电路提供更大的设计灵活性并改善系统电源可靠性
-- ADI 公司新推出的监控电路产品组合可提供高于竞争性器件两倍的精度

免费下载 ADI DIFF AMP CALCULATOR(TM) 工具
-- 设计工具将差分放大器设计计算的时间从数小时减少到若干分钟,为工程师提供完整的测试和验证过程,降低设计风险
-- 免费的设计工具 -- 免费的评估板 -- 提供产品样片

新型双路白光 LED 闪光灯驱动器最大限度地提高手机相机的相片质量
ADI 公司的 ADP1655 LED 闪光灯驱动器集成了发送屏蔽、电流精确和 LED 接地等高级特性,能确保获得亮度更高的闪光、更可靠的性能以及更小的外形尺寸。

中国大学创新设计竞赛火热进行中
全面的技术支持助力大学生进行创新设计

100,000个 ADI 转换器帮助 CERN 的大型强子对撞机揭开宇宙奥秘
对撞机将在2009年秋重新开始运行;ADI 转换器可在严苛的环境下提供速度、精度和鲁棒的性能

新型 LED 背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
ADP8860 的并行配置和多区照明功能可为空间受限的便携式设备实现出色的视觉体验和低功耗预算

首款可利用 GPS 信号进行同步的时钟 IC 问世
ADI 公司的 AD9548 利用无处不在的 GPS 信号作为时间基准;在有线、光网络和无线基站应用中取代多芯片时钟,提供一种精确和高速集成的替代方案。

通用型3 MHz、600 mA DC-DC 转换器可提高便携式电子设备功效
ADI 公司的 ADP2108 降压型转换器可提供宽输入范围和100%占空比,从而延长便携式消费电子、工业、医疗电子设备的电池续航时间

DiMA 与 ADI SHARC 系列处理器技术培训在华南理工大学圆满结束

实现75fs 和100fs 的抖动性能以及9ps 偏斜性能的时钟缓冲器
- ADI 公司的 LVPECL 和 LVDS 时钟扇出缓冲器是业界最快的、用于需要低抖动性能的高速应用的6通道和12通道紧凑型时钟缓冲器
- 非常适合用于高速数据转换器时钟

ADI 公司低输入电压 LDO 稳压器为核心电压轨提供精密电源
单芯片 LDO 的顶尖压差性能可帮助改善负载点效率,其散热型封装有助于提高医疗和工业应用的可靠性

ADI 实现智能电网及住宅和楼宇自动化应用的远程数据安全可靠传送
ADI 的新型 RF 收发器满足短距离 ISM 频段应用和 io-homecontrol(R) 协议

升压型 DC/DC 转换器延长便携式应用的电池续航能力
1.8V 输入电压、输出电压可调、小外形封装帮助电池供电的工业和消费类应用实现性能和价值的绝佳平衡

华域电子开发基于 Blackfin(R) 的无线数字相框,支持自动连接到社交网络和媒体共享平台

安防应用中图像处理难点分析及处理器选择

ADI 针对超薄、低功耗移动多媒体设备设计扩充 HDMI 和高清产品系列
业界尺寸最小的低功耗 HDMI 发送 IC 为视频和相机设计提供分辨率高达1080p 的高清性能、HDMI 连接能力以及更长的电池续航能力

ADI 新款医疗和工业设备 USB 隔离解决方案可使成本降低25%
ADI 发布业界首款单芯片 USB 隔离器,显著减少了成本、尺寸和实现隔离 USB 解决方案所需的设计时间

模数转换器简化用于变电站控制的电力线监控系统设计
ADI的新型多通道、同步采样ADC可实现每通道高达200 kSPS 的采样率,采用5V电源供电。

手机I/O扩展器和QWERTY键盘控制器延长50%的便携设备电池续航能力
ADI的ADP5588集成了用于移动处理器的通用I/O 扩展、QWERTY键盘控制以及用于便携设备中背光管理的环境光感应功能。

ADI公司表彰战略供应商的卓越表现和杰出支持

ADI公司发布医用级数据和电源隔离的单封装解决方案
新型iCoupler®数字隔离产品具备四通道数据隔离和500mW电源隔离以及5kV rms隔离等级;新器件可同时将成本和电路板占位空间减少高达50%。

ADI首款同时具备数据线路和电源线路隔离的RS-485/422收发器
ADI ADM2587E和ADM2582E集成式接口器件以小外形尺寸为工业通信应用提供2.5 kV的信号和电源隔离。

可编程MEMS冲击与震动传感器简化工业和仪表系统监测
在对低功耗、低成本和小尺寸的严苛系统设计中,高集成度的iSensor®智能传感器可为产品提供冲击和震动检测功能

ADI Blackfin推出适合三汇(Synway)企业VoIP电话和呼叫中心解决方案

ADI BLACKFIN处理器助力ADESCOM公司有线电话管理网关系统设计
基于Blackfin处理器的CTMG提供在因特网与有线网络上的端到端VoIP系统

ADI推出新型数字视频参考设计,推动‘智能摄像头’加速发展
Blackfin®运行uClinux™OS提供从基础安全监控到高级视频分析的宽范围功能选择

ADI联手INTELLIVISION视频分析软件在监控和机器视觉领域开拓更大应用空间
领先的智能视频分析和自动监控解决方案厂商提供本地Blackfin支持,实现更多智能摄像头节点

ADI新型集成式调制器可用于宽带卫星应用并降低元器件数

ADI公司推出业界尺寸最小、功耗最低的仪表放大器
ADI公司的AD8235仪表放大器可实现掌上型轻巧医疗设备和运动监护医疗产品,且功耗比同类竞争产品低50%

ADI公司发布医用级数据和电源隔离的单封装解决方案
新型iCoupler®数字隔离产品具备四通道数据隔离和500mW电源隔离以及5kV rms隔离等级;新器件可同时将成本和电路板占位空间减少高达50%。

ADI和英飞凌将联手打造下一代汽车安全气囊系统解决方案
汽车安全系统供应商和OEM有望获得一种帮助实现可靠、极具成本效益和简单易用的高级安全气囊系统设计的完整设计平台

ADI新推18款低功耗ADC,重拳出击通信、工业、便携产品及仪器仪表市场
ADI公司新型的引脚兼容、低功耗、双通道ADC提高了通道密度,并降低了功耗,可提供多个速度等级。

ADI公司的BLACKFIN为西门子智能电表解决方案AMIS提供核心动力
基于Blackfin的智能电表可实现从用户到发电厂的能量消费情况的测量和信息传送,从而提升了整个电网节能和管理能力

ADI新款差分放大器在医学成像、无线通信和仪器仪表应用中驱动高速ADC
ADI公司的最新差分放大器集低噪声、低失真和超低功耗特性于一身,可驱动医学成像、通信和仪器仪表等低功耗应用中的10位和16位ADC

八通道超声接收器现可实现高质量连续波多普勒处理
ADI 公司的新型八通道超声接收器可减小中端和高端手推式超声系统的系统尺寸、复杂性和功耗。

免费的 ADIsimSRD™ DESIGN STUDIO 可简化短距离无线设备的设计

ADI BLACKFIN®结合 FACTUM 的中间件可实现单芯片 DAB/DAB+/DMB 接收机解决方案

ADI差分RF/IF放大器为驱动高频ADC设立了失真度和线性度新基准
新款ADL5561/62放大器可简化高达500MHz的先进有线和无线通信系统的12-16位ADC驱动设计

14位转换器可对3.6GHZ的RF信号进行直接数字合成

ADI BLACKFIN®结合FACTUM的中间件可实现单芯片DAB/DAB+/DMB接收机解决方案

ADI收购DOMOSYS POWERBUS™ RHINO电力线通信技术

ADI新推出的高动态范围、单通道混频器系列树立性能水平新标杆

ADI 公司推出更简化的时钟发生器架构

响应用户需求,ADI公司技术论坛以及在线技术支持中心隆重上线

JUNGO公司的USBWARE为ADI BLACKFIN®处理器提供完整的USB协议解决方案

ADI新款数据采集芯片使得高层数CT扫描仪能够更快速地生成更清晰的图像

免费、快速、高效——ADI公司全新射频IC设计工具帮助中国射频IC设计师降低开发风险和难度

ADI最新深色HDMI接收器亮点纷呈,不仅能增强HDTV性能和满足能源之星标准,同时可降低系统成本

大战家庭HDTV综合娱乐系统,ADI集成CEC功能的深色HDMI发送器抢占市场先机

ADI新款ADC驱动器具有电平转换功能,可简化信号调理,适用于高电压工业和仪器仪表设计

FUJITSU TEN公司采用ADI公司SHARC DSP实现汽车音响系统的声学空间控制

ADI BLACKFIN增强了THINKSMART V1功能,提供智能视频安全和监控

ADI公司与四方继保公司联合实验室落户北京

ADI公司的放大器节省电路板空间并降低设计复杂性,适合工业与仪器仪表设备

ADI公司推出用于毫微微蜂窝(FEMTOCELL)基站的3G收发器

ADI公司的高速多通道模数转换器节省系统电路板空间

ADI公司高频DC-DC稳压器提供业界同类最小的解决方案

ADI公司惯性传感器提供高性价比且容易实现的运动检测,适合工业和医疗仪器仪表应用

ADI公司公布2008大学设计竞赛获奖者

新款SHARC®浮点DSP处理器提供业界最高性能

ADI公司推出8款高速、低功耗数模转换器

微软.NET MICRO FRAMEWORK首次在ADI公司的BLACKFIN处理器上亮相

ADI公司推出高集成度频率合成器与混频器系列产品,增强RF/IF信号链路性能

差分放大器在敏感的通信、医疗和雷达应用中驱动高速ADC

最新BLACKFIN®处理器扩展ADI公司汇聚处理器产品系列,扩大其低功耗领导地

ADI公司SIGMADSP音频处理器为汽车音响系统提供灵活的信号通路

ADI公司推出自适应照明管理系统,以提高便携式电子产品的电源效率

ADI公司音频编解码器提供业界最佳音频体验及最低功耗

ADI公司线性稳压器系列产品,为噪声敏感的便携式应用而优化,采用业界最小封装

ADI公司的新一代SHARC®处理器满足专业音频的所有需求

ADI公司32 × 32视频交叉点开关实现低功耗与宽带宽的完美组合

ADI公司的可编程时钟发生器简化系统设计并减少时钟器件数量

ADI公司面向消费类电子设备推出业界最高性能的MEMS麦克风

ADI公司推出用于HDTV的SOUNDMAX

ADI公司为不同超声平台上实现成像质量与功耗性能的最优化

ADI公司的数字电位计为工业系统的精密校准提供新的参照标准

ADI公司利用业界最小的HDMI发射器简化便携式高清摄像机设计

ADI公司推出首款完全隔离的单芯片表面贴装RS-232收发器,适合恶劣的工业环境

ADI公司的惯性传感器降低工业运动控制设计的成本与复杂性

ADI公司推出适合900MHZ频段RF应用的高性能模拟前端

ADI公司为下一代蜂窝与宽带无线应用提供直接变频接收机解决方案

ADI公司的音频和视频技术成为雅马哈新款数字家庭影院接收机的中心

ADI公司推出最新基于MEMS的振动传感器,有助于保持工厂设备正常运转

ADI公司射频功率检测技术提高手机和无线基站的性能水平

ADI公司的120 MW ADC驱动器在70 MHZ具有业界最佳失真度性能和最低功耗

ADI与中国合作伙伴共推BLACKFIN开发工具,营建本地DSP生态环境

2008ADI新网站反馈调查

ADI公司用于精密检测的-Δ模数转换器提供卓越的分辨率与速度

ADI公司的16-BIT, 10-MSPS SAR模数转换器超过业界性能标准

ADI公司推出最新基于MEMS的振动传感器,有助于保持工厂设备正常运转

ADI公司的RAY STATA先生荣获2008年度EE TIMES ACE终身成就奖

ADI公司扩展超低噪声、高速运算放大器产品系列