| “切除电容”(capacitycectomy)?听起来很痛苦! | |
| 问题:三个高速放大器中的一个出现振荡,这是什么原因呢? | |
|
回答:电路出现故障的原因有很多,但这很可能不是放大器本身的问题。不过,由于使用了高性能放大器,因此需要注意布局和旁路。如果忽 视这些问题,电路可能就会不太正常。
如果使用宽带器件,您需要仔细注意一些细节。在这种情况下,放大器本身不会导致振荡,大多数原因是因为布局的问题。
具体说来,问题在于放大器反向输入端与地之间的寄生电容。反向输入端的寄生电容会给放大器环路响应引入一个极点,降低放大顺的相位裕度,并导致不稳定、峰化及振铃。引起振荡不需要很大的电容1,如果不注意布局,那么在求和节点(反向输入)处很容易就会聚积2~3 pF的电容。因此建议客户尽可能的在电路试验板上进行试验与测试。如果不遵循正确的布局指南,那么高性能仿真设计将是毫无价值的。
解决方案是“切除电容capacitycectomy”(注:这不是一个真正的词汇)--尽管电路板上已存在寄生电容,想要去除它是非常困难的。在这些情况下,预防是关键。电容是由放大器的焊盘、增益设置和反馈电阻焊盘、电路板绝缘介质以及接地层而形成的。我们通常建议去除放大器焊盘下的接地层,以及反馈与增益设置电阻焊盘和反向输入端周围的接地层。这样就可以有效的去除寄生电容的下极板,因此可以消除寄生电容。这个方法也适用于输出,因为输出端的寄生电容也可能带来类似的问题。
对于用户来说,只需做一些预防工作就可以改善电路性能。在设计初期注意电路板布局,有助于电路性能达到最佳状态!
敬请留意今年10月份举办的在线研讨会“高速印制电路板布局实践指南”。
1 有些客户询问多大的电容足以引起电路振荡。有时,我告诉他们1000 pF足矣。看着他们困惑的表情,我向他们解释至:如果1 pF=a puff(注:1 pF与a puff英文发音类似),那么1000 pF=1 nF;显而易见,1 nF=a nuff(注:1nF的英文发音类似于enough),a nuff就表示足够(enough)!
| 下载本期文章 (pdf, 1,527,942 bytes) | 返回顶部 |
| 特约作者John Ardizzoni是ADI公司高速放大器部的应用工程师。John加入ADI公司已经五年,他于1988年毕业于美国梅里麦克学院并取得电子工程学学士学位(BSEE),具有27年的电子行业工作经验。 | ![]() |
技术文章:
产品链接:
AD8065 - 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
《模拟对话》杂志:
在线研讨会/培训/指南:
Webinars:
A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
有用的ADI链接: