免费的NI MULTISIM™器件评估器ADI版SPICE模型及支持

免费的NI MULTISIM™器件评估器ADI版SPICE模型及支持


  • ADI公司将于2014年5月31日之后停止免费提供Multisim器件评估器ADI版。
  • ADI版SPICE模型、电路及模型库的最后更新将于3月提供。
  • ADI将致力于向市场提供能够在各类SPICE仿真器中稳健工作的模型。
  • ADI公司将继续与NI密切合作,提供所有商用版Multisim的SPICE模型与模型库更新。
  • 2014年5月31日前,ADI与NI公司将会继续支持当前版本的Multisim ADI版(v.13)。
  • 2014年5月31日免费许可到期后,该软件将不再有效。完整版NI Multisim的更新,可点击此处获取。

对于由此变化带来的不便,我们表示歉意。 更多信息请阅读常见问题解答 ,或通过 multisim@analog.com联系我们。

NI MULTISIM器件评估器ADI版(2013年9月发布)

2014年5月31日前提供
立即下载 从National Instruments网站下载此工具

SPICE模型和电路

NI Multisim器件评估器ADI版本常见问题解答

Q. 为什么ADI不再提供免费的NI Multisim器件评估器?
A. 根据反馈,我们发现大部分客户更喜欢继续在他们选择的环境进行电路仿真。 ADI公司将专注于提供可兼容更多业内主要仿真工具的SPICE模型以便为我们的客户带来更高价值,而非仅仅针对市场上的某一款主要电路仿真器提供支持。

Q. 将于何时停止提供“Multisim器件评估器ADI版”?
A. ADI和NI将于2014年5月31日停止提供NI Multisim器件评估器。ADI和NI将继续合作,提供高质量的模型、符号和尺寸,可用于NI Multisim和NI Ultiboard产品的库文件,您可能已经在使用它们了。 未来两家公司还可能再次合作,因为这对两家公司都有好处。

Q. 我还能继续获得有关NI Multisim器件评估器的支持吗?
A. ADI公司会继续为NI Multisim器件评估器提供支持,直到合同规定的最后期限为止。

Q. 未来我如何仿真ADI器件?
A. ADI公司计划将其SPICE模型直接集成至业界使用最广泛的仿真工具库中。 以所有修正模型以及最新器件来维护该库将成为我们的首要任务。

Q. ADI公司未来会不会提供其他免费仿真器?
A. 目前,ADI公司没有提供另一款免费仿真器的计划。 我们的首要目标是建立强大的模型,确保与市场上主要仿真器的深度集成,并保持我们的模型产品组合为最新版本。 但是,我们会继续聆听客户的声音,并评估在未来提供另一款仿真器的必要性。

Q. 如果我在5月31日之前下载NI Multisim器件仿真器,我能否继续使用该产品?
A. 在2014年5月31日之前可以有效下载NI Multisim器件评估器,之后我们与NI的合同将到期,许可会失效,届时您将无法下载,且无论您何时安装都无法访问NI Multisim器件评估器。

Q. 目前我使用NI Multisim[学生版、教师版、30天免费版(Base、Full、PowerPro)]。 我能继续使用ADI模型吗? Multisim库会提供ADI模型吗?
A. ADI公司会继续提供可用于NI Multisim的SPICE模型。 ADI和NI将共同努力,确保Ni Multisim的模型库包含最新发布的器件以及之前发布模型的全部更新。

Q. 如果我在使用第三方仿真平台时,遇到了有关ADI SPICE模型的问题,我该怎么办?
A. 使用ADI模型的过程中,如有问题可联系Multisim@analog.com,届时请提供您使用的仿真器,描述您遇到的错误或问题,以及任何电路方面的详细信息。 对于使用第三方仿真器遇到的任何问题,请联系相应的仿真供应商。

视频教程

NI MULTISIM ADI版提供多语言版本

ADI版提供德语、英语和日语版。 此外,Multisim环境下的用户界面、仿真驱动工具、SPICE分析及其它功能可以添加以下语言: 请点击以下各语言链接了解详情:

NI MULTISIMTM - ANALOG DEVICES®版软件依照NATIONAL INSTRUMENTS软件许可协议相关规定批准授权,仅适用于器件评估。任何情况下,NI MULTISIM COMPONENT EVALUATOR - ANALOG DEVICES ®版软件均不得用于学术研究,其中包括教学、研究或学习用(包括学生课后使用)。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭