![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
乘法DAC和运算放大器控制交流信号的失调和幅度 AN-1107:使用双通道乘法DAC和单I/V转换器控制交流信号失调和幅度 这篇6页的应用笔记介绍如何将双通道宽带乘法DAC AD5449的两个通道的输出电流合并输入到单通道高性能FastFET™运算放大器AD8065,从而控制交流信号的失调和幅度。 窄带滤波器降低ADC与差分放大器驱动器之间的噪声 AN-1098:高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法 高性能差分放大器ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352是对低失真、低噪声和低功耗有严格要求的一般中频与宽带应用的理想放大器。除了宽带宽和低失真外,这些放大器还具有增益调整能力,非常适合驱动模数转换器(ADC)。通过在驱动放大器与ADC之间设计一个窄带带通抗混叠滤波器接口,目标奈奎斯特频率区域外的放大器输出噪声得以衰减,有助于保持ADC的可用SNR性能。一般而言,若用一个恰当阶数的抗混叠滤波器,SNR性能会提高数个dB。这篇6页的应用笔记介绍了一种接口设计方法,利用它可以实现高性能驱动放大器与ADC(包括采用开关电容输入的ADC)之间的更有效接口。本应用笔记所述的窄带接口方法针对驱动一些颇受欢迎的无缓冲输入ADC进行了优化,如AD9246、AD9640和AD6655等。 乘法DAC利用固定直流参考信号产生任意波形 当结合交流性能足够高的放大器使用时,乘法数模转换器(DAC)的R-2R架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立应用。这篇7页的应用笔记详细说明了电流输出乘法DAC的基本原理,以及这些DAC为何适合从固定直流输入参考信号产生波形。 波束导引和其它多通道应用中的DAC输出同步 双通道和四通道16位高动态范围数模转换器(DAC) AD912x具有最高达1230MSPS的采样速率和多芯片同步功能,来自多个器件的DAC输出能够在一个DAC时钟周期内实现同步。有两种同步模式可用。这篇12页的应用笔记说明了这两种模式的差异,以及何时和如何使用AD9122、AD9125和AD9148 TxDAC+®转换器的同步功能。 电源慢速斜升以确保转换器稳定工作 AN-1091:针对电源慢速斜升条件配置AD7606/AD7607 AD7606/AD7606-6/AD7606-4/AD7607为16/14位同步采样模数转换数据采集系统(DAS),采用4.75 V至5.25 V模拟电源和2.3 V至5.25 V数字接口电源工作。这篇2页的应用笔记说明当电源的斜升速率非常慢或者这些电源的斜升间隔时间较长时,如何配置AD7606/AD7607以提高应用的抗扰性。 利用乘法DAC调整交流波形的增益 乘法数模转换器(DAC)与常规固定参考信号DAC的区别在于,前者能够处理任意或交流参考信号工作。这篇6页的应用笔记详细说明了电流输出乘法DAC的基本原理,以及这些DAC为何非常适合调理交流和任意电压信号。 Σ-Δ型ADC用于多通道应用 AN-1084:通道切换:AD7190、AD7192、AD7193、AD7194、AD7195 Σ-Δ型ADC的特性一般用输出数据速率来规定,输出数据速率是指当一个通道被选中且ADC连续进行转换时的转换速率。在数据采集系统等多通道应用中,每个通道被依次选择,同时针对所选通道执行转换。这些应用中的转换速率与单通道系统的转换速率并不相同。这篇8页的应用笔记描述AD7190、AD7192、AD7193、AD7194和AD7195 Σ-Δ ADC所采用的通道切换程序。 基于ADE78xx电表的快速校准程序 三相电表可用ADE7878三相多功能电能计量IC构建,以电流变压器(CT)检测相位和零线电流,以电阻分压器检测相位电压。微控制器通过I2C或SPI通信管理ADE78xx。这篇12页的应用笔记介绍校准该电表的过程。这款电表使用三相、4线配置,内置三个电压传感器,不过校准流程也可用于其他配置。 Σ-Δ型ADC为多路复用应用提供零延迟模式 AN-1069:AD7190、AD7192、AD7193、AD7194和AD7195的零延迟模式 AD7190/92/93/94/95超低噪声、24位、Σ-Δ型PGA模数转换器内置可按多种方式配置的数字滤波器,采用其中一种配置工作时不存在一般Σ-Δ型ADC常有的建立时间延迟问题。这篇4页的应用笔记介绍此特性,并与这些ADC中同时提供的传统滤波进行比较。 ADC和DAC时钟电路的理论、分析和实验指南选择 AN-1067:相位噪声和抖动的功率谱密度:理论、数据分析和实验结果 模数和数模转换器采样时钟内的抖动会对可实现的最大信噪比造成限制(参见“参考资料”部分的van de Plassche著《Integrated Analog-to-Digital and Digital-to-Analog Converters》)。这篇20页的应用笔记解释相位噪声和抖动的定义,阐述相位噪声和抖动的功率谱密度,同时还介绍时域和频域测量技术,说明实验室设备的限制,并提供这些技术的校正系数。所提出的理论有实验结果支持,可用于解决实际问题。 为工业过程控制应用中的4 mA至20 mA电流环路增加数字通信功能 可寻址远程传感器高速通道(HART)标准的发展为4 mA至20 mA通信开启了新的可能。HART数字双向通信兼容4 mA至20 mA电流环路。在4 mA至20 mA模拟电流信号之上调制一个1 mA峰峰值频移键控(FSK)信号。基于BELL 202通信标准,所用的两个频率为表示逻辑1的1200 Hz和表示逻辑0的2200 Hz。AD5420是一款16位数模转换器,具有4 mA至20 mA输出和输入,可接受HART调制解调器的输出。HART调制解调器的输出经过衰减后,交流耦合至AD5420;这导致调制解调器输出在4 mA至20 mA模拟电流上进行调制,而不会影响该电流的直流电平。这篇4页的应用笔记介绍AD5420如何与微控制器和HART调制解调器接口,以使PLC和DCS系统常用的4 mA至20 mA电流输出支持HART。 采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号(CN0193) 本电路可产生高压信号,用于控制BST(钛酸钡锶)电容的电容量。BST常用于调谐天线阵列和可调滤波器。此类应用需要一个方便、紧凑、低成本的电路来产生高压电源,仅为了该功能添加独立电源通常并不实用。采用ADP1613升压转换器和AD5504 30 V/60 V DAC可满足上述要求。 20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源(CN0191) 本电路提供20位可编程电压,其输出范围为−10 V至+10 V,同时积分非线性为±1 LSB、微分非线性为±1 LSB,并且具有低噪声特性。该电路的数字输入采用串行输入并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。 对于高精度应用,该电路可以提供高精度和低噪声性能。 2011年5月 250 MHz数字预失真观测接收机
12位、370/500 MSPS流水线式ADC采用1.8 V电源供电
8位、500 MSPS流水线式ADC采用1.8 V电源供电
2011年4月 单相多功能电能计量IC可测量零线电流
14位、2.5 Gsps电流输出RF DAC
2011年3月 内置ARM7TDMI MCU和12位模拟I/O的精密模拟微控制器
8通道、12位逐次逼近型ADC配有温度传感器和I2C接口
双通道、8位、250 Msps ADC支持同步操作
双通道、8位、250 Msps ADC支持交错操作
环路供电的16位、4 mA至20 mA DAC
2011年5月 AD7609 数据采集系统包括8通道模拟前端、8:1多路复用器、18位逐次逼近型ADC、2.5 V精密基准电压源和基准电压缓冲器、灵活的数字滤波器,以及一系列控制接口和电源管理外设。每个通道都内置模拟输入保护箝位电路、全差分放大器、二阶抗混叠滤波器和采样保持放大器,接受±5 V或±10 V满量程范围的真双极性输入。所有8个通道或2组四通道均可以同步进行采样。 2011年3月 ADAS1000 是低功耗5通道ECG前端,能够简化心脏状态采集工作,包括测量ECG信号、胸阻抗、人工起搏信号、导联连接/脱落状态,并以可编程数据速率提供此信息。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,适用于高端诊断设备。灵活的架构支持在噪声与功耗之间做出取舍。为了进一步省电,可以关闭个别通道和降低数据速率。它还具有一些有助于提高信号采集质量的辅助特性,包括:多通道均值;可选的参考驱动;快速过载恢复;灵活的呼吸电路;内置起搏信号检测算法;以及导联脱落检测。 Rob Reeder, 高速转换器PCB设计考虑——第二部分:有效利用电源层和接地层, EDN, 2/17/2011 Rob Reeder and James Caffrey, 2011年数据转换器趋势, ESM China, 12/22/2010 Ken Kavanagh, 循环冗余校验确保正确的数据通信, Analog Dialogue, 2/1/2011 Petre Minciunescu, 智能电网计量及合适的架构, Electronic Products, 12/21/2011 Michael Cobb, 高速ADC供电指南, EE Times Europe, 12/13/2010 Ken Kavanagh, 升压电源和高压DAC为天线和滤波器提供调谐信号, Analog Dialogue, 12/13/2010 Rob Reeder, 2011年高速ADC展望:更高性能、更低功耗, Electronic Design, 12/9/2010 James Bryant, 过采样与欠采样, EDN, 12/7/2010 David Kress, 了解高速ADC的交流行为, EE Times Europe, 12/1/2010 David Kress, 高分辨率ADC惠及工业应用, ECN, 11/18/2010 Rob Reeder, 使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?, EDN, 11/7/2010 Rob Reeder, 借助平衡和对称发挥ADC最高性能, Electronic Design, 10/18/2010 Matt Duff and Joe Towey, ,两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法, Analog Dialogue, 10/5/2010 Fundamentals of Designing with Semiconductors for Signal Processing Applications: Digital to Analog Converters - This webcast continues our three-part series focusing on the conversion of analog, electrical signals into and from digital signals. In this webcast we will present the fundamentals of the digital to analog converter (DAC), including basic DAC architectures, understanding DAC errors, how to read a DAC data sheet, how to choose the right DAC. Premieres May 11. 信号处理应用半导体设计基础:了解数据采样系统 - 这是三集系列在线研讨会的第一集,关注模拟电气信号(来自前三讲所讨论的传感器和放大器)转换为数字信号,然后由DSP、微控制器和其它嵌入式处理器进行分析和处理。但在使用数据转换器之前,我们需要先了解数据采样系统的基础知识:单极性和双极性代码、传递函数、奈奎斯特原理、滤波器等等。首播时间为4月13日。 转换器仿真——超越评估板 -- 本研讨会探讨ADI公司的ADC行为建模工具ADIsimADC。我们将从定性角度说明ADIsimADC如何模拟ADC,何时及何处可以使用ADIsimADC,以及如何利用它来加快产品评估和系统原型开发。 使用多通道ADC的利弊 -- 本研讨会探讨设计人员在一个系统中实现多个ADC通道时可以采用的各种方法。 高速ADC应用的电源设计 -- 本研讨会深入探讨了ADC的电源引脚,分析了电源纹波对转换器性能的影响,定义了电源相关的性能规格,并就如何实现最佳电源电压提供了布局布线和应用指南。 高速转换器PCB设计考虑——第一部分:电源层和接地层 - 使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则? 过采样和欠采样 -- 为什么许多现代ADC的信号带宽远高于其最大采样频率?采样理论不是要求将信号频率限制在采样频率的一半吗?输入级带宽更低不是能够省电吗? Considerations on High-Speed Converter PCB Design, Part 1: Power and Ground Planes -- What are some important PCB layout rules when using a high-speed converter? 小心多个时钟边沿 -- 在使用多个时钟时,如何改善系统性能?
|
||