让电源“冷静”:通过优化散热实现效率提升

2026-07-06

Figure 1

   

摘要

在电源设计中,良好的热管理是确保可靠性、高效率和长寿命的关键。随着功率密度的提升,有效的散热对于防止过热和元器件失效至关重要。本文回顾了四种主要散热方法:自然对流、强制空冷、导热和液冷,并介绍了最佳实践、常见设计陷阱和仿真工具。本文还特别提到了ADI控制器在不同应用场景下支持热调控的优势。糟糕的热规划可能导致电源性能下降、寿命缩短或系统故障。通过在设计过程中尽早整合热策略,工程师可以构建更稳健、更高效的电源系统。

引言

热量是影响电子系统可靠性的主要因素之一。电源是现代电子设备的核心组件,而其中产生的热应力可能显著影响性能和系统完整性。电源电路将电能转换为稳定的电压,广泛应用于从消费电子设备到航空航天系统的各类场景。对更小巧、更强大设计的追求导致功率密度不断上升,热管理因此已成为一项关键设计挑战。

热源包括功率晶体管中的开关瞬变、感性元件中的磁损耗、半导体中的漏电流等。如果不加以管理,这种热量积累可能导致电气性能下降、平均无故障时间(MTBF)缩短,甚至发生灾难性的元器件故障。因此,为了在各种负载和环境条件下保持高效率与可靠性,有效的散热策略至关重要。

本文探讨了四种成熟的散热方法,每种方法都各有特点,适合不同的运行环境和设计约束条件。通过了解这些方法的技术利弊,工程师可以做出明智的决策,平衡性能、可靠性、成本与复杂性,确保电源安全高效地运行。

电源中的热源

热量来自MOSFET和二极管等半导体器件。这些器件在工作过程中会因为导通损耗和开关损耗而产生能量耗散,从而形成热量。变压器和电感等磁元件会因绕组中的铜损耗及磁滞和涡流引起的磁芯损耗而产生热量,而阻性元件和控制电路也会增加少许热量。

  1. MOSFET(开关晶体管):因导通损耗(当电流流过导通电阻时)和开关损耗(开关在导通状态和关断状态之间转换时)而产生热量。这些损耗在高频率和大电流下会显著上升,因此MOSFET是SMPS设计中的主要热源之一。

    导通损耗:

    Equation 1.

    其中:

    • Irms:流过MOSFET的RMS电流
    • RDS(ON): 漏极到源极导通电阻

    开关损耗:

    Equation 2.

    其中:

    • Vds: 漏源电压
    • Id: 漏极电流
    • ton, toff: 开关转换时间
    • fsw: 开关频率
    • 0.5: 假设开关期间电压和电流线性叠加
  2. 二极管(整流器):产生热量的主要原因是电流流过其中时会产生正向压降,导致电能在导通期间以热量形式耗散。 在高速开关应用中,当二极管从正偏过渡到反偏时,存储的电荷会被移除,这被称为反向恢复,在此期间会产生额外的损耗。

    Equation 3.

    其中:

    • Vf: 正向压降(硅二极管为0.7V,肖特基二极管为0.3V)
    • Iavg: 流过二极管的平均电流
  3. 电感/变压器:产生热量的主要原因是绕组中的铜损耗(电阻发热)及磁芯损耗(磁材料中的磁滞和涡流引起)。两种损耗都会随着电流、频率和磁通密度的提高而增加,因此需要仔细选择材料和设计。

    铜损耗:

    Equation 4.

    其中:

    • Irms:绕组中的RMS电流
    • Rwinding: 绕组的直流电阻

    磁芯损耗(Steinmetz方程):

    Equation 5.

    其中:

    • k: Steinmetz系数(取决于材料)
    • f: 频率(kHz)
    • B: 峰值磁通密度(特斯拉)
    • α β: Steinmetz指数(通常α ≈ 1.3–1.6,β ≈ 2.0–2.8)
    • Vcore: 磁芯体积(cm3或m3)
  4. 电容:因等效串联电阻(ESR)而产生热量;当纹波电流流过其中时会耗散能量。此效应在ESR较高的电解电容中更为明显,会导致电源滤波器局部发热。

    Equation 6.

    其中:

    • Iripple: 流过电容的纹波电流
    • ESR: 等效串联电阻
  5. 集成电路(IC):以结温(封装内半导体裸片的温度)的形式向系统传递热量。设计人员常利用下式计算该温度:

    Equation 7.

    其中:

    • Tj: 结温(°C)
    • Ta: 环境温度(°C)
    • θja: 结至环境热阻(°C/W)
    • Pd: 功耗(W)

较高的电流、电压和开关频率,不仅会增加功率损耗,也会使元器件温度升高。因此,热管理对于设计至关重要。应尽量降低此类损耗,为此需要仔细选择元器件、优化电路设计,并采取有效的散热策略。解决发热问题不仅能提高效率,还能延长 电源系统的寿命。

电源散热方法

自然对流冷却

这是一种被动散热方法,利用空气在浮力作用下的自然对流运动。当电子元器件温度升高时,周围的空气会因受热而密度降低并向上升腾,而较冷的空气会流入以取代之。这样就在无需机械辅助的情况下,在发热元器件周围产生持续的空气流动。图1展示了对流冷却情形下的空气流动。

图1. 电源的对流散热

自然对流的有效性取决于多个因素,包括元器件的方向、外壳的几何形状以及环境温度。通常使用散热器来增加可用于散热的表面积,散热器的设计(如鳍片、材料和布局等)是优化热性能的关键。

优点包括低噪声运行、维护工作量极小和高可靠性,因为不存在活动部件。它特别适合低功耗应用,以及对噪声和机械磨损控制要求较高的环境。局限性包括散热能力相对较低,且依赖环境气流。在高功率或高密度系统中,环境气流可能难以提供充分的散热支持。

强制风冷

通过风扇或鼓风机使空气主动流过元器件以增强散热效果的散热方法。这种方法通过提高对流热传递系数,使散热器、变压器和开关器件等元器件表面的热量能被更高效地带走。图2显示了在电源中使用风扇时空气的流动情况。

图2. 电源的强制风冷

从设计角度来看,强制风冷需要仔细管理气流风道,避免形成热点并确保均匀散热。设计人员必须考虑风扇布局、气流方向、风道规划和声学降噪。精准控制并监测风扇速度也很重要,有助于在散热性能、能耗和噪声水平之间取得最佳平衡。

优点包括可扩展(支持更高功率水平)、易于实施以及兼容紧凑型设计。缺点包括存在机械磨损和潜在故障点、需要定期维护以及会产生噪声。在多尘或潮湿环境中,气流可能会受到阻碍或污染,因此强制风冷系统的效果可能较差。

导热冷却

这总方法涉及通过物理接触将热量直接从元器件转移到散热器或机壳。在气流受阻或灰尘、湿气、振动使风扇散热不可行的密封或严苛环境中,这种方法特别有用。图3展示了如何在系统中实现导热冷却。

图3. 电源的导热冷却

通常使用导热垫、导热膏、相变材料等热界面材料(TIM)来改善表面之间的热导率。导热冷却的效率取决于导热路径的热阻、材料特性(例如铜还是铝)以及可用于热传递的表面积。

优点包括高可靠性、适合恶劣环境并且没有活动部件。缺点包括与主动方法相比散热能力有限,而且需要精准机械设计才能确保有效热接触。

液冷

高性能散热方法,采用循环冷却剂吸收并带走元器件中的热量。冷却剂流过附着于热源的冷板或热交换器,吸收的热量随后通过散热器或外部冷却系统散发。图4显示了一种液冷方法。

图4. 液冷方法

从技术上讲,液冷在导热效率和热容量方面均优于风冷,能够在紧凑空间内为高功率元器件高效散热。然而,它需要泵、管道、储液器和防漏连接,因此系统更加复杂,成本可能更高。优点包括散热性能出色、噪声较低,适用于高密度或高功率应用。缺点包括成本增加、存在泄漏可能性,需要定期维护以确保系统完整性和冷却剂质量。

热设计最佳实践

有效的热设计需要综合考虑电气、机械和环境因素。以下是确保热性能最佳的关键实践。

  • 热预算与功耗分析:首先基于最不利情况,准确估算每个元器件的功耗。包括开关损耗、导通损耗和磁损耗。使用仿真工具和数据手册值计算结温并确保热裕量足够。
  • PCB布局优化:使用宽铜平面和热通孔来扩散热量。图5展示了如何使用热通孔来扩散热量。将高功率元器件放置在散热器或热路径附近。避免将热敏感元器件放置在热源附近。考虑使用内置热扩散层的多层板。
    图5. 有和无热通孔两种情况下热量在PCB中的扩散
  • 散热器的选择和安装:根据热阻、气流兼容性和安装约束选择散热器。考虑鳍片几何形状、方向和表面处理(如阳极氧化)以增强散热。
  • 气流管理:设计气流路径,使气流平稳顺畅并呈层流状态。避免急转弯、障碍物及回流区。使用计算流体动力学(CFD)工具进行气流仿真并优化风道。确保进气口和排气口的尺寸与位置适当。
  • 主动散热控制:利用温度反馈实施动态风扇控制。根据热负荷,采用脉宽调制(PWM)或电压控制来调整风扇速度。提供风扇故障检测和过温警报功能。
  • 环境考虑因素:考虑环境温度、高度(影响空气密度)、湿度和污染等因素。在恶劣环境中应使用保形涂层或密封外壳。针对高海拔或高温工况,应考虑让元器件降额运行。

热设计的常见陷阱

热设计中的错误往往不易察觉,却可能对系统的可靠性和性能造成显著影响。最常见的错误之一是低估发热量,尤其是在峰值负载或最不利环境条件下。设计人员可能依赖典型工况值,而忽视瞬态尖峰或热量累积效应,导致热过载。另一个常见问题是TIM涂覆不当。不均匀或过量涂覆可能会困住空气、提高热阻,降低导热冷却的有效性。同样,如果气流风道规划不当,例如风扇位置不合理或通风口受阻,就可能产生回流区和热点,从而影响强制风冷的效率。

元器件布局对热行为也起着关键作用。对热敏感的元器件如果太靠近高功率器件,就可能承受过多的热量,致使其性能受影响或提前失效。长期可靠性常被忽视。风扇会退化,TIM会干燥,灰尘积聚可能会阻塞气流,所有这些都会随着时间的推移削弱散热效果。还有一个陷阱是跳过热仿真和实际测试,单靠数据手册值或理论模型可能导致预测不准确。最后,错误判断环境因素,如海拔、湿度或外壳密封等,可能会导致意想不到的热挑战。在设计过程中尽早解决这些潜在问题,有助于确保电源设计稳健可靠。

ADI热管理控制器

ADI公司提供全面的热管理解决方案组合,可满足不同的电源或系统需求,并支持多种散热方式。这些控制器和集成电路能够精准控制温度调节、风扇运行和热电散热过程,助力工程师设计出既高效又可靠的系统。

智能风扇控制器

MAX31785是一款六通道智能风扇控制器,专为服务器、电信设备、 工业电源等高密度系统设计。它支持PWM控制和闭环RPM控制,能 够根据实时温度反馈精准调节风扇速度。凭借六路独立的PWM输 出,它可同时控制多个风扇,并配备I2C/SMBus接口,支持与主机 系统无缝通信。这款控制器支持多达12路转速计输入(每个风 扇两路),在现代系统中非常先进,深受用户青睐。图6显示了 MAX31785 评估板,它连接了一个风扇进行测试。

图6. MAX31785评估套件

这款控制器通过多达六个远程热二极管和一个内部温度传感器来监测温度,并提供针对风扇故障或热异常的故障检测功能及警报功能。它具有灵活可调的风扇速度曲线,有助于优化声学性能和热效率,因此非常适合应用于强制风冷系统。在强制风冷系统中,动态气流控制对于维护系统可靠性并降低噪声至关重要。

适用于精密散热的TEC控制器

ADN8834是一款获得专利的高效单电感热电冷却器(TEC)控制器,经过专门优化,能够精准控制光模块和激光二极管等导热冷却系统的温度。单电感方案优势明显,尤其是与需要两个电感的常规设计相比,不仅节省空间,而且更具成本效益。它集成了一个降压控制器,能够以最高1.5A电流驱动TEC,并内置一个比例-积分-微分(PID)控制回路,以实现精准热调节。它还支持通过热敏电阻或二极管传感器进行温度监测,并且运行噪声非常低,适合于对噪声敏感的模拟系统。凭借紧凑的尺寸和可编程的PID参数,它能够在空间受限的设计中实现精细调校的热响应。图7展示了如何将这款控制器集成到TEC系统中。

图7. TEC系统

热仿真工具

仿真工具对于预测热流、优化散热策略以及在原型制作之前验证设计方案至关重要。Ansys Icepak提供先进的CFD建模能力,可用于模拟气流和热传递过程,是高密度电子设计的理想工具。 COMSOL Multiphysics® 支持耦合物理仿真,适合于分析热行为与电气或机械行为相互作用的系统。SolidWorks Flow Simulation直接与计算机辅助设计(CAD)集成,能够快速分析外壳和机械组件的热性能。Mentor Graphics® FloTHERM™专注于PCB和系统级热建模,广泛应用于电信和航空航天领域。这些工具有助于工程师及早识别热瓶颈,减少设计迭代,确保符合可靠性标准。

结语

有效的散热对于电源的安全高效运行至关重要。从自然对流、强制风冷、导热到液冷,每种散热方法都各有优势和缺点。 自然对流简单且安静,但散热能力有限。强制风冷在扩展性和散热效率上表现出色,但需要引入复杂的机械结构。导热冷却结构稳固且运行可靠,适合密封环境,而液冷在高功率应用中性能优异,但系统复杂度较高。

通过了解技术原理和限制,应用热设计最佳实践,避免常见陷阱,并充分利用仿真工具,工程师便能做出符合应用需求的明智决策。ADI依托全面的热管理控制器产品组合,为各类系统应用提供精准、可靠的散热支持。

关于作者

Hermogenes Escala

Hermogenes Escala是ADI公司欧洲、中东及非洲地区(EMEA)中央应用中心(CAC)的应用工程师。他深耕开关模式电源(SMPS)与电源管理领域,具有丰富的实操经验和深厚的技术见解。他拥有菲律宾东米沙鄢州立大学(EVSU)电子与通信工程学士学位和菲律宾马普阿大学电力电子研究生文凭。

加入ADI前,Hermo曾在多个行业担任设计与技术支持职务,涉足汽车仪表盘、音响系统、多领域电源设计及医疗设备等领域

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品分类