按卷数分类
2011年第45卷 2010年第44卷 2009年第43卷 2008年第42卷 2007年第41卷
2011年第45卷
如在系统中成功运用DC-DC降压/升压调节器
过采样ADC与PGA结合,提供127 dB动态范围
多电源系统的监控和时序控制
如何通过前端将PC声卡变成高速采样示波器
利用S参数对RF开关模型进行高频验证
用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
PLL的电源管理设计
在系统中成功运用DC- DC升压调节器
深入了解digiPOT规格与架构,提升交流性能
系统演示平台便于快速进行原型制作与评估
简单的环境光传感器电路
借助差分接口改善射频收发器设计性能
AD7879控制器支持在阻性触摸屏上实现手势识别
在系统中成功运用 DC-DC降压调节器
利用低功耗、 单位增益差动放大器实现低成本电流源
恶劣工作环境中的开关和多路复用器设计考虑
高分辨率温度测量
运算放大器的简易测量
如何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响
利用SigmaDSP减小车载音响系统的噪音和功耗
如何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响
循环冗余校验确保正确的数据通信
HDMI 收发器简化家庭影院系统设计
低压差调节器—为什么选择旁路电容很重要
电磁干扰(EMI)滤波减少精密模拟应用中的误差
2010年第44卷
利用多通道DDS实现相位相干FSK调制
惯性传感器促进移动机器人自主工作
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
带精密电源基准电平转换的高性能差分放大器
新型高分辨率乘法DAC擅长处理交流信号
利用低电压电流吸收器控制高电压LED串
内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器
周期供电101:降低高级传感器产品的功耗
四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗
高速电流反馈型放大器驱动并均衡最长100米的VGA电缆
G = 1/2的差分输出差动放大器系统
利用3轴数字加速度计实现功能全面的计步器设计
超低失真音频Panpot放大器
利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器
用20位DAC实现1 ppm精度——精密电压源
发掘绝对值电路更多价值——利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路
ADI公司如何看待自由和开源软件
应用工程师答问—39 零漂移运算放大器
新型触摸屏控制器助便携装置显示如虎添翼
驱动PIN二极管:运算放大器方案
高速转换器时钟分配器件的端接
ADIsimPower提供稳定可靠的、可定制DC-DC转换器设计
2009年第43卷
利用高压VCO设计高性能锁相环
利用IEEE 1588和Blackfin嵌入式处理器实现设备时钟同步
交通运输应用中高压电池监控的隔离
汽车尾灯和刹车控制器
差动放大器构成精密电流源的核心
有源滤波器的相位响应第二部分:低通和高通响应
监控和检查系统中的视频解码器基本原理
在系统中成功运用低压差稳压器
低固定增益差分放大器的噪声测量
三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用
使用数字隔离器简化医疗和工业应用中的USB隔离
自动校准技术将DAC的失调误差减至1mV以下
加速度计—幻想与现实
高速差分ADC驱动器设计指南
PLC评估板简化工业过程控制系统设计
利用陷波器减小放大器频响中的尖峰,提高增益平坦度
由DAC谐波频谱成分重构其传递函数
以模拟微控制器为核心构成低成本高效率的功率放大器监测器
用MEMS加速度计作为拾音器实现乐器音效完美再现
智能化电能计量技术提升能效,让世界变得更环保
2008年第42卷
第42卷第4期
3G毫微微基站的模拟前端把无线连接带入家庭
关于乘法器 (第一部分)
专有无线系统的设计、仿真与文档
第42卷第3期
利用指纹传感器和Blackfin处理器改进生物识别设备设计
通过阻抗测量监控血液凝固
以更低的成本和更高的安全性来维护公共铁轨
第42卷第2期
噪声系数与对数放大器 [Leif博士的聪明才智—6*]
理解热插拔技术:热插拔保护电路设计过程实例
基站应用中功放的分立控制和集成控制
第42卷第1期
电磁炉应用:采用ADI公司的iCoupler技术实现电磁炉和用户接口的安全隔离
模数转换器时钟优化:测试工程观点
高端电流检测:差动放大器vs.电流检测放大器
2007年第41卷
第41卷第4期
DC-DC开关稳压器—— 在DSP系统中延长电池寿命
应用工程师问答—38:更好、更快的开环增益测试方法
有源滤波器中的相位关系
第41卷第3期
数字传声器的优点及其小型化发展趋势
避免放大器电路设计中的常见问题
AD9271:为便携式超声设备发展提供的革命性解决方案
第41卷第2期
减小DC/DC变换器中的接地反弹 — 一些接地要点
应用工程师问答—37:低压差稳压器
第41卷第1期
高速时域测量—实际改进方法
应用工程师问答—36:关于宽带ADC前端设计考虑II:用放大器还是用变压器驱动ADC?
用多同步采样ADC实现高性能多通道输电线监视
Copyright 1995-
Analog Devices, Inc. All rights reserved.
|