![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
深入了解digiPOT规格与架构,提升交流性能 数字电位计(digiPOT)通常用于方便的调整传感器的交流或直流电压或电流输出、电源供电、或其他需要某种类型校准的器件,比如定时、频率、对比度、亮度、增益,以及失调调整。数字设置几乎可以避免机械电位计相关的所有问题,比如物理尺寸、机械磨损、游标调定、电阻漂移,以及对振动、温度和湿度敏感等问题,还可以消除因使用螺丝刀导致的布局不灵活问题。 digiPOT有两种使用模式,即电位计模式或可变电阻器模式。图1所示为电位计模式,此时有3个端子,信号通过A端和B端连接,W端(类似游标)则提供衰减的输出电压。当数字比率控制输入为全零时,游标通常与B端连接。
图1.电位计模式 游标硬连线至任一端时,电位计就变成了简单的可变电阻器, 如图2所示。可变电阻器模式时需要的外部引脚更少,因此尺寸更小。部分digiPOT只有可变电阻器模式。
图2.可变电阻器模式 digiPOT电阻端的电流或电压极性没有限制,但是交流信号的幅度不能超过电源供电轨(VDD 和 VSS)器件在可变电阻器模式,尤其是低电阻设置状态下工作时,最大电流或电流密度, 应加以限制. 典型应用
图3.信号衰减器 信号放大需要有源器件,通常是反相或同相放大器。通过适当的增益公式,电位计模式或可变电阻器模式均可使用 图4显示的是同相放大器,此时digiPOT相当于电位计,可通过反馈调整增益。由于部分输出会反馈, RAW/(RWB + RAW),应等于输入,理想增益为:
图4.电位计模式中的同相放大器 该电路的增益与RAW, 成反比RAW接近零时会迅速上升,显示出双曲线传递函数特性。为了限制最大增益,可插入一个电阻与RAW(位于增益公式的分母内)串联 如果需要线性增益关系,可以采用可变电阻器模式以及固定外部电阻,如图5所示,增益现定义如下:
图5.可变电阻器模式中的同相放大器 将低电容端(最新器件中为W引脚)连接至运算放大器输入可获得最佳性能. digiPOT用于信号放大的优势 digiPOT用于信号放大的限制 内部架构已从传统的串联电阻阵列(如图6a所示)发展至分段式架构(如图6b所示)。主要的改进是减少了所需内部开关的数量。第一种情况采用串行拓扑结构,开关数量为N = 2n是分辨率的位数。 n = 10, 时,需要1024个开关
图6. a)传统架构,b)分段式架构 专有(专利)分段式架构采用级联连接,可以最大限度地减少开关总数。图6b的例子显示的是两段式架构,由两种类型的模块组成,即左侧的MSB和右侧的LSB。 左侧上下模块是一串用于粗调位数的开关(MSB段)。右侧模块是一串用于精调位数的开关(LSB段)。MSB开关粗调后接近RA/RB比。LSB串的总电阻等于MSB串中的单个阻性元件,LSB开关可对主开关串上的任一点进行比率精调。A和B MSB开关为互补码。 分段式架构的开关数量为:
其中n是总位数,m是MSB字的分辨率位数。例如n = 10 and m = 5, 则需要96个开关。 分段式方案需要的开关数少于传统开关串:
在该例中,节省的数量为
两种架构都必须选择不同电阻值的开关,充分考虑到模拟开关中的交流误差源。这些CMOS(互补金属氧化物半导体)开关由并行P沟道和N沟道MOSFET构成。这种基本双向开关可以保持相当恒定的电阻(RON) 信号可达完整的供电轨. 带宽
图7.CMOS开关模式. CDS = 漏极-源级电容; CD = 漏极-栅级 + 漏极-体电容; CS = 源级-栅级 + 源级-体电容. 传递关系如以下公式定义,其中包含的假设为:
其中:
传递公式受各种因素影响,与代码存在一定关联,因此我们采用以下额外假设来简化公式
The CDS对传递公式没有影响,但由于其出现的频率通常比极点高的多RC 低通滤波器是主要的响应。理想的近似简化公式为: 带宽(BW)定义为: 其中CL是负载电容. The BW与代码有关,最差的情况是代码在半量程时,AD5292的数字值为29= 512,AD5291的数字值为27 = 128 (见目录). 图8显示的是低通滤波效应,它受代码影响,在不同标称电阻与负载电容值时会发生变化.
图8.各种电阻值的最大带宽与负载电容 PC板的寄生走线电容也应加以考虑,否则最大带宽会低于预期值,走线电容可以采用以下公式简单计算: 其中
如,假设FR4板材有两个信号层和电源/接地层, εR = 4, 走线长度 = 3 cm宽度 = 1.2 mm, 层间距 = 0.3 mm; t则总走线电容约为 4 pF. 失真
图9.失真 与单个内部无源电阻相比,开关的RON很小,其在信号范围内的变化则更小。图10显示的是典型的导通电阻特性。
图10.CMOS电阻 电阻曲线取决于电源电压轨,电源电压最大时,内部开关的RON 变化最小。电源电压降低时,RON 变化和非线性都会随之增加。图11对比了低压digiPOT在两种供电电平下的 RON
图11.开关电阻变化与电源电压的关系 HD取决于各种因素,因此很难量化,若假设RON,的变化为10%,则以下公式可用于近似计算: 一般说来,标称digiPOT电阻 (RPOT),越大,则分母越大,THD就越小. 权衡 其中
偏置 一种方法是采用双电源供电,只需将电位计接地至电源共模端,信号便会产生正负向摆动。如果需要单电源供电,或者某些digiPOT不支持双电源时,可以采用另一种方法,即添加 VDD/2 的失调电压至交流信号。该失调电压必须添加到两个电阻端,如图12所示。
图12.单电源供电交流信号调理 若需要使用信号放大器,双电源供电的反相放大器优于同相放大器(如图13所示),原因有以下两项:
图13.采用反相放大器digiPOT可调整放大 256/1024位数字电位计精度为1%,可编程20次
图14.AD5291/AD5292功能框图
Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved. |
||||||